专业版
#第七届立创电赛#USB电流表

创建时间:4年前

8230 7

描述

<h2>1、项目介绍</h2> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">基于国产N32G430芯片制作的小型USB功率计,支持快充。具有3D打印外壳。</span></p> <h2>2、项目属性</h2> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">基于N32G430+INA199</span></p> <h2>3、硬件部分</h2> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">(1)主控芯片: N32G430C8L7</span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">N32G430C8L7 微控制器产品采用高性能 32 位 ARM Cortex™-M4F 内核,集成浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP),支持并行计算指令。最高工作主频 128MHz,集成高达64KB片内加密存储Flash,并支持多用户分区权限管理,支持16KB 的嵌入式 SRAM。内置一个内部高速 AHB 总线,两个低速外设时钟总线 APB 及总线矩阵,支持40个可复用 I/Os,提供丰富的高性能模拟接口,包括1个12位 4.7Msps ADC,支持16个外部输入通道和3个内部通道,同时提供多种数字通信接口,包括 4个U(S)ART、2个I2C、2个SPI/I2S、1个CAN 2.0B通信接口。N32G430C8L7 微控制器产品可稳定工作于-40°C 至+105°C的温度范围,供电电压2.4V至3.6V,提供多种功耗模式供用。<br>本次案例使用的资源不多,使用内部的时钟已经开源满足设计需求,所以无需外接时钟电路。需要注意的是芯片的每个电源的引脚都需要额外接一个<strong>100nF的外接的滤波电容</strong>,芯片的<strong>1脚</strong>需要额外接<strong>4.7uf的滤波电容</strong></span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/zxHqEU0lAosKEhxXQRfbip81r8H6YVnq88tSioYs.png" alt="zxHqEU0lAosKEhxXQRfbip81r8H6YVnq88tSioYs.png"></span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">(2)晶振电电路</span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">采用外部8M晶振</span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/TlOM81M6gmu8PfOTENZMBSRdmmg00496UQGIhDcu.png" alt="TlOM81M6gmu8PfOTENZMBSRdmmg00496UQGIhDcu.png"></span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">(3)复位电路</span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/895tEIzCjeSub7UJ9nNn9cl3RFZvJ6pewzcVWnod.png" alt="895tEIzCjeSub7UJ9nNn9cl3RFZvJ6pewzcVWnod.png"></span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">(4)下载选择</span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">支持SWD下载和串口下载。</span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/OZCNYwHu8A5PInW5N6rcyQiXKBClLFULafTx59wy.png" alt="OZCNYwHu8A5PInW5N6rcyQiXKBClLFULafTx59wy.png"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/9gpzl3hHyZ69AzrqMAsG13wGwhqfglWPmjnqTrsy.png" alt="9gpzl3hHyZ69AzrqMAsG13wGwhqfglWPmjnqTrsy.png"></span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">(5)电源电路</span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">支持快充。采用DC/DC电源,效率高。防止输入电压过大时,电路发烫。输出电压Vout=0.8*(R1+R3)/R1。</span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/YvuCbb9GBoqTCrPxwFBnmvRx1uSl1K0Fmu64hx1B.png" alt="YvuCbb9GBoqTCrPxwFBnmvRx1uSl1K0Fmu64hx1B.png"></span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">(6)电流检测电路</span></p> <p><span style="font-size:14px;">电流采样部分的是INA199B1DCKR电流感应放大器,(也称为电流传感放大器)常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该系列器件可在独立于电源电压的–0.3V至 26V共模电压下感应分流电阻器上的电压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V和 200V/V。该系列器件采用零漂移架构,偏移较低,因此在进行电流感测时能够将分流电阻器两端的最大压降保持在最低10mV的满量程。参数如下:</span></p> <ul><li><span style="font-size:14px;">共模范围:–0.3V至26V</span></li> <li><span style="font-size:14px;">偏移电压:±150μV(最大值)</span></li> <li><span style="font-size:14px;">支持 10mV 满量程分流压降</span></li> <li><span style="font-size:14px;">此采样使用的是<strong>低边采样</strong>的方式,也就是采样电阻接在GND的回路上,此设计可以在差分信号送入运放的时候,运算完整的差分、跟随、放大、输出。如果使用高边采样,也就是采样电阻放置在电源和负载之间的高位,虽然这种放置方式不仅消除了低边检测方案中产生的地线干扰,还能检测到电池到系统地的意外短路,但是<strong>高边检测</strong>要求检测放大器处理接近电源电压的共模电压。这种共模电压值范围很宽,从监视处理器内核电压要求的电平(约1V)到在工业、汽车和电信应用常见的数百伏电压不等。应用案例包括典型笔记本电脑的电池电压(17到20V),汽车应用中的12V、24V或48V电池,48V电信应用,高压电机控制应用,用于雪崩二极管和PIN二极管的电流检测以及高压LED背光灯等。因此,高边电流检测的一个重要优势,那就是检测放大器具备处理较大共模电压的能力。</span><br><span style="font-size:14px;"> 所以,采样电阻加运放的电流采样方法,最好是在低端进行。虽然,低端采样,由于共地干扰的原因会影响信号的纹波情况。但是相对高端来说,<strong>方案简单易行,成本低,可靠度高。</strong>静态电流:100μA(最大值)</span> <p><span style="font-size:14px;">在电流路径中以串联的方式插入一个低阻值的检测电阻会形成一个小的电压降,该压降可被放大从而被当作一个正比于电流的信号。然而,根据具体应用环境和检测电阻的位置,这种技术将对检测放大器造成不同的挑战。一般采样电阻的电阻值在1欧姆以下,属于毫欧级无感应电阻,但有些电阻,有采样电压等要求,必须选择大电阻值电阻,但电阻基数大,误差大。在这种情况下,需要选择高精度的无感应电阻(可达到0.01%精度,即万分之一精度),使取样数据非常可靠。贴片的超低电阻值电阻(0.0005欧姆、2毫欧、3毫欧、10毫欧等)、贴片合金电阻、大功率电阻(20W、30W、35W、50W、100W)等产品,温度系数为正负5PPM。</span></p> <span style="font-size:14px;">如果INA199B1DCKR的库存不足,可以更换INA199A3DCKT此款芯片,需要注意的是,INA199B1DCKR的放大倍率是50,使用其他倍率的需要重新修改程序校准。</span></li> </ul><p><span class="colour" style="color:#999aaa;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/SGtsE6nm9so4kpI0d1PcXmI1f9vpmtu86Llv2hep.png" alt="SGtsE6nm9so4kpI0d1PcXmI1f9vpmtu86Llv2hep.png"></span></p> <p><strong><span class="colour" style="color:#999aaa;">(7)电压检测电路</span></strong></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">电压采样部分由两颗电阻构成的分压电路组成</span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/kSxqIMYdBCD9MnSe3T83tmQJajMZFsu8BLzijft2.png" alt="kSxqIMYdBCD9MnSe3T83tmQJajMZFsu8BLzijft2.png"></span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;"><strong>(7)OLED显示</strong></span></p> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;"><strong>显示部分的是使用的是0.91寸4P的白色OELD屏幕模块,采用IIC通信,显示效果清晰。</strong></span></p> <h2>4、软件部分</h2> <ul><li>编译器:ARM Compiler version 5</li> <li>调试器:ST-Link V2</li> </ul><h2>5、3D预览</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Z88W6Zt36RUiPbJsepnvk9xu6YTBFZ1x4acRuSro.png" alt="Z88W6Zt36RUiPbJsepnvk9xu6YTBFZ1x4acRuSro.png"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/5bUSIpc9CNhkybT84y0ssl5NZLms7GKZagtRIPFM.png" alt="5bUSIpc9CNhkybT84y0ssl5NZLms7GKZagtRIPFM.png"></p> <pre><code></code></pre> <h2>6、实物展示</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/mGP3TupAj75nYp6UN2U0aRa1LVA1WXrHOeZqyot6.jpeg" alt="" width="499" height="374"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/y54Aj2ApNwnxjntFSbwL0zdLbJx60VEEtNYwtY6f.jpeg" alt="" width="500" height="376"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/hvGNnGApoKhUyXwb3C5wDHNeX0ofJqK18N71AYyE.jpeg" alt="" width="500" height="375"></p> <h2>7、注意事项</h2> <p><span class="colour" style="color:#999aaa;">3D打印外壳不能固定,我用胶带固定的。</span></p> <h2>8、演示视频</h2> <p><span style="font-family:'宋体';">链接:h</span><span style="font-family:'宋体';">ttps://www.bilibili.com/video/BV1zP4y1f7PZ?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=1d89d957f45bfff307c7b2df72ea0abc</span></p> <p> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
功率计.rar

成员

评论(3)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(85,85,85);">板子上记得打立创电赛logo哦</span></p>
LML0113 回复
<p>有logo,在板子底部</p>
立创电赛 回复
<p>@lml0113 记得拍照上传,且完善文档哦</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow