版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第九届立创电赛#桌面温湿度检测仪

创建时间:1年前

1541 0

描述

<p>本次训练营的桌面温湿度仪项目使用STM32G030K6T6芯片作为主控芯片,这款芯片使用的是Arm Cortex-M0+内核;最大主频64Mhz。本次项目的核心部件,使用SHT40温湿度传感器模块,SHT40是就具有高精度,超低功耗的16位相对湿度和温度传感器,主要特性参数:相对湿度精度可以达到:±1.5%RH,温度精度可以达到:±0.1℃,工作范围:0-100%RH,-40-125℃,可以满足日常的温湿度测量需求。</p> <p>1、项目功能介绍<br>首先感谢嘉立创训练营让我完成了第一次的电路原理图设计、PCB布局、PCB布线和软件设计,学到了很多实用画图技巧,之后打板最终完成焊接实现其基本功能,虽然很简单,但成就感满满,该桌面温湿度仪主要功能是通过盛思锐传感器——SHT40(温湿度传感器)检测环境的温湿度并显示在三位数码管上。<br>2、项目属性<br>主控——STM32G030K6T6<br>传感器——SHT40<br>显示——三位数码管<br>电源——两节五号电池<br> 3、开源协议<br>GPL3.0<br>4、硬件部分<br>硬件部分其实我懂得并不多,都是照着训练营视频教程一步一步画出来的,也学到了一些电路设计的知识,比如说电源电路的磁珠,我是第一次听说这个玩意,它主要起着抑制信号线,电源线上的高频噪声和尖峰干扰,使我们的供电更加准确稳定。(虽然在这个设计里面感觉没必要用这个磁珠,但是也是学到东西了哈哈哈哈)<br>训练营视频链接:手把手教你做温湿度仪:原理图设计-上_哔哩哔哩_bilibili<br>5、软件部分<br>因为用的STM32芯片,软件部分使用的STM32CubeMX(是一款用于STM32的图形工具,可以对STM32非常简单的配置,大大提高了软件编写的效率,对于我这种编程能力不是很好的人用起来简直不要太简单。)可以看训练营的项目文档按步骤来就行。<br>项目文档链接:https://www.yuque.com/wldz/jlceda/dqetva01onq5tgdz<br>6、大赛LOGO验证</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/d07b5beaefe34851bf620991cc3ee9e2.png" alt="" width="709" height="567"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
VID_20240803_211246.mp4
BOM_#第九届立创电赛#桌面温湿度检测仪.xlsx
源代码.7z

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow