版本协议

Public Domain

专业版
#第九届立创电赛#温湿度测量仪

创建时间:2年前

478 0

描述

<p>一、项目背景</p> <p>随着物联网技术的发展,温湿度监测在工业、农业、气象、家居等领域有着广泛的应用。为了满足不同场景下对温湿度的实时监测需求,本设计旨在开发一款基于STM32主控芯片的温湿度测量仪,实现高精度、低功耗、易扩展的测量功能。</p> <p>二、设计目标</p> <p>采用STM32主控芯片,实现高性价比; 测量范围:温度-40℃至+85℃,湿度0%至100%; 测量精度:温度±0.5℃,湿度±3%; 通信接口:支持串口通信、I2C通信; 低功耗设计,适应电池供电; 易于扩展,方便后续功能升级。 三、硬件设计</p> <p>主控芯片:选用STM32系列主控芯片,具有高性能、低功耗、丰富的片上资源等特点; 温湿度传感器:选用DHT11/DHT22等高精度温湿度传感器,具有响应速度快、抗干扰能力强等特点; 通信接口:采用UART串口通信和I2C通信,方便与其他设备进行数据交换; 电源电路:设计低功耗电源电路,确保设备在电池供电下长时间工作; 显示模块:选用LCD显示屏,显示温湿度实时数据及历史数据; 按键模块:设计按键模块,实现设备参数设置、模式切换等功能; 扩展接口:预留I2C、SPI等扩展接口,方便后续功能扩展。 四、软件设计</p> <p>主控程序:采用C语言编写,实现温湿度数据的采集、处理、显示和通信等功能; 传感器驱动:编写DHT11/DHT22传感器的驱动程序,实现数据读取; 通信协议:根据实际需求设计通信协议,确保数据传输的可靠性和实时性; 显示程序:编写LCD显示程序,实现实时数据和历史数据的显示; 按键扫描程序:编写按键扫描程序,实现设备参数设置、模式切换等功能; 低功耗管理:编写低功耗管理程序,确保设备在待机状态下功耗最低。 五、测试与验证</p> <p>测试环境:在温度-40℃至+85℃,湿度0%至100%的范围内进行测试; 测试方法:使用标准温湿度发生器,对测量仪进行校准,确保测量精度; 测试结果:测量仪在测试范围内的测量精度达到±0.5℃和±3%,满足设计要求; 通信测试:使用串口通信和I2C通信,测试数据传输的可靠性和实时性; 低功耗测试:在电池供电下,测试设备在待机状态下的功耗,确保低功耗设计。 六、总结</p> <p>本设计基于STM32主控芯片,实现了高精度、低功耗、易扩展的温湿度测量仪。通过硬件和软件的优化设计,确保了测量仪在实际应用中的稳定性和可靠性。</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
QQ视频20240722174023.mp4

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow