版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#小智AI_10216500A

创建时间:11个月前

237 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p><a href="https://www.bilibili.com/" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>本项目旨在打造一个小型化、低成本、高互动性的AI语音交互伴侣。它以立创开源的SF32LB52蓝牙模组为核心,集成语音识别、自然语言处理(NLP)和情绪表达系统</p> <h2>项目功能</h2> <p>本地语音唤醒与识别:通过内置的语音识别算法,在特定唤醒词(如“小创小创”)后被激活,并接收用户的语音指令或对话。 云端AI智能交互:通过蓝牙连接手机App,将语音数据上传至云端AI大模型(如ChatGPT、文心一言等),获取智能、流畅、富有逻辑的文本回复。 多模态情绪反馈: 声音反馈:通过TTS(语音合成)技术,将AI返回的文本回复以富有情感(如开心、悲伤、惊讶)的语音播放出来。</p> <h2>项目参数</h2> <p>核心主控:SF32LB52蓝牙模组</p> <p>核心IC:巨微半导体GS5826,低功耗蓝牙5.2 SoC,内置32位ARM Cortex-M0内核,主频最高64MHz,提供充足的算力进行本地语音预处理。</p> <p>集成组件:模组已集成天线、射频电路和时钟电路,极大降低了硬件设计难度。</p> <p>关键接口:提供UART、PWM、I2C、SPI、ADC等丰富接口,可轻松连接外部传感器和显示器。</p> <p>语音输入单元:MEMS麦克风</p> <p>选择灵敏度高、信噪比(SNR)≥65dB的全向MEMS麦克风,用于采集环境声音。</p> <p>音频输出单元:8Ω 1W的小喇叭,保证播放音量。</p> <p>情绪显示单元:OLED屏</p> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>嵌入式端(SF32LB52固件开发):</p> <p>开发环境:基于巨微SDK进行开发。</p> <p>关键任务:</p> <p>实现麦克风音频数据的采集(ADC)、预处理(降噪、VAD)和压缩编码。</p> <p>通过SPP蓝牙协议与手机App进行稳定通信。</p> <p>通过SPI驱动OLED,显示预设的表情动画帧。</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
700772fcee5f5251d0484c7f4e554373.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow