专业版
#第十届立创电赛#思测科技-小智AI

创建时间:1年前

514 0

描述

<h2>项目简介</h2> <p>本项目是基于思澈科技的 SF32LB52 模组设计的一款桌面宠物小智AI,具有AI对话功能。</p> <h2>项目功能</h2> <p>本设计是基于SF32LB52模组设计的小智AI系统;设置有两个独立按键,功能主要是唤醒用,系统设计有休眠节省电量,可以通过按键唤醒休眠。</p> <h2>项目参数</h2> <ul> <li>本设计采用锂电池供电,让小智AI不仅仅在于桌面使用,可以携带外出;</li> <li>本设计采用1.69寸TFT彩屏模组显示,主界面可以显示一些日期与时间,与小智对话时可以显示丰富的表情;</li> <li>选用TC4056锂电池充电管理芯片,避免重复拆装电池,可以直接充电。</li> </ul> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>本项目由以下部分组成,电源部分、锂电池充放电管理、主控部分、语音识别部分、功放部分、按键部分、彩屏部分、电源选择部分,本项目主要是通过麦克风接收语音信号并进行处理,提取人声进行解析比较,当声音符合指令后,进行对应的控制操作。</p> <p>电源电路: 采用TYPE-C-16P接口作为供电接口,在CC1和CC2引脚处加入5.1K下拉电阻,便于不同主机识别和配置;设计一个TVS管用于防止电源波动对后级造成影响,可恢复保险丝用于防止一些短路情况发生烧毁后级电路,主要时调试阶段的保护。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/41b7f82a137147a5a6c7210bd65528bc.png" alt="image.png"></p> <p>锂电池充电电路: 设置充电电流为 1200 / 5100 = 235mA左右的电流,因为我使用的时500mA的软包电池。一般锂电池的充电电流设置为容量的一般,因为设置太多会造成电池发热,可能会发生意外,也会造成锂电池寿命缩短,一般不易设置的过大。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6a9924c8be974622b2c47833cb449176.png" alt="image.png"></p> <p>锂电池保护电路: 该系统设计了一个锂电池保护芯片,用于锂电池的过充、过放、过流保护,主要防止一些意外情况发生,造成事故。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/2a9d29c86c234333802a8917bd303517.png" alt="image.png"></p> <p>电源选择电路: 本系统采用锂电池供电兼容外部供电,工作原理是如果没有TYPE-C插入时MOS管3401导通,通过锂电池给后级供电。如果有TYPE-C插入时,由于TYPE-C减去减去二极管压降大概还有4.7V左右,该电压比锂电池最大电压4.2V还高。所以MOS关断锂电池的输出,后级系统通过TYPE-C的电压供电。这样在TYPE-C插入时可以一边给电池充电一边给负载供电。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a62cb11b73a040baa9319c3276d3c141.png" alt="image.png"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
df3b5431b7bb8bb51a10ef0d272da4bc.mp4

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow