版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第九届立创电赛#温湿度检测仪

创建时间:2年前

389 0

描述

<h3 style="line-height:1.8;">* 1、项目功能介绍</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#95a5a6;font-size:14px;">该项目为温湿度检测仪,主要功能是通过传感器模块实时监测环境的温度和湿度。项目设计采用STM32作为主控制器,通过SHT40温湿度传感器模块采集数据,并使用共阳极3位数码管进行显示。</span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*2、项目属性</h3> <p style="line-height:1.8;">本项目的硬件和软件部分,从原理图电路设计、PCB设计再到程序编写,均是跟着立创平台提供的教程视频复刻出来的,并非原创作品。在此,真的非常非常非常感谢嘉立创录制教程、审核和答疑的老师们!</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">* 3、开源协议</h3> <hr> <p>Public Domain</p> <p> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*4、硬件部分</h3> <hr> <p>从提供的电路原理图中,可以看到这个设计主要是围绕一个STM32微控制器(STM32G030K6T6)展开的,目标可能是实现某种环境传感器的测量和数据展示。以下是对硬件部分的设计思路的分析:</p> <p>1. 主控电路(STM32单片机)<br>供电部分:通过LDO(低压差稳压器)L1(LP008S)将外部电源(可能是电池或其他电源)稳压为3V,为系统的各个部分供电。<br>复位电路:使用一个RC电路(R1和C1)为STM32提供复位信号。(因为程序烧录时,单片机一直处于复位状态,故将电阻换位0Ω)<br>微控制器引脚配置:连接了SHT40温湿度传感器模块的SCL和SDA引脚(PB6和PB7),两个LED显示模块的控制引脚,唤醒按键,还有外部振荡器电路(X1)的OSC32_IN和OSC32_OUT引脚。</p> <p>2. 晶振电路<br>此部分为32.768kHz的晶振,用于为STM32提供精确的时钟信号。(该项目仅使用内部时钟,未使用外部晶振电路)</p> <p>3. SHT40温湿度传感器模块<br>此模块通过I2C接口与STM32进行通信,用于检测环境温度和湿度,并将检测的数据传输给STM32。</p> <p>4. 按键与测试LED<br>此部分为一个唤醒按键(SW1),按下这个按键(SW1)可以唤醒或激活整个系统,比如从省电模式切换到工作模式。还有两个用于测试的LED(LED1和LED2),分别是GPIO_TEST和SIG_TSET,用于单片机和数码管测试。</p> <p>5. 三态输出8位移位寄存器<br>此部分为三片SN74HC595移位寄存器(U3、U4、U5),用于控制LED显示器的8位输出。</p> <p>6. 共阴极3位数码管<br>此部分为两个共阴极数码管显示模块(LED5、LED6),上面的LED用于显示温度,下面的LED用于显示湿度。通过控制移位寄存器,可以实现对数码管显示内容的动态控制。</p> <p>7. 电池与保护电路<br>此部分使用了两节5号电池为整个系统的电源,并且通过防反接电路对整个系统进行供电(Q1和R6、R7)。这个电路可以防止我们电池安装错误时损坏系统。</p> <p>8. SWD调试接口<br>此部分为SWD接口(H1),用于对STM32调试还有程序的烧录。</p> <p>总体设计思路:<br>整个电路设计具有低功耗和电池防反接保护的特点。用两节5号电池对整个系统进行供电,STM32为主控制,通过温湿度传感器模块、LED显示模块和按键输入,设计实现了系统唤醒,以及温湿度的测量和显示。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*5、软件部分</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#95a5a6;">软件部分参考立创教程的教程视频和文档中综合案例程序。</span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*6、BOM清单</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*7、大赛LOGO验证</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#95a5a6;font-size:14px;"> <span style="text-decoration:underline;"><a href="https://image.lceda.cn/easyedaResource/images/d1bbfd69f9404f56901a0e7b849b7245.rar" target="_blank">(大赛标识).zip</a></span></span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">* 8、演示您的项目并录制成视频上传</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">见附件</p> <p style="line-height:1.8;"> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
立创电赛:温湿度检查仪.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow