版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#核心板Ai小智

创建时间:11个月前

281 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p><a href="https://www.bilibili.com/video/BV18UayzgEne/?vd_source=cefc83fa97ba6bd506a9a17e6fcfb0ca" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>该项目基于立创开源蓝牙模组制作的简易AI对话机器人训练营,实现AI实时语音对话。它能够听懂你的情绪,解答你的疑惑,也能分享你的快乐。 该项目在硬件上,除主控外,元器件全插件,方便焊接入门与练习。</p> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p><strong>电源部分</strong> BAT1 是一个电池盒,可以容纳一节 CR123A 电池。故要供电的话,需要使用小型柱形电池 CR123A 进行供电。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/33cf34ccda794be8a003ec79350817ad.png" alt="hardware_20250702_155102.png"></p> <p><strong>主控</strong> 主控用的是 <a href="https://item.szlcsc.com/45024582.html" target="_blank">立创·开源SF32LB52模组</a>,一款蓝牙低功耗芯片,频率 240MHz,集成 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE 连接功耗(1S间隔)仅需 7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需 10μA,BLE + BT 双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低 60%。 模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 30mA。 在本项目中,直接让电池电源直连模组的电源输入引脚 VSYS。这里需要注意该模组电压范围要求 3.7V~4.7V。3.3V 和 5V 供电都不行。 模组的 VDD33_VOUT2 是由软件控制输出的,需要芯片正常启动后才有输出3V3。</p> <p><strong>音频功放部分</strong> 型号是 LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。</p> <p><strong>麦克风部分</strong> 麦克风咪头(通常为驻极体话筒)的核心是一个可振动的极板(振膜)与固定背极板组成的电容。 当声音振动波作用在振膜上时,会导致其与背极板的距离动态变化,从而改变电容值。当有声音时,器件内部电容发生变化,这一变化会引发电容两端的电荷移动,产生微弱的交流电信号(模拟信号)。 但是虽然麦克风内部的驻极体材料自带永久电荷(无需外部供电维持电场),即使没有电源输入,麦克风也能够使用,但是为了确保麦克风能够正常稳定的工作,通常是需要提供一个基准电压(通常2~5V),使内部电容处于预充电状态,确保声音引起的电容变化能转换为有效电流信号。 在原理图中,R3 电阻的作用就是给麦克风的正极输入一个基准电压MIC_BIAS,这个电压是由模组控制输出的,由模组控制则可以在要用时才输出,不用时关闭,实现低功耗。R3 的电阻值为 10K,测试效果能够接受,过低则采集的音频信号弱,过高则易引入噪声。</p> <p><strong>屏幕显示部分</strong> 屏幕显示使用的是 1.69寸TFT屏幕,采购自 金逸晨1.69寸TFT液晶屏ST7789小屏240x280显示器LCD圆角屏SPI彩屏, 屏幕通过SPI协议控制,供电 3.3V。 这里SPI的通信控制信号引脚,可以使用主控的硬件SPI外设,实现更高的通信速率,更快的屏幕刷新。但是使用主控的硬件SPI外设,则需要选择特定的引脚。</p> <h2>软件代码</h2> <p>软件开源地址:<a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32</a></p> <h2>实物图</h2> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/2e91096413be4051a0574ccd13181d31.jpg" alt="微信图片_20250904084521_22_226.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/c1db7788bb394325a82db18bd9fb5974.jpg" alt="微信图片_20250902111604_17_226.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/8c3ef38bbba64aac9857d624d6fb2a12.jpg" alt="微信图片_20250904084522_23_226.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/8760f813b4244c85b8b4f04ab1d2f5b0.jpg" alt="微信图片_20250904084523_24_226.jpg"></p> <p><strong>嘉立创官方教学视频</strong> [B站视频--功能演示及介绍] <a href="https://www.bilibili.com/video/BV1tzbJzbEt5/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&amp;vd_source=cefc83fa97ba6bd506a9a17e6fcfb0ca" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1tzbJzbEt5/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&amp;vd_source=cefc83fa97ba6bd506a9a17e6fcfb0ca</a></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
sf32lb52-xty-ai-tht.zip
xiaozhi-sf32-main.zip

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow