版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第十届立创电赛#智能对话_meng1212

创建时间:11个月前

252 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p><a href="https://www.bilibili.com/video/BV11caizgEHi/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV11caizgEHi/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>小智AI随身助手基于 SF32LB52 芯片,支持 蓝牙5.3,内置 32 位处理器,集成I2C;LCD;SPI;UART;USB;I2S;SDIO等接口,具备低功耗和稳定性能。设备配有两个按键,可通过按键控制操作,内置可充锂电池,并搭配小型显示屏,尺寸为 37×30mm,外壳高度 39mm。结合 AI 技术,可以实现智能显示、语音交互等功能,同时支持功能扩展,是一款小巧且功能丰富的学习与创新终端</p> <h2>项目功能</h2> <p>项目功能 显示功能 配备小型屏幕,可显示文字、图像或动画内容。 可通过程序自定义界面与内容显示效果。 语音交互 内置 AI 模块支持语音识别和简单语音控制。 可实现语音指令控制显示内容或按键中断触发功能 按键 两个按键分别用于系统操作和功能切换。 支持短按、长按等多种操作模式,提升交互体验。 电源管理 内置可充锂电池,支持充放电管理。 低功耗设计能保证长时间使用</p> <h2>项目参数</h2> <p>主控芯片:SF32LB52,32位处理器,支持 BLE5.3 接口:I2C;LCD;SPI;UART;USB;I2S;SDIO 按键:2个,可实现多种操作模式 显示屏:1.69 寸内置屏幕,用于显示文字、图像或动画 电源:内置 CR123A 3.7V 锂电池,支持充放电管理 尺寸:屏幕 37×30mm,外壳整体高度 39mm 特性:低功耗、稳定可靠</p> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>我需要声音大,可以将r8和r9这两个10k电阻修改成1k电阻之后声音就会变大 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/LJxHtomhfWR86tw1Guu1wsrBLBorbUFeBoDZmPjF.png" alt="image.png"></p> <p>2、麦克风还要改造接线方式</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/5E1YvW0vQ7N5ncqAFN1jB1QCd5kSs3G0nnCrobVj.png" alt="image.png"></p> <p>物料准备</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/qE5BLnBtRbNL554zhgbdZaRERHTQYy0yMmktaQqA.png" alt="image.png"></p> <p>需要自行购买元器件(屏幕和电池): 注意电池需要购买底部 16mm 直径,高度 32mm ,型号:CR123A</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Xy07p2AhhoFFblsXPDbC6LLWT3s5ZaxokhWpnOzP.png" alt="image.png"> 屏幕购买1.69存spi屏幕,型号:st7789</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/8beb9ba7e24147cbbe6934244b4ec2e1.png" alt="image.png"></p> <h2>软件代码</h2> <pre><code>https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases/tag/v1.3.1</code></pre> <p>烧录流程: 首先进行接线使用一个ch340模块,将模块的rx,tx,gnd与小智的rx,tx,gnd进行连接</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/7161d4a539e24f6c841d3eab3160ff2e.png" alt="image.png"></p> <p>下载附件sf32lb52-xty-ai-tht.zip并且解压出来 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/6zLx3IJUa2DlxJaNlaHfRxKKR9Gt5i1HqfrfmWd0.png" alt="image.png"> 在文件夹任意位置右键打开终端 输入 "命令(1).txt" 中的命令(注意需要将电池上电),并且修改com口</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/0103ca378ce44284b8413c834d16afb2.png" alt="image.png"> 烧录完成之后打开手机蓝牙网络共享功能,使蓝牙可以上网。 之后打开https://xiaozhi.me/ 打开控制台。 点击管理设备,将小智屏幕上的设备码输入进去点击确定就配置完成。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/0K58pbZ4coiVoX50hZ4UaFKQ4o3BqBZmfpuJFlvR.png" alt="image.png"></p> <p>注意事项 1.焊接方向 主控模块加焊锡焊就容易多了,其余原件都是插件,都是比较容易焊接的 2.3D打印 3D打印经费不够,打印出来的外壳很丑,白色的,要计算好屏幕的尺寸,,这里建议拿游标卡尺好好测量一下 3.屏幕问题(目前最新的固件1.3.2不会出现这个问题,已经上传固件) 有时候屏幕会驱动不了分为两种情况: 1.固件烧录问题,固件烧录地址出现问题修改一下就行了。 2.屏幕本身的问题,有时候不同一批次,本次项目又使用的3.3v所以有时候驱动不了。</p> <p>装流程 图1:电路板安装 需要将四个角使用m2的螺丝进行固定。</p> <p>设计图 Board1</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/aZm7dLL85YHZtSLP5sqWI3ZfmdNIdvzUs6NPtUWO.png" alt="image.png"> 原理图</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/GvCNGLAj0cITDTtXNwOGsqmvlTLMdyXvtovLuj5t.png" alt="image.png"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
sf32lb52-xty-ai-tht .zip
BOM_Board1_1.1_PCB1_1_2025-08-30.xlsx

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow