版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第七届立创电赛#基于N32G430C8L7单片机的姿态显示

创建时间:4年前

描述

<h3 style="line-height:1.8;">1、项目功能介绍</h3> <p></p><hr><p style="line-height:1.8;">基于N32G430C8L7+INA199制作的USB电流表,精度1%,可以查看USB工作时候的电流,仅支持5V充电,不支持快充。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">2、项目属性</h3> <p></p><hr><p style="line-height:1.8;">参考自国民科技训练营官方案例,LDO换成了AMS1117 3.3,更换了USB母头型号(具体见原理图)。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">3、开源协议</h3> <p></p><hr><p style="line-height:1.8;">GPL 3.0</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">4、硬件部分</h3> <p></p><hr><p style="line-height:1.8;">原理图</p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Rj0u1CqpdFbhXHSaxUnLlvmBHqFD0nm54k8yXrBQ.jpeg" alt="" width="800" height="570"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/2U1hQIeyKYV1yl0FPdPHqsfTc4lX5NJCySo6OxqM.png" alt="2U1hQIeyKYV1yl0FPdPHqsfTc4lX5NJCySo6OxqM.png" width="798" height="276"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/e0BoPQORI3uKM7KkZhk8xewfxsCZ44ud87yvkDi0.png" alt="e0BoPQORI3uKM7KkZhk8xewfxsCZ44ud87yvkDi0.png" width="801" height="266"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/7WRa223zXjycqrH97IWQ1iI6osFOX5quwIHF9qDI.png" alt="7WRa223zXjycqrH97IWQ1iI6osFOX5quwIHF9qDI.png" width="797" height="282"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/UEFL2vmAXiWBQwPnQtvAYjKmf01noFc0ygO8dFGl.png" alt="UEFL2vmAXiWBQwPnQtvAYjKmf01noFc0ygO8dFGl.png" width="797" height="256"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">5、软件部分</h3> <p></p><hr><p style="line-height:1.8;">使用训练营提供的USB电流表程序,烧录使用ST-LINK + KEIL5软件。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">6、实物图</h3> <p></p><hr><p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/vxVfnvY4H2ZXUAO2j0FaC8iHlk5GZJG1NQKKMV3K.jpeg" alt="" width="800" height="600"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/37rCyoc5oKZPujRryLa7vRAhZOG3fK0DusCwh9e1.jpeg" alt="" width="800" height="600"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/YbdmkInYtXLBUA41tnvo0ORCnui7hKg6wASeKS6L.jpeg" alt="" width="800" height="600"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/P59bLTIjM328GkqmMO54vXPZPfzPcrygkAYXPsOr.jpeg" alt="" width="800" height="600"></p> <h3 style="line-height:1.8;"> </h3> <h3 style="line-height:1.8;"> </h3> <h3 style="line-height:1.8;"> </h3> <h3 style="line-height:1.8;">7、附加项目</h3> <p>制作了一个基于N32G430C8L7的最小系统板,采用TYPE-C接口供电,添加了外部晶振,分别引出了SW接口和串口。</p> <p>目前已烧入训练营基于N32G430的实时姿态显示的程序,接了MPU6050和0.96OLED模块,经测试可以实时显示姿态。</p> <p>存在的问题:每次上电OLED屏幕不亮,需要按复位按键才能亮,刚开始屏幕显示雪花,过一会正常显示姿态,不知道是不是正常的。</p> <p>原理图:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/1Z50Bq69UQaq4tQc3fSyL6YPyDMHYyLzDBAchi9j.jpeg" alt="" width="800" height="389"></p> <p>实物图:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/UV2D7QbZ9x2DmuasSmxzkAzKObrRHPTa0o6s2o5y.jpeg" alt="" width="600" height="800"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/WNdmvzKBJOF8L7SunGTlMnbyVoPyEHtFx5gRGVGK.jpeg" alt="" width="600" height="800"></p>
  • 20220819-1.mp4

  • 20220819-2.mp4

文档

BOM

附件

附件名 下载
IMG_20220818_004832.jpg
IMG_20220818_004823.jpg
IMG_20220818_004724.jpg
IMG_20220818_004720.jpg
20220819-1.mp4
20220819-2.mp4
微信图片_20220819212329.jpg

评论(19)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>logo验证需要作品实物拍摄图哦</p>
myself1820 回复
<p>@lcds 当时忘记把<span class="colour" style="color:rgb(85,85,85);">logo放上去了</span></p>
立创电赛 回复
<p>@myself1820                 9月20日截止提交,还有时间哦</p>
abc871699197 回复
<p>您好,我在尝试用keil下载程序,但是该芯片包找不到,请问您是怎么弄的?</p>
myself1820 回复
<p>去国民官网下载芯片支持包,安装好之后就可以编译下载了</p>
abc871699197 回复
<p>嗯嗯, 好哒,我找到了!谢谢您!</p>
myself1820 回复
<p>不用谢!</p>
abc871699197 回复
<p>我的keil用stlinkv2下载时候可以识别到芯片,但是说can not stop cortex-M device ,查了网上都是stm32的,请问你有遇到过这个问题吗?</p>
myself1820 回复
<p>keil设置里DEBUG选择USE ST-LINK DEBUGER,旁边的setings点击去,cortex-M Target device setup DEBUG里设置stlinkv2,Flash download里选你对应的单片机型号和Flash大小,具体的步奏百度一,和stm32一样的。</p>
abc871699197 回复
<p>找到问题了!滤波电容短路了。。。[emojis:掉发]</p>
myself1820 回复
<p>找到问题就好[emojis:点赞]</p>
abc871699197 回复
<p>哭。。。。还是不行,硬件啥的检查了,没问题,程序可以烧录,但是屏幕就是不亮</p>
myself1820 回复
<p><a href="https://oshwhub.com/limengmeng12345/ji-chu-ying-usb-dian-ya-biao%E5%AE%98%E6%96%B9%E8%AE%AD%E7%BB%83%E8%90%A5%E7%9A%84%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E8%BF%9B%E5%8E%BB%E5%BA%94%E8%AF%A5%E5%B0%B1%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%82%B9%E4%BA%AE%EF%BC%8C%E4%B8%A4%E4%B8%AA%E4%BD%A0%E9%83%BD%E8%AF%95%E8%AF%95" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://oshwhub.com/limengmeng12345/ji-chu-ying-usb-dian-ya-biao官方训练营的程序下载进去应该就可以点亮,两个你都试试</a></p>
abc871699197 回复
<p>问题解决了!!!是外置晶振问题!不过还是谢谢您耐心解答~</p>
myself1820 回复
<p>不用谢,问题解决了就好</p>
PCB20210715 回复
<p>程序在哪呢、没看到</p>
myself1820 回复
<p>@pcb20210715 程序不是我写的,找 电压电流表训练营的开源项目,官方那个项目的程序烧录进去就行了,我的原理图和官方的一样</p>
PCB20210715 回复
<p>@myself1820<br/>芯片包没找到在哪下载</p>
myself1820 回复
<p>国民技术官方服务器地址 ftp://download.nationstech.com/</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow