专业版
#第十届立创电赛#ai小人

创建时间:10个月前

329 0

描述

<p style="line-height:1.8;">注:* 为必填项</p> <p style="line-height:1.8;"><strong><span style="color:#0093e6;">请在报名阶段填写 ↓</span></strong></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">项目功能介绍</h3> <div> <div>基于 立创开源蓝牙模组 制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。它能够听懂你的情绪,解答你的疑惑,也能分享你的快乐</div> <div>硬件部分</div> </div> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/fff1d98cd39a42168fd04d1ba327abf2.png" alt="fff1d98cd39a42168fd04d1ba327abf2.png"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <div> <div>BAT1 是一个<a href="https://item.szlcsc.com/6030883.html" target="_blank">电池盒</a>,可以容纳一节 CR123A 电池。故要供电的话,需要使用小型柱形电池 CR123A 进行供电。</div> <div> <div> <div>主控用的是 [立创·开源SF32LB52模组](<u>https://item.szlcsc.com/45024582.html</u>),一款蓝牙低功耗芯片,频率 <strong>240MHz</strong>,集成 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE 连接功耗(1S间隔)仅需 7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需 10μA,BLE + BT 双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低 60%。</div> <div> </div> <div>模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 <strong>30mA</strong>。</div> <div> </div> <div>在本项目中,直接让电池电源直连模组的电源输入引脚 VSYS。这里需要注意<code>该模组电压范围要求 3.7V~4.7V</code>。3.3V 和 5V 供电都不行。</div> <div> </div> <div>模组的 VDD33_VOUT2 是由软件控制输出的,需要芯片正常启动后才有输出3V3。</div> <div> <div> <h2><strong>音频功放部分</strong></h2> <p><strong><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/6f323b935ec14785ba581478cc36461d.png" alt="6f323b935ec14785ba581478cc36461d.png"></strong></p> <div> <div>音频功放主要  LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/262d11ac380f4a5aa68d79d6e557f0df.png" alt="262d11ac380f4a5aa68d79d6e557f0df.png"></div> <div> <div> <div>根据数据手册的典型应用电路的推荐和我们项目的实际情况,最后采用的是 <code>差分输入模式的典型应用电路</code>。</div> <div>这里有一个问题,虽然我们按照了典型应用电路放置了对应器件,但是器件的值跟典型电路是不一致的。为什么这么做?是为了低成本考虑,典型应用电路中,用到了 10K 20K 1UF 0.39UF 等器件,而我们为了购买器件少一点,让电路更简洁,将电阻统一改为 10K,电容改为常用的 100nF(0.1UF) 和 22UF。实测没有问题。</div> <div>器件的 1 脚 Shutdown 是芯片掉电控制引脚,为高电平时功放停止工作实现低功耗;为低电平时功放正常工作。在原理图中通过 R4 电阻让该引脚默认为高电平即芯片默认停止工作,当需要功放工作时,需要主控的 PA26 引脚输出低电平才能工作,这样只有需要用的时候才开,不用的时候默认关闭。</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>麦克风咪头(通常为驻极体话筒)的核心是一个<strong>可振动</strong>的极板(振膜)与固定背极板组成的电容。</div> <div> </div> <div>当声音振动波作用在振膜上时,会导致其与背极板的距离动态变化,从而改变电容值。当有声音时,器件内部电容发生变化,这一变化会引发电容两端的电荷移动,产生微弱的交流电信号(模拟信号)。</div> <div> </div> <div>但是虽然麦克风内部的驻极体材料自带永久电荷(无需外部供电维持电场),即使没有电源输入,麦克风也能够使用,但是为了确保麦克风能够正常稳定的工作,通常是需要提供一个基准电压(通常2~5V),使内部电容处于预充电状态,确保声音引起的电容变化能转换为有效电流信号。</div> <div> </div> <div>在原理图中,R3 电阻的作用就是给麦克风的正极输入一个基准电压MIC_BIAS,这个电压是由模组控制输出的,由模组控制则可以在要用时才输出,不用时关闭,实现低功耗。R3 的电阻值为 10K,测试效果能够接受,过低则采集的音频信号弱,过高则易引入噪声。</div> <div> </div> <div>在原理图中,U4 电容的作用就是对采集的信号进行滤波,滤除高频噪声,大多是滤除滋滋滋的声音或者声音沙哑问题。</div> <div> <div> <div>屏幕显示使用的是 1.69寸TFT屏幕,采购自 <a href="https://item.taobao.com/item.htm?id=694205959541" target="_blank">金逸晨1.69寸TFT液晶屏ST7789小屏240x280显示器LCD圆角屏SPI彩屏</a>,</div> <div>屏幕通过SPI协议控制,供电 3.3V。</div> <div> </div> <div>这里SPI的通信控制信号引脚,可以使用主控的硬件SPI外设,实现更高的通信速率,更快的屏幕刷新。但是使用主控的硬件SPI外设,则需要选择特定的引脚。</div> <div> <div> <div> <div>每一个项目基本都需要有人机交互部分,本项目通过按键进行控制,U2 PA34_KEY 是唤醒键 + 语音输入键,按下 U2 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入。</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/0b2dc5591c62447e818584495382af54.png" alt="0b2dc5591c62447e818584495382af54.png"></div> <div> </div> <div> <div> <div> </div> <div>模组的下载是通过串口进行下载的,必须使用 PA18 和 PA19 引脚下载。</div> <div> </div> <div>本项目直接使用 <a href="https://item.szlcsc.com/51679391.html?fromZone=s_s__%2522CH340X%2522&spm=sc.gbn.xh2.zy.t___sc.hm.hd.ss&lcsc_vid=QVhbAlYAFlcKVQIAFQBcBFNSElNbUgFTTlNXXgZVTwIxVlNTRlVbV1dUQ1BXVDtW" target="_blank">CH340X 模块</a>的接口作为下载器。实测能够正常下载和串口调试通信。</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/468bbb8eeacf49d3b70b80791c58ea15.png" alt="468bbb8eeacf49d3b70b80791c58ea15.png"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:14px;"><a href="/posts/42551e8f2f2548cabc1c36626a42da94" target="_blank">前往查看更多详情 ></a></span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
70404cc9bd612dd3ca8f9985e2562866.mp4

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow