版本协议

CC-BY-NC-SA 3.0

标签
标准版
#第四届立创大赛#便携式高速任意波形发生器

创建时间:7年前

项目主题:自拟主题

描述

<p>简要介绍作品:     本项目设计了一个非常小型、便携且低成本的任意波形发生器,体积仅为80x44x5mm,比一张信用卡略小,可以轻松揣兜里,支持锂电池供电掏出来即可使用。性能方面DAC波形输出采样率可达到100MSPS,可输出25MHz以下的正弦波和5MHz以下的任意波形,且波形幅度和偏移可调节。 一、作品详情;     本设计使用了MCU+CPLD+SRAM+DAC的构架来实现高速的DDS的结构,使用MCU进行波形运算和波形查找表的生成,使用CPLD配合高速SRAM实现查找表的高速输出,CPLD在接收MCU送来的数据后将数据按着FIFO的方式写入到SRAM,然后再以一定的速率将查找表数据循环输出给DAC,来实现高速且任意波形的输出。</p> <p>技术参数:     波形采样率:100MSPS     输出通道数:1     最大频率:25MHz     基础波形:正弦波,方波,三角波,锯齿波,SINC脉冲     扩展波形:可自定义     查找表长度:512KB     模拟前端3dB带宽:25MHz     输出波形峰值:小于5MHz:40mVpp~5Vpp                              小于25MHz:40mVpp~2Vpp     输出波形可偏移范围:-3.3V~+3.3V     输出阻抗:50ohm     输出关断漏电流:1uA     输出关断最大峰值耐压:300V     供电:5V-USB_Mirco输入或内置锂电池</p> <p>本设计所用到编程软件和EDA工具: LCEDA matlab Filter Solutions Keil MDK quartus Multisim ModelSim JFlash Visual Studio</p> <p>二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;     目前电子实验室常见的波形发生器(信号源)都为台式,其具有体积大,重量大,功耗高,难于搬动便携使用。而且其价格对于学生、创客和电子爱好者等群体来说难于承受。作为实验室的四大件之一(示波器、信号源、稳压电源、万用表),缺了信号源,对于很多电路的调试都无法给予激励,成了电路调试的瞎子,导致很多实验无法完成。     因此本项目就为了解决这个问题而来,目的是设计一款,性价比好,性能不差却成本低,便携(可以移动供电),使用环境不仅仅局限于实验室的任意波形发生器。虽然相比于商业的成品信号源,在功能和性能上有些差距,但是在现有成本可接受的程度上,已经达到了不错的性能,对于音频级设备调试可以说是游刃有余,对于MHz级别的低速电路也可以胜任。     本设计针对的痛点:     国外不少开源的波形发生器方案,使用MCU直接对接DAC,这样的波形发生器至多有几百KSPS的DAC采样率,只能产生数十KHz的波形,有时候连音频级的应用调试都有些吃力;而本设计相对于MCU直推的方案,突破了MCU的低带宽问题,将波形输出采样率提高2-3个数量级,达到100MSPS,大大提高了波形输出速度;     相对于使用一片集成DDS(比如AD9851,AD9833),这些集成DDS一般只能输出单纯的正弦波和方波,对于复杂波形需求的场合,实在无能为力,但是本设计可以实现任意波形的输出,甚至是用户编程波形的输出;     相比于使用专业FPGA来实现的设计,一片FPGA的价格往往少说上百多则上千,而本设计选择了折中的CPLD方案,成本才几元,虽然在一些高速复杂任务中性能会有所受限,但是却带来了体积的缩小,功耗的降低,以及最重要的成本的降低,可以把bom成本做到两位数,降低了学生、创客等群体拥有波形发生器的门槛。</p> <p>三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点; 硬件设计部分,分为四部分:低速人机交互部分、高速数字部分、高性能模拟前端部分和供电部分。 软件设计部分,分为两部分:STM32的程序编写和CPLD的程序编写(使用硬件描述语言Verilog)</p> <p>硬件部分 1、对于低速人机交互部分,主要由MCU和外围的屏幕按键等人机交互部件组成。 其中屏幕与MCU的连接和CPLD与MCU的连接,都是使用8位并口。 两个三向按键口,支持大拨轮按钮也支持旋转编码器,设计分别连接到定时器2和定时器3的编码器接口。 这部分有一个要点是,因为单片机的IO不够使用,所以使用了AD按键,这个设计可以使用一个IO读取10个按键,电路图如下。 AD按键的设计 各个点按下的电压 可以支持10数个按键 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/iuAcnLrz6JVZB6dYlzwAnKFlqd8yQh4PmiLKtGQb.jpeg" alt="ADKEY.JPG"> 在程序中实现每1ms读取一次ADC,然后进行消抖和按键服务,可以区别出短按和长按,但是不支持多键同时按下。 2、对于高速数字部分,主要有三个器件组成:CPLD芯片-EPM240,高速SRAM芯片-IS61LV25616AL,和时钟发生芯片-ICS511。 首先是时钟发生,只有高精度、低Jitter的高速时钟的支持,才能保证波形发生的精确;使用的晶振是嘉立创贴片提供的25MHz晶振,厂家是YXC,精度10ppm。使用的PLL芯片为ICS511,该芯片可以提供2-8倍的可编程倍频输出,最高可达200MHz,其抖动性能优秀,绝对时钟周期抖动为+-70ps,单周期时钟抖动为20ps,在本设计中为数字高速系统提供了100MHz的稳定时钟。 其次是高速SRAM芯片,作为查找表的高速缓存,选用了ISSI公司的IS61LV25616AL-10,这是一颗高速异步静态RAM,比起SDRAM而言操作要简单不少,不需要刷新操作,节约了CPLD的内部本来就紧凑的逻辑资源。这颗SRAM的访问接口为256Kx16位,接口访问速度达到10ns,也就是说可以达到200msps的访问带宽,足以支持本设计的DAC数据吞吐量需求,查找表长度512K,也满足了绝大部分波形生成应用的需求。 CPLD芯片为DDS的核心驱动,从获得的时钟逐周期从SRAM中读取查找表数据并输出到DAC,提供稳定精确等间隔的数据更新速率。 DAC芯片选用了ADI公司的AD9708 这是一个8位100Msps的高速DAC,为了方便系列间兼容 芯片封装支持14bit数据 在电路设计中 将14位数据通道都全部链接 作为兼容设计 以后可以升级更高精度的DAC。 3、高性能模拟前端部分 可以说是本项目的灵魂,没有好的模拟前端,就不可能输出干净的波形。 本设计中的模拟前端主要是有四部分功能:DAC输出滤波、信号增益控制、信号偏移控制和输出驱动与保护 根据DAC的原理,DAC输出需要接一个重构滤波器,来消除高阶谐波。因为DAC输出是电流型输出,所以这里设计了一个九阶无源巴特沃兹滤波器来实现重构滤波器。 使用专业滤波器设计软件 设计得到滤波器如下图(因为需要取一定精度的电感电容才能购买到 于是做了近似 所以曲线有所偏移) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/iBlwM9w9V30CF656DPCwXS7EhGXenlYdlic9wAGA.jpeg" alt="9th btwz1.JPG"> 仿真结果 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/whjLM2iIdLS1CSISiLFxoMBp12jzvD0LOQ52t9ov.jpeg" alt="仿真结果.JPG"> 3dB衰减频点 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/75wDOgYLlcYLS1XMtHDaqqozWVro0CN218Hmgdre.jpeg" alt="3dB衰减频点.jpg"> 阻带频点 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/bkUpqLZnVPViV1bnfBWTqaSQh5gDPBZ1F0HCdqyT.jpeg" alt="阻带频点.jpg"> 最终电路设计 使用差分电流结构 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/5YUrzwamxppl7JHPBCmJslSDCl3QHFJpludoVjkR.jpeg" alt="LFP.JPG"> 对应实物设计 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/cwSA2m6W64FNIvA98VrR08lr6lV1jHvYk9v1bkvu.jpeg" alt="9th btwz3.JPG"></p> <p>信号增益控制部分使用了ADI公司的AD603芯片 这是一颗压控可变增益运放,本设计中选用其-11dB至+31dB的增益范围,此时该芯片拥有90MHz的带宽 足够满足设计需求。使用stm32自带的DAC输出后转换为+-1V可以实现信号峰峰值从40mV到5V的数字可控。 信号偏移控制 使用了ADI公司的AD8042高速运放的其中一路 AD8042是一颗轨到轨的高速双运放,有160MHz的3dB带宽和200V/us的摆率,能满足高速信号输出的需求。 实现偏移控制和输出驱动与保护的电路如下图 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/9TIYLxMLrL2QDN7U5ysoJmnWK3VW0vrsNVjbBqGe.jpeg" alt="OUT.JPG"> 最终的驱动输出驱动进行了一次方向,可以选择设计放大与否,AD8042可以提高高达50mA的输出电流,足够推动常见的负载。 输出开关使用AQY210光耦控制,且有双二极管过载保护。 用于增益控制和偏移控制的电压量都是来自stm32内部自带的DAC,其输出为0-3.3V,而增益控制需要+-1V,偏移控制需要+-3.3V,因此需要一个运放来完成转换。但是这里涉及一个问题,系统供电为+-3.3V,需要耐压7V以上的输入输出轨道轨的运放非常少,确实5.5V耐压的运放,用cmos工艺制成,很容易实现输入输出轨到轨,但是cmos工艺不能耐压太高,高压的运放多为三极管工艺,大部分只能到地轨,能到电源轨的少之又少,找了好久终于找到了安森美的mc33202这款运放,耐压可以到12V,解决了问题。 控制电压映射电路如下 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/t9eQEodJrHvNPHUop12OErM5Fbxe7NZ5tIt95vn4.jpeg" alt="33202.JPG"></p> <p>供电部分 有两种选择 可以选择模拟域+-3.3V 这样可以功耗较低 适合电池使用 模拟域+-3.3V由LDO+负压电荷泵构成 可以选择模拟域+-5V 这样可以功耗会翻翻 适合高性能应用 由宽的输出电压范围 模拟域+-5V由BOOST DCDC构成 通过选焊实现不同功能 对于地的处理 小心谨慎的设计了模拟地和数字地,并在最靠近DAC的地方设计了单点连接模拟数字地 并对关键滤波放大环路设置了完整的地平面且充分接地 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ohn2ptBUqMu8zryRcwbJ4zozKTohsNrwIkGHFQay.jpeg" alt="GND.JPG"></p> <p>软件部分 单片机的程序编写使用模块化编写,每个波形一个独立模块,这样可以非常方便的增加删减波形,调整波形顺序。也可以很方便的为每个波形定制不同的参数 操作和功能等等,相当的灵活。</p> <p>因为大赛要求PCB板子上必须有logo,需要图片视频特写logo,而本PCB因为位置特别紧凑,所以大赛logo只能放在了TF卡座封装的下方,所以在参赛期间没有焊接tf卡座。后期对于各种扩展波形,自定义波形之类的波形,都将可以通过TF卡储存并导入使用或者USB直接下发,这是后期的升级目标。</p> <p>SIN值的查找表使用MATLAB生成 MATLAB代码如下: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/9mjNYfKNKRZ7cY59mmCa2epHPmdqOmIwdhkLws4X.jpeg" alt="MATLAB代码.JPG"> 代码文件见附件</p> <p>SINC函数发查找表也使用MATLAB生成 MATLAB代码如下: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ieEE86RLDNqj6yuIDnfGieJRn2QcwhRLqPRqpJzd.jpeg" alt="SINC MATLB.JPG"> 代码文件见附件</p> <p>CPLD程序涉及 使用Verilog硬件描述语言编写,使用ALtera公司的官方EDA开发,QuartusII 13.0.1 下图为顶层部分代码截图 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/OrbdfXxXl7SVjbAoaeK0NwRbjIBgwJkbVOC55RPF.jpeg" alt="CPLD.JPG"> 鉴于大部分朋友没有可编程器件的开发经验,此处简单介绍怎么综合和烧录 首先准备下载QuartusII,购买USB Blaster。创建工程 选择器件 添加文件等过程掠过 网上可以找到 教程 点击紫圈编辑引脚关联 点击红圈箭头开始综合布线 点击蓝圈下载 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/VM7fAazVVqaoWqWwsHYmJHU35ArmpiZbubJMtVWK.jpeg" alt="QuartusII.jpg"> 引脚定义 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/w2h65sh5WWGmPHkANLupuO6EEUh6Xqw8V5H5us7u.jpeg" alt="PIN1.jpg"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/k6KmEbjLjc0Q8Z3jutaCzZeGTmhdKHqUwirEOuQ5.jpeg" alt="PIN2.jpg"> 下载流程 插好USB Blaster 使用JTAG口连接目标板 Blaster的JATG引脚定义 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/NQbalKbmu2AojkysV7FZfzCh3WDp5zRsTBRM5XJY.jpeg" alt="JTAG引脚定义.JPG"> 点开下载界面 红圈选择要下载文件 篮圈勾选下载选型后点开始 等待下载完成 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/VYsAX7hwUSaO1YLoEbKxOrJ7kETWjMQuulxqknVU.jpeg" alt="Doenload.jpg"> 要下载的文件.pof文件 文件见附件 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/cvPoyVKtZk3Unfk0xQNv7Jfkprh35fxTa8BohgsO.jpeg" alt="DL File.jpg"></p> <p>关于上位机 正在开发 开发环境 Visual Studio 用的是C#语言 上位机代码/工程截图 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ng9FU2HTlaqorGMO6LGICnDZFd8UK9HRD9UdrtbU.jpeg" alt="code.JPG"> 目前就搞了个开头半成品 只是有个架子 还没最终定型,好多显示的参数也还没有敲定 上个半成品图仅供参考,里面的数据不是最终效果,因为大赛马上要截稿了,搞不完了只能后面慢慢搞 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/C1lriLCBGeML0gi2PD72VX619X28RS4YPZUkzm6c.jpeg" alt="半成品.JPG"></p> <p>四、作品图片上传; PCB打样回来的样子 感谢立创提供的SMT打样服务,省了很多焊接的事情 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/XQtBlsVFmFASvuM8gWDwtnEoiAXrCblB6JMnggqh.jpeg" alt="4.JPG"> 空板背面 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/hDgfqGXIriV2MYkeKLaQmiFN6ZxltXAg9mT0mUZe.jpeg" alt="5.JPG"> 焊接好正面 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/mmziz0xZ1xsRPq7Po9zUevFzivnGxSD2PkBq6M6z.jpeg" alt="I3yctE8EESy7bbZrtGbq84J3MBR6YrWeY0rfo2SS.jpeg"> 焊好背面 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/uaVuyRW2XlCU3uMZOYsjuGQ8SKbWcDGBwgeXMJIT.jpeg" alt="6.JPG"> 装屏幕焊好 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/AFFA4UJG4gnpmqmNgzXI4ccrbfZlAGxIjXdmHk7L.jpeg" alt="2.JPG"> 握在手里的大小 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/d2q9BmQnnfNrvGYBszJMleMyRFPns4PYlBt5ULtv.jpeg" alt="7.JPG"> 对比北京交通卡(信用卡)大小 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/vLW7TUiIyGmBdyrQsg3rzpDBdAv6Xbo1tUjj8z8x.jpeg" alt="3.JPG"></p> <p>输出性能示意图 最高输出25MHz的正弦波 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/IYEjqg1HszZ6HXbLU7iBYhtK6MxkkKaCMHufnby4.jpeg" alt="25MHZ.JPG"> 200K的正弦波 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/lkpU2wtRVxms4mGYbOHM5u8CwyzGzaEOdhBnVQyr.jpeg" alt="15.JPG"> 锯齿波输出 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/pNtoanKvjUjUvDYKZp7pR7A108Ktyj5r3xVm2AmK.jpeg" alt="11.JPG"> SINC输出 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/dC3ruqDUvIVFccqBPO3aWaEkDuqv5rg2XX1ERrOZ.jpeg" alt="9.JPG"> 方波输出 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/39Y9pUtVB7Fbw6siJG0RltZrlBxzrDjpajjO7YH1.jpeg" alt="10.JPG"> 三角波输出 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/HPGFZ06BOt7t00cxDFsvBINDH8BbJxaUC9FvRqBG.jpeg" alt="12.JPG"> 阶梯波输出 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/UgYAUnAVYY1DSvYgXO2zAHNUqW3QEYlWtunieqGe.jpeg" alt="13.JPG"> 最小幅度输出 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ZNdlhICbPdeTll2P5puqwPSCG8pxySwjvr0QbO5v.jpeg" alt="14.JPG"></p> <p>五、作品材料清单; <img src="//image.lceda.cn/pullimage/TpPAVzwqB7qDUQKZbqfCmmGSIzJsYGnxngsJHnDh.png" alt="image.png">   BOM表见立创EDA 见附件   六、开源文档;   PCB文件见立创EDA   开源程序和可执行文件见附件   七、演示视频:见附件</p>

文档

P1_MCU_SCH

P2_CPLD_SCH

P3_DAC_SCH

HS_DDS

HS_DDS_Backup

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 12MHz X1 OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL 1
2 20pF C5,C6 0402 2
3 10K R11,R16,R23,R56,R57 0402 5
4 100nF C7,C2,C3,C4,C17 0603 5
5 W25Q128JVSIQTR U1 SOIC-8_208MIL 1
6 AT24C02C-STUM-T U2 SOT-23-5 1
7 TF-15×15 CARD1 SD-MICRO-A 1
8 K1-1502SA-02 SW5,SW6 K1-1502SA-02 2
9 micro USBFemale USB1 MICRO-USB-1 1
10 10K RN2,RN1 0402_X4 2
11 22 R13,R14 0402 2
12 1.5K R17 0402 1
13 TP4054 U4 SOT-23-5_5PIN_L3.05-W3.00-PITCH0.95-BL 1
14 XC6206P332MR U5,U6 SOT-23(SOT-23-3) 2
15 1uF C8,C9,C10,C11,C12,C13,C14,C20,C21 0402 9
16 4.7K R18,R12 0402 2
17 0805G (Green) LED1 LED-0805 1
18 10uF C15,C16,C18,C19 0603 4
19 0 R15,R21 0603 2
20 100K R19,R20 0603 2
21 1N4148WS T4 D1 SOD-323 1
22 100Ω L1 0805 1
23 FH26W-39S-0.3SHW(60) FPC1 FH26-39S-0.3SHW外框 1
24 22 R22 0603 1
25 SS8050 Q1 SOT-23(SOT-23-3) 1
26 22K R1 0603 1
27 220K R2 0603 1
28 3K R10 0603 1
29 6.2K R9 0603 1
30 9.1K R8 0603 1
31 15K R7 0603 1
32 24K R6 0603 1
33 33K R5 0603 1
34 51K R4 0603 1
35 100pF C1 0603 1
36 K2-1107ST-A4SW-06 SW1,SW3,SW2,SW7,SW8 K2-1107ST-A4SW-06 5
37 Header2.54mm 1*8P P1 HDR-TH_8PIN-V-MALE-PITCH2.54 1
38 BAT P3 HDR-TH_2P-P2.54-V-M 1
39 K3-1296S-E1_C128955 SW4 SW-SMD_3PIN_K3-1296S-E1 1
40 FP6291LR-G1 U16 SOT-23-6 1
41 10uF_NC C31,C33,C34,C67,C69,C71 0603 6
42 100nF_NC C32,C68,C70 0603 3
43 3.3uH L11 IND_3L_SNR5040K_SERIES 1
44 B5819W_NC D3,D4,D5 SOD-123 3
45 100Ω_NC L12 0805 1
46 75K R58 0402 1
47 STM32F103RCT6 U3 LQFP-64_10X10X05P 1
48 IS61LV25616AL-10TLI U8 TSOP(II)-44 1
49 25MHz X2 OSC-YSX-3225_4P 1
50 12pF C22,C23 0402 2
51 0 R28,R30,R26 0603 3
52 NC R29,R25,R24 0603 3
53 100K R31,R27 0603 2
54 2.54mm 1*5P Header P2 HDR-5X1/2.54 1
55 ICS511M U9 SOIC-8_150MIL 1
56 1uF C24,C25,C26,C27,C28,C29,C30 0402 7
57 EPM240T100C5N U7 TQFP-100_14X14X05P 1
58 SMA_EDGE J1 SMA-EDGE 1
59 AD9708ARUZ U11 TSSOP-28 1
60 100nF C47,C48,C45,C46,C49,C60,C61,C62,C64,C65,C66,C56,C54,C57,C58 0603 15
61 4.7K R44 0402 1
62 6.8K R45 0603 1
63 100 R32,R36,R33,R37 0603 4
64 SGM3204YN6G/TR U14 SOT-23-6 1
65 4.7uF C55 0603 1
66 10uF C53,C52,C50,C51,C59,C63 0603 6
67 AD603ARZ U10 SOIC-8 1
68 600Ω L10 0805 1
69 0 R35 0603 1
70 1K R43,R38,R51 0603 3
71 10K R52,R47,R48,R53,R49,R50,R40,R39 0603 8
72 20K R55 0603 1
73 100K R54 0603 1
74 49.9 R41 0805 1
75 BAV99,215 D2 SOT-23 1
76 5.1K R42 0603 1
77 15pF C35,C40,C39,C44 0603 4
78 56pF C36,C41,C38,C43 0603 4
79 82pF C37,C42 0603 2
80 470nH L6,L9,L2,L5 0603 4
81 820nH L7,L8,L3,L4 0603 4
82 NC R34 0603 1
83 AQY210S U13 SOP-4(4.4X4.1) 1
84 470 R46 0603 1
85 AD8042AR U12 SOIC-8_150MIL 1
86 MC33202DR2G U15 SOIC-8_150MIL 1

附件

附件名 下载
SIN_TABLE.m
HS_DDS_CPLD.qsf
HS_DDS_CPLD.pof
HS_DDS_CPLD.pin
DDS演示视频.mp4
SINC_TABLE.m
DDS开源代码.7z
BOM_#第四届立创大赛#便携式高速任意波形发生器.csv

成员

评论(24)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>作品的当前进度如何?期待你能分享作品的调试过程,实测视频。顺便再描述一下相关原理会好一些。</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
posy 回复
<p>@LCDS 已完成所有 麻烦看看还有啥需要补充不?</p>
立创电赛 回复
<p>@posy 非常完整了</p>
jixin001 回复
<p>请收下我的膝盖!开源项目年年有,今年这个很优秀。人机交互这块建议再加上一个蓝牙,这样方便手机APP配置相关参数。蓝牙SOC的价格比屏幕便宜多了,而且驱动起来也不费劲。另外在驱动功率上如果能做的大一点,那就完美了。价格第一点,一致性做好一点,干掉某宝的开源信号发生器。</p>
X-Code 回复
<p>膜拜大佬,非常期望能有机会向大佬学习</p>
hypercat 回复
<p>膜拜大佬,不错的项目,优化下完善下应该可以出产品了</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的项目获得第四届立创电子设计大赛优秀奖,点击查看获奖名单:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92</a></p>
ren2588 回复
<p>全能型人才啊。请问这个屏是什么型号呢?</p>
Hongwen 回复
<p>确实做得不错!但是输出的波形锯齿波、脉冲波的毛刺脉冲太大,还需要找出原因好好优化,我以前就做过一个可以通过手机端APP直接设置波形输出的。</p>
posy 回复
<p>@Hongwen 这个是吉泊斯现象</p>
Hongwen 回复
<p>@posy 学习了,但是根据波形看,波形过冲已经远远超出了吉伯斯现象的常数(傅里叶展开),相信优化后性能参数会更好,可以获取傅里叶项数更多项,得到的波形查表数据更平滑,或者输出的滤波也进一步平滑,个人建议,不喜勿喷。</p>
Zachary86 回复
<p>先计算存储,再查表使用给了我在做的一个产品新的思路,这样对mcu实时性能要求低多了,价格也便宜了好多 ,额外收获;)</p>
just_likeU 回复
<p>我这辈子最羡慕的就是有技术的大佬</p>
Zachary86 回复
<p>没搞明白MATLAB脚本计算出来的两个表格数值作用,是将计算出的表格数据放入程序中使用吗?</p>
zzzw 回复
<p>看了一圈发现楼主才得了一个优秀奖,如果项目能达到楼主所说的参数性能,论项目难度和实现效果,都是应该拿一等奖的水平啊,可惜了。<br/>最近正好遇到了类似的问题,楼主的方案不错,跟我想的差不多,不过我没玩过CPLD只会FPGA哈哈哈。</p>
yujinzhu 回复
<p>动态功耗的屏幕在哪里买的能不能发个连接,谢谢谢谢</p>
黑核阿泽 回复
<p>这个项目很不错,但是工程描述看着真累,建议修改下排版</p>
Azzzzz 回复
<p>您好,请问这个屏幕是哪种型号的啊?可否提供一下购买链接?</p>
HongHu 回复
<p>我只能说句牛逼</p>
wangzhu 回复
<p>你好,请问这个屏幕是什么型号的?</p>
i-Fox 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(49,70,89);">Verilog Design File 是没有源码吗</span></p>
jamison0801 回复
<p>@posy 同求屏幕型号和购买链接</p>
ryl88 回复
<p>@posy 屏幕是什么驱动?</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow