版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第11届立创电赛#基于沁恒芯片的多功能千兆网络拓展坞

创建时间:1个月前

24 0

描述

<h3>* 1、项目功能介绍</h3> <p><strong>项目名称:</strong> 基于沁恒芯片的多功能千兆网络拓展坞 <strong>项目背景与解决的痛点:</strong> 在嵌入式开发、单片机调试、物联网项目开发中,工程师往往面临轻薄本接口不足的痛点。市面上的普通拓展坞仅提供常规的 USB 和视频接口,而工程师在开发时,除了需要接入 ST-Link/DAP 等仿真器、逻辑分析仪外,<strong>最刚需的就是一个稳定可靠的 UART 串口</strong>用来查看打印日志。传统的做法是外接一个拓展坞,再在拓展坞上插一个 USB 转 TTL 模块,不仅桌面线缆凌乱,且多级转接容易导致通信不稳定、掉线。 <strong>项目核心功能与电路实现:</strong> 本项目专为硬核开发者设计,采用全套**沁恒(WCH)**国产芯片方案,实现以下核心功能:</p> <ol> <li><strong>USB 3.2 Gen1 高速扩展:</strong> 采用沁恒 <strong>CH637</strong> 作为核心 Hub 控制器。它自带 PD 快充协议与模拟开关,无需额外单片机即可支持 Type-C 正反插及 100W PD 诱骗/反向供电。向外拓展出多个 USB 3.0 接口,用于连接高速设备或仿真器。</li> <li><strong>板载原生高速串口:</strong> 巧妙利用 CH637 下行端口的 USB 2.0 通道,板载了一颗沁恒 <strong>CH343</strong>(USB 转高速串口芯片)。直接在拓展坞边缘引出 TX/RX/GND 调试排针。CH343 内置晶振,支持高达 6Mbps 的波特率,直接将拓展坞变成“开发板调试神器”。</li> <li><strong>带宽高低搭配:</strong> 串口通信占用 USB 2.0 带宽,外部引出的 USB 3.0 Type-A 母座独享 5Gbps 高速通道,互不干扰,满载不掉速。</li> </ol> <hr> <h3>* 2、项目属性</h3> <p><strong>首次公开:</strong> 是 <strong>原创声明:</strong> 本项目为 100% 个人原创设计。 <strong>获奖情况:</strong> 暂无获奖记录(本项目首次发布/参赛)。 <strong>答辩情况:</strong> 未在学校或其他赛事中参加过答辩。</p> <hr> <h3>* 3、开源协议</h3> <p><strong>GPL 3.0</strong> <strong>开源说明:</strong> 本项目拥抱开源,硬件原理图、PCB Layout 以及外壳结构设计(如有)均 100% 开源。本项目未采用第三方闭源核心模块,核心高速 Hub 通信与 TTL 转换均由基础元器件与芯片搭建完成,遵循 GPL 3.0 开源协议,欢迎广大电子爱好者复刻或进行二次开发。</p> <hr> <h3>* 4、硬件部分</h3> <p><strong>1. 核心架构与拓扑设计:</strong> 本项目以沁恒 CH637 为星型拓扑的核心节点:</p> <ul> <li><strong>上行接口(Upstream):</strong> Type-C 接口,连接 PC,负责传输 USB 3.2 Gen1 信号(5Gbps)及 PD 供电交互。</li> <li><strong>下行接口(Downstream):</strong> <ul> <li><strong>Port 1-3</strong>:引出为外部物理 USB 3.0 Type-A 母座,供用户外接设备。</li> <li><strong>Port 4</strong>:将其 D+ / D- 信号线直接在板内走线,连接至 CH343 芯片的 USB 输入端。</li> </ul></li> </ul> <p><strong>2. 核心芯片说明:</strong></p> <ul> <li><strong>主控 HUB(CH637):</strong> 沁恒新一代 7 口多功能 HUB 芯片,相较于老款芯片,其最大优势是内部集成了 3 个 PD PHY。本电路省去了复杂的 PD 通信控制器和外置 MUX 芯片,外围阻容元件极少,有效缩减了 PCB 面积。</li> <li><strong>串口桥接(CH343):</strong> 新一代免晶振 USB 转 TTL 芯片。V33 引脚外接退耦电容即可工作。设计中预留了拨码开关/跳线帽,可以通过 VIO 引脚切换串口逻辑电平(3.3V 或 5V),以适应不同开发板的需求。</li> </ul> <p><strong>3. 保护电路设计(注意事项):</strong> 为防止开发板短路烧毁电脑主板,在 CH343 引出的 TX/RX 信号线上串联了限流电阻;在外部 USB-A 供电 VBUS 上增加了过流保护芯片(或自恢复保险丝)和 TVS 二极管,具备 ESD 防护和短路保护能力。 <strong>4. 调试与测试方法:</strong></p> <ul> <li><strong>串口测试:</strong> 使用杜邦线将板载引出的 TX 和 RX 短接,在电脑端打开串口助手发送数据,若能正常接收到回显(Loopback),说明 CH343 模块工作正常。</li> <li><strong>高速测速:</strong> 在外部 USB 3.0 接口插入高速固态 U 盘,使用 CrystalDiskMark 等软件进行测速,读取速度达 400MB/s 以上即可验证 USB 3.0 链路完好无损。</li> </ul> <hr> <h3>* 5、软件部分</h3> <p><strong>本项目为纯硬件固化逻辑驱动类项目,不涉及下位机单片机的代码编写与固件烧录。</strong> <strong>相关软件生态与环境搭建:</strong></p> <ol> <li><strong>主控端:</strong> CH637 芯片内部已固化 Hub 及 PD 协议栈控制逻辑,在 Windows 10/11、macOS、Linux 下均免驱(Plug & Play),接入系统即可识别为 Generic SuperSpeed USB Hub。</li> <li><strong>串口端:</strong> CH343 芯片在主流操作系统下同样表现优异。在 Windows 系统下若未自动识别,可前往沁恒微电子官网下载 CH343 VCP (虚拟串口) 驱动程序。安装后即可在设备管理器中生成 COM 口。</li> <li><strong>测试软件:</strong> 建议搭配 Xshell、MobaXterm 或各种常规串口调试助手使用。</li> </ol>

文档

BOM

附件

暂无

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow