版本协议

Public Domain

专业版
#第九届立创电赛#温湿度传感器

创建时间:2年前

377 0

描述

<h2>题目要求</h2> <p><span style="color:#999AAA;">温湿度传感器</span></p> <h2>题目分析</h2> <p><span style="color:#999AAA;">通过i2c协议读取SHT40温湿度传感器模块的数据并且显示在数码管上</span></p> <h2>原理图设计说明</h2> <p><span style="color:#999AAA;"></span></p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/81ec2286d86a4f4f9543d014c042ce75.png" alt="屏幕截图 2024-07-28 232011.png"></p> <p><span style="color:#999AAA;"></span></p> <h2>软件说明</h2> <p><span style="color:#999AAA;">提示:软件可以使用代码块来进行嵌套放置,无需全部软件部分说明,只需说明重要部分即可 <strong>代码块:</strong></span></p> <pre><code>#include void main() { int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ float temperature = 0; float humidity = 0; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ HAL_DeInit(); /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_ADC1_Init(); MX_I2C1_Init(); MX_TIM14_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_Delay(100); SN74HC595_Send_Data(SN_DIG,0xFF); //关闭数码管显示 SN74HC595_Send_Data(SN_LED1,0x00); SN74HC595_Send_Data(SN_LED2,0x00); /* USER CODE END 2 */ HAL_SuspendTick(); //暂停滴答定时器,防止通过滴答定时器中断唤醒 HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI); /* 执行WFI指令, 进入睡眠模式 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ if(device_paramter.KeyStatus == KEY_SHAKE_STATE) { HAL_Delay(10); if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_5) == GPIO_PIN_RESET) { while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_5) == GPIO_PIN_RESET); SHT40_Read_RHData(&amp;temperature,&amp;humidity); //读取温湿度 device_paramter.Temp = temperature * 10; //放大温湿度 device_paramter.Humi = humidity * 10; HAL_TIM_Base_Start_IT(&amp;htim14); //开始定时器,显示两次数据 device_paramter.sleepStatus = 0; //清除休眠标志 device_paramter.KeyStatus = KEY_NO_PRESS; //清除按下标志 } } else if(device_paramter.sleepStatus == 1) //显示结束,进入休眠 { HAL_SuspendTick(); //暂停滴答定时器,防止通过滴答定时器中断唤醒 HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI); /* 执行WFI指令, 进入睡眠模式 */ } } /* USER CODE END 3 */ } } </code></pre> <h2>实物展示说明</h2> <p></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
VID_20240728_222737.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow