版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第七届立创电赛#可拓展usb电流表

创建时间:3年前

2640 5

描述

<h3 style="line-height:1.8;">1、项目功能介绍</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;">通过电流采样实时检测并显示通过该表的电流,电源两端电压,以及功率,支持一般的5V充电,插上拓展模块后,可以支持高电压的快充</span></span></p> <h3 style="line-height:1.8;">2、项目属性</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;">这是我第一次尝试开源设计,</span><span style="font-size:14px;">也是我第一次做真正实用的东西,参考</span><span style="font-size:14px;">官方原理图,主要保留了采样电路,核心板电路参考国民技术硬件评估版,出于成本考虑,将</span><span style="font-size:14px;">高电压支持拓展成一个可拆卸式模块,降低了电流表本体成本,项目肯定还有不足及值得完善的地方,有时间,我会尽力完善它</span></span></p> <h3 style="line-height:1.8;">3、开源协议</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#000000;font-size:14px;">使用GPL3.0开源协议</span></p> <h3 style="line-height:1.8;">4、硬件部分</h3> <p style="line-height:1.8;">使用立创EDA专业版设计,</p> <p style="line-height:1.8;">1、电流采样:测量电流依靠采样电阻将电流信号转化为电压信号(欧姆定律),由于电压比较小,所以还要用放大电路放大电压,这里使用ASM1117,然后再用N32的PA1,ADC测量出电压值,计算得出对应电流</p> <p style="line-height:1.8;">2、电压采样:由于单片机ADC最高采样电压为3.3V,而USB输出至少5V,因此必须使用电阻分压,这里用(91k</p> <p style="line-height:1.8;">和10k电阻构建了1\10的分压,再用PA2采样得到值</p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/DlJ9B9pHgVQG2PnmxMZs7fht6ogu6EwvebreedTh.png" alt="" width="802" height="462"></p> <p style="line-height:1.8;">3、供电电路:出于成本考虑,电流表本体断开了usb的数据线,使充电器只能输出5V电压,这样主体可以采用LDO降压,这样做成本低,且对于5V降3.3V来说,足以;</p> <p style="line-height:1.8;">若需要测试快充模式,则LDO供电模式电能损耗过大,且热功率过大,所以本体引出了六个插口电源模块拓展插座实现供电方式的拓展,插上电源拓展模块,模块可以通过改变MOS管栅极电平,关闭MOS管以屏蔽掉LDO电路并使用模块内的BUCK降压电路给主体供电,</p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/DPHyC0GH10XJkiScDWmkabQnbc68qKwOyZbrkRTO.png" alt="" width="548" height="592"></p> <p style="line-height:1.8;">同时将usb的两根差分数据线接通,实现充电器和用电设备的通讯,从而触发快充。</p> <p style="line-height:1.8;">4、显示电路:使用PB13和PB14模拟IIC通讯与0.91寸oled建立联系,直接将模块插入座子就行</p> <p style="line-height:1.8;">5、下载电路:为节省接口,使用串口下载,公共母座两个数据线,下载是,只需要将usb转串口的四根线对应接在一个公头上,再插入母座就可以连上电脑下载了</p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:72px;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Kk5jup2MtIPyReRpxSJGTPFpkvrLPPFqoexh8APi.jpeg" alt="" width="1200" height="756"><br></span></p> <h3 style="line-height:1.8;">5、软件部分</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">主要是基于官方的程序修改了模拟IIC接口的程序</p> <h3 style="line-height:1.8;">6、BOM清单</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ZvdU28heUSDxqWL5Ed971I6zt7T5OzXzSOGGprx0.png" alt="" width="1200" height="1014"></p> <h3 style="line-height:1.8;">7、大赛LOGO验证</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:72px;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/zcncvsPeqRSd4iy7pp2otx1UXSkUiKCzMILbGqB0.jpeg" alt=""><br></span></p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:72px;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/wJjmNg8GhUv1kuoz0Xe9EUxv2OhPhefyd6EQGQup.jpeg" alt="" width="926" height="844"></span></p> <h3 style="line-height:1.8;"> 8、演示您的项目并录制成视频上传</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;">【自制基于N32的USB电流表-哔哩哔哩】 https://b23.tv/KSzh46D</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
N32G430C8L7-USBMeter.zip

成员

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>logo验证需要实物图片哦</p>
Aleister 回复
<p>电流采样用的是INA199啊 为什么介绍里说使用ASM1117</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow