标准版
#第四届立创大赛#基于云平台和手机APP的泵房远程监控系统

创建时间:6年前

项目主题:IoT(物联网)

1633 1

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 *  简要介绍作品:基于云平台和手机APP的泵房远程监控系统目前,村镇的供水设备系统多为无人值守泵房,存在消防、安防方面的安全隐患,水质污染风险高,供水设备缺少专业的检修维护,一些供水设施跑冒滴漏严重,运行成本高。针对目前农村供水泵房无人值守和运行设备缺少远程监控的情况,设计了基于手机APP的农村供水设备远程监控系统。该系统由STM32F103ZET6做为主控芯片、传感器模块、NB模块、云平台和手机APP等组成,可以实现对泵房室内温湿度、烟雾报警、水箱溢水状态,水泵运行情况的远程监控。以提高农村供水系统的安全性、可靠性和经济性。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 *  一、作品详情;</p> <ul> <li>1.农村供水的发展及现状</li> </ul> <p>我国的水资源是极其匮乏的,虽然淡水总量有2.8万亿立方米,由于我国人口众多,人均水资源稀缺,只有世界人均水平的1/4, 因此我国是人均水资源极其匮乏的国家。在我国广大农村地区,受水源、地形、居住、电力、经济等条件限制,很多农村地区饮水安全不能够得到保证。我国大多少数农村地区的饮水完全靠自然因素决定,当发生旱灾时,饮水困难问题就更加突出。因此解决农村安全供水问题是一个关系到民生的重要工程。农村供水与人民生活密切相关,农村安全饮水项目,是国家解决广大农村地区饮水问题的民生工程。集中式供水是指,建设一个一定规模的供水站,向周围农村供水,供水人口一般在2-3万人左右,需供水村庄数量为20个左右,从供水站向需供水村庄需铺设供水管道,供水管道经计量水表后,向村内管网供水。按照水利部“三分建设,七分管理”的要求,对已建成供水站的科学、有效的管理,是饮水工程可持续、良性运行的有效保障。供水站自动化、信息化系统,一般由控制中心对各供水站实施远程测量和控制,以实现集中管理。很大程度.上提高了对供水站的管理水平。为了解决农村安全供水问题,我们需要在农村建立供水站,向附近的村庄进行供水。由于每个村庄跟供水站之间会有很长的距离,这时候需要铺设很长的供水管道。当供水管道出现破损漏水等问题之后,由于农村地区交通不方便,并且供水管道比较长,如果靠人去监测与探测这样就比较费时费力。</p> <ul> <li>2.选题的目的及意义</li> </ul> <p>随着我国经济社会的发展和新农村建设的日新月异,许多村镇建设了深水井抽水和恒压变频供水组成的二级自供水系统。目前,村镇的供水设备系统多为无人值守泵房,存在消防、安防方面 的安全隐患,水质污染风险高,供水设备缺少专业的检修维护,一些供水设施跑冒滴漏严重,运行成本高。针对农村供水设备存在的问题,本项目将应用先进的传感器检测技术、计算机技术和通讯技术,建立基于手机APP的农村供水设备远程监控系统,低成本的解决以上问题。系统建成后,伺泵工可以通过无线互联网远程随时监控供水系统的水泵启停,监测供水设备的运行参数和管道压力、流量、水质情况等数据和设备故障情况,远程监测泵房安防状态。提高农村供水系统的安全性、可靠性和经济性。目前,农村供水设备管理存在的问题,主要表现在:(1) 泵房人工巡检成本高、效率低,不能及时发现设备隐患;(2) 不能及时了解泵房温度、湿度等情况;(3) 不能及时发现火灾等消防隐患;不能及时发现外人侵入、投毒等安防隐患;(4) 不能实时监控和及时发现配电柜参数异常等情况;(5) 不能实时监控水泵、电机、水箱等设备工作状态和运行参数;停电停水不能及时发现,造成村镇长时间停水。(7) 不能及时发现泵房管道压力异常和水箱漏水等故障情况; (8) 不能及时了解用电量和抽水量。针对以上问题,设计了基于无线 GPRS 的农村供水设备集中远程监控系统,该系统具有以下功能:(1) 远程监测泵房安全,及时发现安全隐患;(2) 远程监测供电设备、潜水泵的运行参数;(3) 远程监测泵房管道压力和水箱漏水情况;(4) 远程监测供水设备用电量和抽水量;(5) 远程控制供水设备启停。(5) 节约能耗,可以在夜间用电负荷低谷时间段抽水,节约用电成本。</p> <ul> <li>3.系统设计思路</li> </ul> <p>系统的构成:由现场层、通讯层和监控层三部分组成。监控层:监控层由后台管理系统构成,主要负责模块的参数整定、数据收发和处理、供水设备运行环境情况的远程监控、事件记录分析等工作。 通讯层:该层是数据传递与交换的衔接和纽带,负责将现场控制器采集的数据汇总打包,并准确无误地传递给上位机。通讯方式由NB 通信和 RS-485 两种方式构成。依据农村供水设备的结构特点,需要对泵房环境、潜水泵系统两部分进行实时监控。考虑到系统经济成本和稳定性,采用一块STM32F103ZET6监控终端实现系统功能。现场层:该层包含需要采集的电参量、非电参量及状态参数。泵房需要采集的数据主要包括环境温湿度、烟雾报警器、水箱溢水、基坑积水状态;系统结构框图如图2.1所示:</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/99BGHs5Xu3WNOZqKz9lJCtlKPyxaX6NxFdwNJU7S.png" alt=".png">                                                                                          图2.1系统结构框图</p> <pre><code></code></pre> <p>*  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;</p> <ul> <li>面临挑战:1.对于本套检测系统推广难,毕竟是学生,</li> <li>解决的问题:1.身为自动控制系的本科学生,对于物联网知识是个盲区,所以我找到了通信工程系的队友对上云和手机APP这块进行了制作处理。2.将整套系统的安装所需经费控制在2000元内,极大降低了对农村泵房检测的费用,实现了无人化管理。3.本套系统在本学校地下水泵房进行了实地测试,测试结果良好</li> </ul> <p>*  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点;</p> <ul> <li>软件部分:对于软件部分,我们使用的芯片为STM32F103,对其采用keil5(ARM)进行了程序的编写,编译,调试</li> </ul> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/PMbiT0QaYbBSgS894M95x6ETIwuHlqIMVuJT9z1K.png" alt="软件框图.png">                                           图: 工程目录结构图 其中包括了485通信,NB模块连接云平台,A6模块进行打电话,发短信的方式报警,以及人机交互界面的处理和显示等。</p> <ul> <li>硬件部分:对于本套系统的PCB我们队伍采用AD19进进项绘制,下面是硬件系统的原理图,PCB的正面和反面图</li> </ul> <p>*  四、作品材料清单;</p> <p><em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) </em>  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)    七、开源文档。</p> <pre><code></code></pre>

文档

BOM

暂无

附件

暂无

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
立创电赛 回复
<p>你的参赛项目想法很棒,能够解决农村供水实践中的痛点问题。建议通讯方式选择4G模组,大多数农村4G信号覆盖面也是很好的。另外建议你拍一些视频和照片上传一下,让大家看到你的设备能够在实践中起作用,比如相关传感器采集的数据误差如何,灵敏度如何等等。如果方便,可以图片形式传一些原理图,方便大家探讨你的方案。</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow