版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#小智的伟大

创建时间:10个月前

182 0

描述

<p>一、功能介绍</p> <p>该智能设备集成多种功能:</p> <ul> <li>时间与日期显示:清晰呈现当前时间(如示例中22:48)和日期(2025年09月09日)。</li> <li>天气与环境信息展示:可显示温度、湿度(示例中36%)等环境数据,还有天气状况图标辅助判断。</li> <li>蓝牙连接功能:支持蓝牙连接,能与手机等设备配对,实现数据交互或接收控制指令,“小智已断开请按唤醒”提示蓝牙连接状态及唤醒操作。</li> <li>音频播放:外接扬声器,可播放提示音、语音信息等,用于交互反馈或播放音频内容。</li> </ul> <p>二、原理图说明</p> <p>由于没有具体原理图文件,从功能推测,主要模块及连接逻辑如下:</p> <ul> <li>主控模块:核心是单片机或微控制器(如Arduino、STM32等),负责数据处理、指令分发。</li> <li>显示模块:屏幕与主控通过SPI或I2C等通信协议连接,接收主控发送的显示数据,如时间、天气等信息。</li> <li>蓝牙模块:常见如HC - 05/06,与主控串口通信,实现蓝牙数据的收发,建立设备间无线连接。</li> <li>音频模块:包含功放电路和扬声器,主控输出的音频信号经功放放大后,驱动扬声器发声。</li> <li>电源模块:为各模块提供稳定电压,可能有电池供电及充电电路,保障设备便携性和持续工作。</li> </ul> <p>三、实物图</p> <p>如你提供的图片所示,设备包含带有显示屏的核心电路板,外接的扬声器,以及电路板上的各类接口、元件(如电容、电阻、芯片等),整体布局紧凑,各部件通过导线或焊接实现连接。</p> <p>四、PCB设计说明</p> <ul> <li>布局:将高频信号(如蓝牙模块的射频部分)、模拟信号(如音频功放部分)与数字信号(如主控的数字IO)分区布局,减少相互干扰;显示屏、蓝牙模块等外设接口放置在便于接线的边缘位置。</li> <li>布线:关键信号(如时钟线、数据线)采用短而粗的走线,且做阻抗匹配;电源走线加宽,降低压降;地线采用大面积铺铜,增强抗干扰能力和散热性。</li> <li>层叠:采用多层PCB,如顶层和底层走信号,中间层走电源和地,提升信号完整性和电源稳定性。</li> </ul> <p>五、关键程序说明</p> <ul> <li>显示驱动程序:初始化显示屏通信接口(如SPI),编写向显示屏缓存写入像素数据的函数,实现时间、天气等信息的图形化显示。</li> </ul> <p>c</p> <p>// 示例:SPI初始化显示屏 void LCD_Init(void) { // 配置SPI引脚 SPI_GPIO_Config(); // 初始化SPI外设 SPI_Init(); // 发送显示屏初始化命令 LCD_SendCommand(0xXX); LCD_SendData(0xXX); //...其他初始化操作 }</p> <p>// 显示字符函数 void LCD_DisplayChar(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t ch) { // 计算字符在字库中的位置等操作 // 向显示屏写入字符像素数据 for (int i = 0; i </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
a.mp4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow