版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第八届立创电赛#table timer

创建时间:3年前

1197 0

描述

<div class="document"> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height:1.8;">*1、项目功能介绍</h3> <hr class="horizontal-splitline normal-bold-2"> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height:1.8;">       本项目是基于瑞萨R7FA2E1A72DFL芯片的桌面电子时钟设计,通过四位0.56寸共阴极数码管进行时间、温度等显示,采用DHT11温湿度传感器采集外界环境温度和湿度,芯片内部集成晶振,同时集成触摸功能。</p> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height:1.8;"> </p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height:1.8;">*2、项目属性</h3> <hr class="horizontal-splitline normal-bold-2"> <h3>2.1 主控芯片:</h3> <p>        主控单片机使用的是瑞萨R7FA2E1A72DFL,工作电压在1.6V到5.5V之间,最大时钟频率为48Mhz,最大支持128-KB的FLASH,16-KB的SRAM,12位的AD转换控制器。</p> <h3>2.2 电源</h3> <p>       电源电路主要由TYPE-C接口以及电源指示灯组成,采用TYPE-C接口,使用方便; </p> <p>电源切换电路,通过一个P沟道MOS管、一个下拉电阻以及一个二极管组成电源切换电路,当TYPE-C接口接入时,5V接入,MOS管G极电压为5V,经过一个1N5819(D3)肖特基二极管,此时VCC电压是4.4V,也就是S极4.4V,不满足PMOS导通条件,电池电源过不来。当TYPE-C接口断开,G极被下来到低,S极由于体二极管的存在,会有将近3.5V左右的电压,满足PMOS管导通条件,由电池来给后续电路进行供电,由于1N5819肖特基二极管的存在,电流不会反向倒灌回去。通过一个TP5056锂电池充电芯片给电池进行充电,当TYPE-C接口接入时,同时会给锂电池充电,确保电量充足。LED3作为充电状态指示灯,R12是充电电流反馈电阻,通过改变R2的阻值,可以改变整体的充电电流;</p> <h3>2.3 LED</h3> <p>       一路电源指示灯(蓝),一路充电状态指示灯(红);</p> <h3>2.4 按键/开关</h3> <p>       一个复位按键, 按住按键,主控芯片的复位引脚电平被拉低,系统进入复位状态,松开复位按键,复位引脚恢复高电平,系统重新进行工作状态,完成复位;</p> <p>        一个BOOT拨码开关,当BOOT拨码在NC端时,BOOT引脚为高电平,单片机进入Single-chip模式,也就是正常工作模式,当拨码在1端时,BOOT引脚低电平,单片机进入SCI-BOOT模式,也就是程序下载模式;</p> <p>        四个功能按键,作为时钟控制或者其余功能使用;</p> <h3>2.5 外设:数码管,温湿度传感器,蜂鸣器</h3> <p>        0.56寸共阴极数码管,用于显示时间、温湿度等信息;</p> <p>        一路DHT11温湿度传感器,检测环境温湿度,DHT11是单总线通信方式,需要在总线外接一个上拉电阻,当总线闲置时,其状态为高电平;</p> <p>        一个无源蜂鸣器,通过NPN三极管控制无源蜂鸣器的负极,R5为限流电阻,R6的作用是在芯片刚上电或断电的时候提供一个可靠的电位,防止干扰,这里的电磁无源蜂鸣器是感性负载,加入 D2 二极管作为续流二极管防止烧坏。</p> <h3>2.6 调试接口</h3> <p>       SWD下载调试接口、串口下载调试接口,均采用2.54排针接口进行引出;</p> <p class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height:1.8;"> </p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height:1.8;">* 3、开源协议</h3> <hr class="horizontal-splitline normal-bold-2"> <h3>3.1 绘图</h3> <p>1、原理图按模块电路划分进行绘制,注明电路功能;</p> <p>2、PCB走线优先走直角,需要拐弯的地方以钝角或圆弧为主;</p> <p>2、添加丝印标识,注释说明接口功能;</p> <h3>3.2 焊接</h3> <p>1、在进行焊接时,可在嘉立创EDA的工具栏中点击焊接辅助工具,实时交互方便焊接;</p> <p>2、焊接顺序应遵循从低到高原则进行,避免影响小器件的焊接;</p> <p>3、在焊接顶层时,主控芯片建议优先焊接,避免其他器件影响焊接;</p> <p>4、焊接排针时可用一块空板或者洞洞板顶住,防止斜焊,影响使用;</p> <h3 class="paragraph text-align-type-left pap-line-1.3 pap-line-rule-auto pap-spacing-before-3pt pap-spacing-after-3pt" style="line-height:1.8;">* 4、演示</h3> <h3>4.1实物展示</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/LAFYOt5zcsZSGQh2HZ91mhMxP7GEirHuEnKtnVuT.jpeg" alt="" width="1200" height="1200"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ecXMu3yKuJYtoLYaFeDNLhkTCDTPKNbHwA7rzwXm.jpeg" alt="" width="1200" height="1200"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/uGcORiInYpFZ8RxbKiRvy3wntsdoq5SNUQF6iCAO.jpeg" alt="" width="1200" height="1200"></p> <h3>4.2 视频</h3> <table> <tr> <td><a title="" href="https://www.bilibili.com/video/BV1pc411c7HP/?buvid=XYE8204EDED9C5E098473D0FB2427CDA7217E&is_story_h5=false&mid=lBAmzsv4xFGV2MKWddjNqw%3D%3D&p=1&plat_id=114&share_from=ugc&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=fc487a8e-2ef6-461a-b26d-e8df3a1cc9de&share_source=WEIXIN&share_tag=s_i&timestamp=1690882249&unique_k=tIcdNz0&up_id=1111133049" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1pc411c7HP/?buvid=XYE8204EDED9C5E098473D0FB2427CDA7217E&is_story_h5=false&mid=lBAmzsv4xFGV2MKWddjNqw%3D%3D&p=1&plat_id=114&share_from=ugc&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=fc487a8e-2ef6-461a-b26d-e8df3a1cc9de&share_source=WEIXIN&share_tag=s_i&timestamp=1690882249&unique_k=tIcdNz0&up_id=1111133049</a></td> </tr> </table> </div>

文档

BOM

附件

附件名 下载
1218192267-1-16.mp4

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow