版本协议

Public Domain

专业版
#第九届立创电赛#温湿度桌面摆件

创建时间:2年前

2846 2

描述

<div> <h3 style="line-height:1.8;"><strong>一 </strong>、项目功能介绍</h3> <p>1、硬件部分</p> <p>1.1、主控采用AIR001,其原因是芯片可以采用py32002A代替,价格5毛钱一片,而且外围电路简单,只需一个延时RC电路和供电</p> <p>部分加一个滤波电容。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/cc355fbc957540268a235acfd583c20c.png" alt="cc355fbc957540268a235acfd583c20c.png"></p> <p style="line-height:1.8;">1.2、传感器部分采用金主赞助的盛思锐SHT40,精度高,可以测量 0 至 100% 的相对湿度以及 -40℃ 至 125℃ 的温度,并且可以达到 ±1.8%的湿度精度和 ±0.2℃温度精度,使用I2C读取,I2C总线需加入上拉电阻,下面是电路设计:</p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/3f829b8c1bb84398bbd1300f9343cbd2.png" alt="3f829b8c1bb84398bbd1300f9343cbd2.png"></p> <p style="line-height:1.8;">1.3、OLED显示部分,采用了0.91寸的oled模块,价格6元一片;建议采用墨水屏或者没有背光的屏幕,因为oled的功耗有点高,下面是电路设计,也是用了I2C进行控制显示</p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/b0470dfd93ce4e2d89d11791836e4f95.png" alt="b0470dfd93ce4e2d89d11791836e4f95.png"></p> <p style="line-height:1.8;">2、软件部分</p> <p style="line-height:1.8;">2.1、代码的实现使用Arduino IDE进行编程,环境搭建方法请参考下面链接</p> <p style="line-height:1.8;"><a href="https://wiki.luatos.com/chips/air001/Air001-Arduino.html" target="_blank">https://wiki.luatos.com/chips/air001/Air001-Arduino.html</a></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/ca70e57b16fc40ae8405b51da3b94a0a.png" alt="ca70e57b16fc40ae8405b51da3b94a0a.png"></p> <p style="line-height:1.8;">2.2、主要代码展示,全部代码在附件</p> <p style="line-height:1.8;">通过wire库读取sht40的数据,然后通过运算,把温度湿度数据保存在数组,这里乘100倍主要是用于把浮点数变为整数保存</p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/cca6a9ef191d4bcc9c844d45fa743d43.png" alt="cca6a9ef191d4bcc9c844d45fa743d43.png"></p> <p style="line-height:1.8;">2.3、烧录,需要先板子上飞4根线连接到到烧录器,这里我使用的是pwlink,也可使用usb转ttl的烧录器;4根线分别连接3.3V、GND、RX、TX(pcb上的RX要连接到烧录器的TX,pcb上的TX要连接到烧录器的RX),然后按住按键,烧录器插入到电脑,1两秒后松开按键,点击arduino ide的上传即可</p> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/1e69004d65e247cabe7592f6ec1ca523.png" alt="1e69004d65e247cabe7592f6ec1ca523.png"><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/1063ea441eba477d938d485a615a36d5.png" alt="1063ea441eba477d938d485a615a36d5.png"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;"><strong>二</strong>、项目属性</h3> <p>本项目是基于嘉立创的温湿度检测仪训练营项目制作的,板子和大部分材料都由嘉立创提供</p> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">三、开源协议</h3> <p>开源协议是Public Domain,其他任何用户,可以以任何目的,商业或非商业性的方式,以任何方式,复制,修改,发布,使用,编译,销售或分发该作品。</p> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">四、BOM清单</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/9575cfc0e8bd4ced981583f1eddab5e2.png" alt="9575cfc0e8bd4ced981583f1eddab5e2.png"></p> <hr> <p style="line-height:1.8;"> </p> </div>

文档

BOM

附件

附件名 下载
演示视频.mp4
代码.rar
BOM.xlsx

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow