专业版
#第十届立创电赛#瑞萨开发版

创建时间:1年前

465 0

描述

<p>在人工智能与物联网技术深度融合的今天,赋予小型化、便携式设备以“听觉”和“语言”能力,实现自然、流畅的人机语音交互,已成为技术创新的前沿阵地。我们训练营团队以此为使命,成功研发了“星河之音”项目——一款基于立创·开源SF32LB52蓝牙模组为核心的简易AI对话机器人。它不仅是技术栈的集成演示,更是一次对硬件极限的探索,旨在实现AI大模型能力与极致低功耗在嵌入式终端上的完美平衡。</p> <p>一、 项目缘起:为何选择这条技术路径? 当前,市面上的智能语音助手大多依赖于手机、智能音箱等算力与供电充足的设备。然而,在诸如便携式翻译机、智能穿戴设备、低功耗物联网关、儿童陪伴机器人等场景中,对设备的体积、续航和成本有着极为苛刻的要求。直接将大型AI模型部署在终端不现实,而完全依赖云端则面临延迟、隐私和网络依赖性问题。</p> <p>因此,我们确立了项目的核心设计哲学:“端侧预处理,云端智能,高效协同”。我们需要一颗既能胜任复杂的音频处理和网络通信,又能将功耗控制在微安级别的“心脏”。在经过大量调研后,立创开源平台推出的SF32LB52模组以其卓越的综合性能,成为了我们不二的选择。</p> <p>二、 核心硬件深度剖析:SF32LB52——为何它是“天选之芯”? SF32LB52并非一颗普通的微控制器,它是一个高度集成的片上系统,为我们的AI语音机器人提供了坚实的物理基础。</p> <p>强劲的算力核心:240MHz主频 实时语音处理涉及音频采集、降噪、回声消除、语音活动检测等一系列数字信号处理算法。这些任务对CPU算力有持续的要求。SF32LB52的240MHz主频为这些前端处理任务提供了充沛的动力,确保音频数据在发送到云端前是干净、可用且低延迟的。</p> <p>海量的内存配置:8MB PSRAM + 16MB Flash 这是该模组相较于同类产品的巨大优势。传统的MCU通常只有几百KB的RAM,难以运行稍复杂的程序或缓存大量数据。</p> <p>8MB PSRAM:这片“大内存”成为了我们的数据中转站。它可以轻松缓存长达数秒的高质量音频数据,确保在网络波动时也不会丢失语音信息。同时,复杂的网络协议栈(如TCP/IP、HTTP/HTTPS、MQTT)和嵌入式操作系统(如FreeRTOS)的运行也因此变得游刃有余。</p> <p>16MB Flash:为我们存储设备固件、语音提示音、网络认证信息、以及可能的本地唤醒词模型提供了充足的空间,保证了系统的独立性和可靠性。</p> <p>极致的能效表现:微安级功耗 这是本项目最大的亮点之一。SF32LB52在功耗控制上做到了行业领先:</p> <p>BLE连接(1秒间隔)仅7μA:在仅保持蓝牙低功耗待机,等待手机App唤醒时,其功耗低至惊人的7微安。这意味着即使使用一块小容量的锂电池,也能实现长达数周甚至数月的待机时间。</p> <p>BT连接(1秒间隔)仅10μA:在保持经典蓝牙连接,准备随时传输音频流时,功耗也仅为10微安。</p> <p>BLE + BT 双连接的超高效率:官方数据显示其双连接功耗比同行单BT连接还低60%。这为我们实现“低功耗待机(BLE)与高速数据传输(BT)无缝切换”提供了硬件保障,是长续航设计的基石。</p> <p>便捷的供电设计:支持锂电池直接供电 模组内部集成了电源管理电路,支持锂电池直接供电,并内置充电管理功能。这极大地简化了我们的硬件设计,无需复杂的外围电源芯片,降低了项目的整体复杂度和BOM成本,使其非常适合快速原型开发和产品化。</p> <p>三、 系统架构与工作流程 “星河之音”机器人的工作流程,是一个端云协同的精密闭环:</p> <p>语音唤醒与采集:设备处于低功耗监听状态。当用户通过预设关键词(如“你好星河”)或按压按键唤醒后,SF32LB52启动其高性能核心,通过集成的I2S接口连接外部MEMS麦克风,开始高精度音频采集。</p> <p>端侧音频预处理:采集到的原始音频数据在SF32LB52内部进行实时处理。利用其DSP指令集和充足的内存,我们运行了噪声抑制、自动增益控制和语音端点检测 算法。这一步至关重要,它去除了环境噪音,提取了有效人声,并判定用户说话的起止点,从而大大减少了上传云端的数据量和无效请求。</p> <p>蓝牙音频流传输:经过预处理后的纯净音频数据,通过SF32LB52的经典蓝牙 协议,以A2DP或HSP Profile的形式,稳定、低延迟地传输到与之配对的手机App上。选择蓝牙传输而非Wi-Fi,是为了更好地平衡功耗与便携性。</p> <p>云端AI智能处理:手机App接收到音频流后,将其通过互联网封装成请求,发送至云端的大型语言模型服务。云端模型(如GPT、文心一言等)进行语音识别、自然语言理解和语音合成,生成回答的文本,再转换为自然流畅的语音。</p> <p>语音回放与交互:云端合成的语音流通过手机App接收,再通过蓝牙回传到SF32LB52模组。模组通过I2S接口驱动扬声器,将AI的回答清晰地播放出来,完成一次完整的交互。整个过程的延迟被控制在数百毫秒内,实现了“实时”对话的体验。</p> <p>四、 技术挑战与创新点 在项目开发过程中,我们面临并攻克了多项挑战:</p> <p>挑战一:功耗与性能的平衡。如何让设备在需要时“火力全开”,在闲置时“深度睡眠”?我们创新性地设计了基于事件驱动的功耗状态机。在无交互时,系统进入最低功耗的BLE监听模式;一旦被唤醒,立即切换到高性能模式并启动BT音频链路。这种动态电源管理策略,是达成超长续航的关键。</p> <p>挑战二:音频链路的稳定性。蓝牙音频传输在复杂电磁环境中易受干扰。我们深入优化了SF32LB52的蓝牙协议栈参数,并设计了自适应音频缓冲机制,利用其8MB PSRAM对抗网络抖动,确保了音频数据不丢包、不卡顿。</p> <p>创新点:一体化的开源解决方案。本项目不仅仅是一个软件Demo,我们基于立创EDA设计了配套的扩展板,集成了音频编解码器、麦克风、扬声器、锂电池接口和充电电路,形成了完整的、可复制的开源硬件平台。所有源代码、原理图和PCB设计文件都将开源,旨在为社区开发者提供一个强大的起步工具。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/d17f36555c1a48e79e1a723983ebb822.jpg" alt="IMG_20251024_121830.jpg"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/8f5d29240fc4469c8cf96d7ef5a69e22.png" alt="QQ截图20251020235248.png"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
2e99e4e1538f4df1a5020b5bcf2519c2.mp4

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>立创电赛:记得更新验证视频哦~</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow