版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#小智ai_9551070A

创建时间:11个月前

350 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p><a href="https://b23.tv/qfZlPU2" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>本项目基于立创开发板——小智AI训练营开源的小智AI项目稍作调整,将部分直插元件换成了贴片元件,并将原本的烧录用type-c代替,并且加上了type-c对锂电池充电的部分</p> <h2>项目功能</h2> <p>基于立创开源蓝牙模组制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。 在原开源项目的基础上,利用TP4056、CH340N 等模块实现了TYPE-C的程序烧录与锂电池充电功能</p> <h2>项目参数</h2> <ul> <li>本设计的TYPE-C接口为16Pin;</li> <li>本设计采用TP4056芯片,在锂电池充电时会亮起红色的led,充电结束亮起绿色led,两led位于右下角;</li> <li>选用CH340N芯片,功能简洁,价格实惠,可以满足一般需求;</li> </ul> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/e9512b6c065f442b9c7f451d4604b890.png" alt="屏幕截图 2025-09-07 201556.png"> 示例图1--type-c烧录模块设计: 采用TYPE-C-16P接口作为烧录与充电接口,使用较为常见的连接方法,将USB信号进行处理,直接使用USB 作为下载和调试,无需转换为串口信号。在CC1和CC2引脚处加入5.1K下拉电阻,便于不同主机识别和配置。 其中的CH340N使用了type-c经ldo降压后的3.3V供电。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/0dd6dc03571f4ce3aa7521210129e45f.png" alt="f7fa7b7fc2f73275540b6a3f92e951d7.png"> 示例图2--type-c充电模块设计: R10为2.4kΩ,理论上锂电池充电电流不会高于500mA;锂电池正在充电时,led2会亮起,当锂电池充满电后,led3会亮起;由于我设计的电路中,type-c的3.3v只为,CH340N芯片供电,所以不多赘述。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/8b792222c4eb4a6b8073e365c2bab7b4.jpg" alt="29b88f11771af5516b6cc4836673e876.jpg"> 我用的喇叭放这里做个参考</p> <h2>软件部分</h2> <p>我就将所有用到的文件直接放在附件中了,版本为1.33,完成后直接右键在终端中打开 烧录代码: ./sftool.exe -p COM6 -c SF32LB52 write_flash bootloader.bin@0x12010000 ftab.bin@0x12000000 ER_IROM2.bin@0x12A28000 ER_IROM3.bin@0x12268000 ER_IROM1.bin@0x12020000 记得改端口号</p> <h2>注意事项</h2> <ul> <li>电池盒应最后焊接</li> <li>本项目type-c接口有引出一个3.3V电源,与主控芯片的3.3V隔离开,可为个别模块供电</li> <li>我设计的3d外壳有大问题,最好不要参考,加上电路板合不上盖子</li> </ul> <h2>组装流程</h2> <p>建议先焊接主控芯片,测完没有虚焊,再从右上角开始焊接,先接上type-c接口,然后测完没虚焊,再从上往下或其他的合理顺序</p> <h2>实物图</h2> <p>第一次制作,手法比较差,麦克风正极焊盘焊掉了,飞了根紫色杜邦线,电源正极焊盘由于不详原因直连gnd了,飞了根橙色线,板子可能有点丑,只能凑合看吧。右上角那个直插22uF电容应为贴片电容,但我手上找不到了,用了一个直插电容代替,其实也可以用10uF贴片电容代替,但我手上也没有。 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/4c825fc6c92b420fa2e7ef976b3cefd6.jpg" alt="cfffa8688aff6b06b3b814fdfc4c5ae3.jpg"> 背面喇叭的线太长了,应该可以剪短一点,但我这边找不着剪刀了 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/7169ea91f50b447681dc6e3e8159f9b8.jpg" alt="e79d798b34d15cebcd26eca40eb39a4e_720.jpg"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
tool.zip

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow