版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#AI小智

创建时间:11个月前

319 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p>【B站视频--功能演示及介绍】<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1yjayzwE7m/" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1yjayzwE7m/</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>此处可填写项目的基本介绍,示例:</p> <p>本项目基于 SF32LB52 主控模组的智能AI项目,支持音频采集、播放与屏幕显示,能实现智能语音交互。</p> <h2>项目功能</h2> <p>在日常生活中,很多人存在独处时的陪伴需求,或是希望能有一个便捷的语音交互设备来辅助日常信息获取、简单任务执行等。本项目基于 SF32L1562 模组,打造了一款智能语音交互小助手,旨在通过语音交互的方式,为用户提供陪伴、信息查询以及简单的智能控制等服务。</p> <p>从硬件层面来看,麦克风负责采集用户的语音指令,将声音信号转换为电信号;主控模块(SF32L1562 模组)作为核心,对采集到的语音电信号进行处理,包括语音识别、指令解析等;屏幕用于显示相关信息,如时间、天气、交互反馈等;音频功放与喇叭则在播放语音回应、音乐等内容时发挥作用,将主控输出的音频信号放大,驱动喇叭发出清晰声音;按键可用于手动触发某些功能或进行设备设置;LED 能提供简单的状态指示,方便用户了解设备运行情况;电池和开关为整个系统提供电力支持,保障设备的便携使用;串口下载功能则便于对设备进行程序更新与调试。</p> <p>通过这些硬件模块的协同工作,当用户发出语音指令,比如询问天气、想听某首歌,或者只是想和小助手闲聊时,麦克风采集语音,主控处理后,通过屏幕显示相关内容,喇叭播放回应语音或音乐,实现与用户的智能语音交互,满足用户在日常场景下的多种需求,为用户带来更便捷、更具陪伴感的交互体验。</p> <h2>项目参数</h2> <p>1.本设计采用主控芯片(推测为 SF32LB52),作为核心处理单元,具备较强的数据处理与控制能力,支撑各模块协同工作; 2.本设计采用麦克风模块,用于采集声音信号,将外界声音转换为电信号输入主控,为语音交互等功能提供信号源; 3.本设计采用音频功放与喇叭模块,可对音频信号进行放大,驱动喇叭发声,实现语音播放、提示音输出等功能; 4.本设计采用屏幕模块,用于显示相关信息,如交互内容、状态提示等,方便用户查看系统运行情况。</p> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>本项目由以下部分组成,主控部分、麦克风部分、音频功放与喇叭部分、屏幕部分、按键部分、LED 部分、电池和开关部分、串口下载部分。本项目主要是通过麦克风接收语音信号,将其传输至主控模块进行处理,提取有效语音指令并解析,之后根据指令,通过屏幕显示相关内容、音频功放与喇叭播放语音或音乐、LED 进行状态指示等,同时按键可用于手动触发功能或设置,电池和开关保障电力供应,串口下载用于程序更新调试。</p> <p>示例图1--电源: 使用 CR123A 电池供电 <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f93932ca8fb646459b69ee20b96afe10.png" alt="屏幕截图 2025-09-04 100833.png"> SF32LB52主控芯片: 该芯片基于 Arm® Cortex®-M33 内核,最高运行频率达 48MHz,配备硬件除法器、FPU 及 DSP 指令集,具备较强的数据处理与控制能力,同时支持多种低功耗模式与安全特性,能高效协调麦克风、音频功放、屏幕等各模块有序工作,是整个系统功能实现的核心中枢; 本设计采用麦克风模块,内置声音感应元件,可精准采集外界环境中的语音信号与声音信息,将声波形式的声音信号转换为可被主控芯片识别的电信号后,通过专用信号线路传输至主控模块,为后续语音指令解析、交互响应等核心功能提供稳定的原始信号源,确保语音交互的准确性与及时性;</p> <p>音频功放与喇叭模块: 音频功放单元能接收主控芯片输出的微弱音频电信号,通过内部放大电路对信号进行功率放大,提升信号驱动能力,再将放大后的信号传输至喇叭,驱动喇叭将电信号还原为声波,实现语音回应播放、提示音输出、背景音乐播放等功能,保证声音输出清晰、洪亮,满足用户听觉交互需求; 本设计采用屏幕模块,作为可视化交互载体,可接收主控芯片发送的显示控制信号与数据信息,实时呈现系统运行状态(如电源电量、工作模式)、语音交互内容(如识别到的指令文本、回应信息)、时间日期等关键信息,方便用户直观了解系统当前情况,提升交互的便捷性与直观性; 此外,设计还包含按键模块、LED 模块、电池与开关模块及串口下载模块:按键模块提供手动操作接口,可用于功能切换、参数设置、紧急控制等,弥补纯语音交互的场景局限;LED 模块通过不同颜色、闪烁频率的灯光,直观反馈系统状态(如正常运行常亮、异常报警闪烁);电池与开关模块为整个系统提供稳定电力支持,电池满足设备便携使用需求,开关则实现系统电源的通断控制;串口下载模块支持与外部设备(如电脑)连接,便于开发阶段的程序烧录、调试及后期系统固件的更新维护,保障设备功能的可扩展性与稳定性。</p> <h2>软件代码</h2> <p>软件开源地址:<a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32</a></p> <h2>组装流程</h2> <p>实物组装的流程图</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/fb4bb97dee1242dc9c01a18cfe83f9bd.jpg" alt="组装图.jpg"></p> <h2>实物图</h2> <p>此处可放入组装完成后完整实物图</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a6d4c44c531d41e39dc8c69edb407549.jpg" alt="实物图.jpg"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
立创电赛 《小智AI》-SF32LB52.mp4
BOM_Board1_Schematic1_2025-09-04.xlsx
sf32lb52-xty-ai-tht.zip
ProPrj_基于SF32LB52模组的小智AI项目_2025-09-04.epro
Gerber_PCB1_2025-09-04.zip
PickAndPlace_PCB1_2025-08-17.xlsx
3D_插件版V1.3外壳设计V1_底壳.stl
3D_插件版V1.3外壳设计V1_顶壳.stl
面板Panel_插件版v1.3面板设计v1_2025-08-15.epanm

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow