版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第11届立创电赛#CH552G typec 硅胶套游戏手柄

创建时间:1个月前

281 0

描述

<div> <div> <div>立创电赛|CH552G Type-C有线USB游戏手柄 参赛文档</div> <h2>1、项目功能介绍</h2> <div>本项目为<strong>基于沁恒CH552G主控的Type-C有线USB游戏手柄</strong>,属于电子DIY、软硬件结合实训与趣味应用项目,面向学生电子创作、新手PCB入门、日常电脑游戏使用场景,解决了市面入门手柄成本高、结构臃肿、不可自制改装的问题。</div> <div>电路设计上,采用CH552G国产USB单片机作为核心主控,精简外围电路,仅保留按键采集电路、Type-C供电电路、主控最小系统,PCB布线简洁、兼容性强、极易复刻。软件层面通过固件模拟标准USB HID游戏手柄设备,电脑无需安装任何驱动,即插即用。</div> <div>项目实现核心功能:多路按键实时扫描、按键消抖算法优化、USB HID设备枚举与数据上报、全平台游戏按键适配。设备可直接被Windows、Mac、Linux等系统识别,完美适配各类单机、模拟器游戏。同时项目搭配<strong>专属开模硅胶保护套</strong>,解决裸板易摔、易刮、手感差、无法手持把玩的痛点,大幅提升成品实用性与外观质感。</div> <h2>2、项目属性</h2> <div>本项目为<strong>100%原创设计、首次公开开源</strong>,整体电路架构、PCB布局、结构适配方案均为独立设计,无任何抄袭、套用现成工程。</div> <div>项目未参与过往届电子竞赛、无获奖记录,未参与校内课程答辩,为个人独立DIY开源参赛项目,所有原理图、PCB、固件方案均为原创自研,可放心开源复刻与参赛使用。</div> <h2>3、开源协议</h2> <div>本项目采用 <strong>GPL3.0 开源协议</strong> 进行开源发布。</div> <div>项目核心功能(CH552G手柄主控电路、按键采集电路、USB HID手柄固件逻辑、整板PCB布局)全部开源,开源占比超90%,完全满足立创开源赛事要求。项目无闭源核心模块,无加密工程、无隐藏电路。</div> <div>本项目未直接套用第三方完整开源工程,未使用成套通用成品模块替代核心功能,所有核心软硬件逻辑均为自主设计开发。欢迎个人学习、复刻、二次修改,非商用免费使用,二次开源需遵循GPL3.0协议规范,注明原项目出处。</div> <h2>4、硬件部分</h2> <div>本项目硬件核心为<strong>沁恒CH552G USB全速单片机</strong>,搭建极简稳定的游戏手柄硬件系统,整体硬件结构分为四大模块:主控最小系统、Type-C供电模块、按键采集模块、外设兼容模块。</div> <div>1. 主控最小系统:由CH552G主控、晶振、复位电路、滤波电容组成,保障单片机稳定运行,为USB设备枚举、按键扫描提供硬件基础。</div> <div>2. Type-C供电模块:采用标准Type-C接口,支持5V USB直插供电,无需电池,插电即可工作,彻底解决续航问题,适合长时间游戏使用。</div> <div>3. 按键采集模块:预留多组游戏按键点位,包含方向键、功能键、确认键等,电路采用独立IO采集设计,搭配硬件滤波,有效降低按键抖动干扰,响应灵敏不卡顿。</div> <div>4. 结构适配:整板PCB专为<strong>专属开模硅胶套</strong>量身定制,尺寸精准、开孔对位完美,无需打磨、无需改板,可直接配套硅胶外壳组装成型,防滑防摔、握持手感优秀。</div> <div>硬件调试方式:通电后电脑自动识别USB游戏手柄设备,通过系统游戏控制器测试界面可直接检测所有按键是否正常响应,排查硬件焊接、虚焊、线路故障。</div> <h2>5、软件部分</h2> <div>本项目软件基于CH552系列单片机固件开发,编译环境为Keil C51,程序轻量化、运行稳定、资源占用极低。</div> <div>软件核心逻辑:系统初始化→USB设备初始化→HID手柄协议配置→循环按键扫描→软件消抖处理→按键数据USB上报→主机响应识别。</div> <div>程序内置智能按键消抖算法,规避机械按键误触发、连击问题;标准USB HID协议适配,免驱动、全平台兼容,系统自动识别为游戏控制器设备。固件支持自定义按键映射、按键功能修改,可根据个人需求二次开发,适配不同游戏操作逻辑。</div> <div>烧录方式:通过USB直接烧录,无需额外烧录器,操作简单,新手可快速完成固件刷写与调试。完整开源固件已随工程一并上传,可供爱好者学习、修改、复刻。</div> <h2>6、BOM清单</h2> <div>1. CH552G(沁恒,USB主控单片机,SOP16,项目核心控制)</div> <div>2. Type-C母座(供电与USB通信)硅胶套如果内置纽扣电池供电该typec位置可以选用按钮塞</div> <div>3. 硅胶碳膜按钮 手感极佳</div> <div>4. 免晶振</div> <div>5. 贴片电容、电阻(通用0603封装,滤波、限流、稳压)</div> <div>6. 专属定制开模硅胶套(配套外壳,防滑防摔、提升握持手感,可淘宝搜索购买)</div> <div>所有元器件均为市面通用常规物料,采购简单、成本低廉,适合批量复刻与新手练手。</div> <h2>7、大赛LOGO验证</h2> <div>本项目PCB已丝印立创电赛官方大赛LOGO,已完成LOGO丝印布局,可直接拍摄PCB实物带LOGO高清图片上传,满足赛事LOGO验证要求。</div> <h2>8、项目演示视频说明</h2> <div>已按照赛事要求横屏录制1080P高清演示视频,视频格式MP4、体积符合50M以内要求。</div> <div>视频内容包含:项目整体展示、PCB细节展示、专属硅胶套组装效果、USB设备识别演示、全按键功能测试、游戏实际运行测试。</div> <div>视频标题规范:立创电赛:《CH552G Type-C硅胶套游戏手柄》-功能演示</div> <div>同时开放全网冲榜投稿,可发布于B站、抖音、小红书等平台,展示开源DIY项目成果。</div> <div><hr></div> <h3>🎁 配套硅胶套购买说明(开源配套福利)</h3> <div>本项目<strong>专属定制开模硅胶保护套已正式上架淘宝</strong>,为该CH552G手柄独家适配版型,精准开孔、严丝合缝,完美匹配PCB尺寸、按键、Type-C接口位置,无需打磨、即装即用。硅胶材质亲肤防滑、防摔防刮,彻底解决裸板手柄无法手持、手感差、易损坏的问题。需要配套成品外壳、想要组装完整高颜值手柄的小伙伴,可前往淘宝搜索购买,一站式配齐全套配件!</div> </div> </div>

文档

BOM

附件

暂无

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow