版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第七届立创电赛#姿态演示器

创建时间:3年前

7008 3

描述

<div> <div>一、方案介绍</div> <h2> </h2> <div>1.1 系统方案结构</div> <div> <div>本方案设计的架构如下图 1 所示,主要分为以下几个部分,上位机,主控制器 N32G430C8L7, MPU6050 传感器,OLED 显示模块几个部分,旨在使用 MPU6050 传感器采集原始的加速度与陀螺仪加速度,N32G430 接收到数据后换算成模块的姿态,使用 OLED 以及上位机显示出来。</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/p3KHvoxxEj9yepgKzwGrZ3yvQLPX9nRZ9w6KvFjj.png" alt=""></div> </div> <h2> </h2> <div>1.2 硬件电路连接设计</div> <div>具体可以参考原理图设计。</div> <h1> </h1> <div>二、主控制器 N32G430 介绍</div> <div> <div>N32G430C8L7 微控制器产品采用高性能 32 位 ARM Cortex™-M4F 内核,集成浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP),支持并行计算指令。最高工作主频 128MHz,集成高达64KB 片内加密存储 Flash,并支持多用户分区权限管理,支持 16KB 的嵌入式 SRAM。内置一个内部高速 AHB 总线,两个低速外设时钟总线 APB 及总线矩阵,支持40个可复用 I/Os,提供丰富的高性能模拟接口,包括 1 个 12 位 4.7Msps ADC,支持16个外部输入通道和3个内部通道,同时提供多种数字通信接口,包括 4个U(S)ART、2个I2C、2个SPI/I2S、1个CAN 2.0B通信接口。N32G430C8L7 微控制器产品可稳定工作于-40°C 至+105°C 的温度范围,供电电压 2.4V至 3.6V,提供多种功耗模式供用。下图是N32G430C8L7微控制器的引脚分布图;</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/SQmqQBHAg9P6RnZNDH3rNBomZNZAGIa1GcMIVsu4.png" alt="图片.png"></div> </div> <h1> </h1> <div>三、传感器介绍</div> <h2> </h2> <div>3.1 MPU6050模块</div> <div>MPU6050是InvenSense公司推出的全球首款整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了安装空间。MPU6050内部整合了3轴陀螺仪和3轴加速度传感器,并且含有一个第二 IIC 接口,可用于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动处理器( DMP: Digital Motion Processor)硬件加速引擎,通过主 IIC 接口,向应用端输出完整的9轴融合演算数据。有了DMP,我们可以使用 InvenSense 公司提供的运动处理资料库,非常方便的实现姿态解算,降低了处理运算对操作系统的负荷,同时大大降低了开发难度。</div> <h4> </h4> <div>MPU6050 的特点包括</div> <ul><li>以数字形式输出 6 轴或 9 轴(需外接磁传感器)的旋转矩阵、四元数(quaternion)、欧拉角格式(Euler Angle forma)的融合演算数据(需 DMP 支持)</li> <li>具有 131 LSBs/° /sec 敏感度与全格感测范围为± 250、± 500、± 1000 与±2000°/sec 的 3 轴角速度感测器(陀螺仪)、</li> <li>集成可程序控制,范围为± 2g、± 4g、± 8g 和± 16g 的 3 轴加速度传感器、</li> <li>移除加速器与陀螺仪轴间敏感度,降低设定给予的影响与感测器的飘移;</li> <li>自带数字运动处理(DMP: Digital Motion Processing)引擎可减少 MCU 复杂的融合演算数据、感测器同步化、姿势感应等的负荷;</li> <li>内建运作时间偏差与磁力感测器校正演算技术,免除了客户须另外进行校正的需求;</li> <li>自带一个数字温度传感器;</li> <li>带数字输入同步引脚(Sync pin)支持视频电子影相稳定技术与 GPS;</li> <li>可程序控制的中断(interrupt),支持姿势识别、摇摄、画面放大缩小、滚动、快速下降中断、 high-G 中断、零动作感应、触击感应、摇动感应功能;</li> <li>VDD 供电电压为 2.5V± 5%、 3.0V± 5%、 3.3V± 5%; VLOGIC 可低至 1.8V± 5%;</li> <li>陀螺仪工作电流: 5mA,陀螺仪待机电流: 5uA;加速器工作电流: 500uA,加速器省电模式电流:40uA@10Hz;</li> <li>自带 1024 字节 FIFO,有助于降低系统功耗;</li> <li>高达 400Khz 的 IIC 通信接口;</li> <li>超小封装尺寸: 4x4x0.9mm( QFN)</li> </ul><h4> </h4> <div>MPU6050传感器的检测轴及其方向如下图1所示:</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/bwsghFSrEkJoQ1iSApdOssOUChbOYlQdHEJUv4v9.png" alt="图片.png"></div> <h2> </h2> <div>1.MPU6050 硬件连接</div> <div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/CKHnUORDpx4qoMjLiph0K72je13dwphNCQxRA2GH.png" alt="图片.png"></div> <div>如上图所示,这里我们的MCU通过这个I2C接口(IIC_SCL/IIC_SDA连接MCU的 PB13/PB14)来控制 MPU6050,AD0是从I2C接口(接 MCU)的地址控制引脚,该引脚控制IIC 地址的最低位。如果接 GND,则 MPU6050 的 IIC 地址是:0x68,如果接VDD,则是0x69,本项目中,该引脚直连到MCU的PB2,软件是直接拉低的,故MPU6050的I2C地址为 0x68。</div> <div><strong>说明:</strong> 为了利于I2C协议的学习,本例程的MPU6050的驱动代码采用的时GPIO模拟的I2C接口。</div> <div><strong>注意:</strong> 这里的地址是不包含数据传输的最低位的(最低位用来表示读写)!</div> </div> <h3> </h3> <div>2.MPU6050 初始化配置流程</div> <div> <div><strong>1. 初始化 IIC 接口:</strong></div> <div>初始化与 MPU6050 连接的SDA和SCL数据线,设置AD0为低电平,进而选择I2C地址为0x68。</div> <div><strong>2. 复位 MPU6050:</strong></div> <div>这一步让 MPU6050内部所有寄存器恢复默认值,通过对电源管理寄存器1(0X6B)的bit7写1 实现。复位后,电源管理寄存器1恢复默认值(0X40),然后必须设置该寄存器为0X00,以唤醒MPU6050,进入正常工作状态。</div> <div><strong>3. 设置角速度传感器(陀螺仪)和加速度传感器的满量程范围:</strong></div> <div>这一步,我们设置两个传感器的满量程范围(FSR),分别通过陀螺仪配置寄存器(0X1B),和加速度传感器配置寄存器(0X1C)设置。我们一般设置陀螺仪的满量程范围为± 2000dps,加速度传感器的满量程范围为±2g。</div> <div><strong>4. 设置其他参数:</strong></div> <div>这里,我们还需要配置的参数有:关闭中断、关闭 AUX IIC接口、禁止FIFO、设置陀螺仪采样率和设置数字低通滤波器(DLPF)等。本章我们不用中断方式读取数据,所以关闭中断,然后也没用到AUXIIC接口外接其他传感器,所以也关闭这个接口。分别通过中断使能寄存器(0X38)和用户控制寄存器(0X6A)控制。MPU6050可以使用 FIFO 存储传感器数据,不过本章我们没有用到,所以关闭所有FIFO 通道,这个通过 FIFO使能寄存器(0X23)控制,默认都是0(即禁止FIFO),所以用默认值就可以了。陀螺仪采样率通过采样率分频寄存器(0X19)控制,这个采样率我们一般设置为 50 即可。数字低通滤波器(DLPF)则通过配置寄存器(0X1A)设置,一般设置 DLPF 为带宽的 1/2 即可;</div> <div><strong>5. 配置系统时钟源并使能角速度传感器和加速度传感器:</strong></div> <div>系统时钟源同样是通过电源管理寄存器1(0X1B)来设置,该寄存器的最低三位用于设置系统时钟源选择,默认值是0(内部8MRC震荡),不过我们一般设置为 1,选择x轴陀螺 PLL作为时钟源,以获得更高精度的时钟。同时,使能角速度传感器和加速度传感器,这两个操作通过电源管理寄存器 2(0X6C)来设置,设置对应位为0可开启;</div> </div> <h3> </h3> <div>3.MPU6050 重要寄存器说明</div> <div>该部分可以参考《MPU-6000 & MPU-6050 寄存器表及其描述(中文版)》文档</div> <h3> </h3> <div>4.DMP 使用</div> <div> <div>从MPU6050相关寄存器中,我们可以读出加速度传感器和角速度传感器的原始数据。不过这些原始数据,对想搞四轴之类的初学者来说,用处不大,我们期望得到的是姿态数据,也就是欧拉角:航向角( yaw)、横滚角( roll)和俯仰角( pitch)。有了这三个角,我们就可以得到当前四轴的姿态,这才是我们想要的结果。要得到欧拉角数据,就得利用我们的原始数据,进行姿态融合解算,这个比较复杂,知识点比较多,初学者 不易掌握。而 MPU6050 自带了数字运动处理器,即 DMP,并且,InvenSense 提供了一个MPU6050 的嵌入式运动驱动库,结合 MPU6050 的 DMP,可以将我们的原始数据,直接转换成四元数输出,而得到四元数之后,就可以很方便的计算出欧拉角,从而得到yaw、roll和 pitch。使用内置的 DMP,大大简化了四轴的代码设计,且 MCU 不用进行姿态解算过程,大大降低了 MCU 的负担,从而有更多的时间去处理其他事件,提高系统实时性。</div> <div>官方 DMP 驱动库移植起来,还是比较简单的,首先将inv_mpu.c 和inv_mpu_dmp_motion_driver.c两个文件加入到工程中,其次实现这 4 个函数:i2c_write,i2c_read, delay_ms 和 get_ms,具体细节,我们就不详细介绍了,移植后的驱动代码,我们放在本例程src eMPL 文件夹内,总共 6 个文件,如图下图所示:</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/Y4RoemtXRSPKPhiKL4okZQgR66NgiKey9TEI4rHa.png" alt="图片.png"></div> <div>其中我们在 inv_mpu.c 添加了几个函数,方便我们使用,重点是两个函数:mpu_dmp_init 和mpu_dmp_get_data 这两个函数,这里我们简单介绍下这两个函数。u8 mpu_dmp_init(void);//mpu初始化,注意:这个函数比较耗时,大概3-4s,无实测。u8 mpu_dmp_get_data(float *pitch,float *roll,float *yaw);获取姿态数据pitch,roll,yaw。该函数的具体实现可以参考源码注释。</div> </div> <h2> </h2> <div>3.2 OLED 模块</div> <h3> </h3> <div>1.OLED 模块硬件连接</div> <div> <div>如上图7所示,这里我们的MCU通过IIC接口(OLED_SCL/ OLED_SDA连接MCU的 PA4/PA5)来控制OLED的显示。为了尽快熟悉N32G430这颗芯片,OLED的I2C驱动,本案例采用的是硬件I2C1。如上图6所示,该OLED模块背面的地址选择电阻跳到了左边,那么它的从机地址为0x78。注意:这里的地址是不包含数据传输的最低位的(最低位用来表示读写)!</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/aafadXn2Sfl6ZfN6MOFjqbBAwnFiMVTttDVrDweA.png" alt="图片.png"></div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/ibIAneWlIFcXsejkVKlHpE4QHTt3u4QUzPUo12ME.png" alt="图片.png"></div> </div> <h3> </h3> <div>2.OLED 初始化配置流程</div> <div> <div><strong>1. 初始化 IIC 接口</strong></div> <div>初始化与 OLED 连接的SDA和SCL数据线。</div> <div><strong>2. 关闭OLED显示,设置OLED寄存器参数</strong></div> <div>关闭OLED显示之后,配置寄存器的参数,例如设置时钟分频因子,震荡频率,设置显示对比度,扫描方向,预充电周期,亮度等参数,具体含义可以参考OLED的寄存器说明文档,或者网上其他资料,这里就不做具体的阐述。</div> <div><strong>3. 开启OLED显示</strong></div> <div>4.3 OLED 重要寄存器说明</div> <div>该部分可以参考一下网址:<a href="https://wenku.baidu.com/view/fb23e3a4bfeb19e8b8f67c1cfad6195f302be849.html%EF%BC%9B" target="_blank">https://wenku.baidu.com/view/fb23e3a4bfeb19e8b8f67c1cfad6195f302be849.html;</a></div> </div> <h1> </h1> <div>四、空间坐标转换算法</div> <h2> </h2> <div>4.1 三维坐标系转换</div> <div>空间中三维坐标变换一般由以下三种方式实现:</div> <ul><li>旋转矩阵和旋转向量;</li> <li>欧拉角;</li> <li> <div>四元数。</div> <div>这里我们介绍旋转矩阵(旋转向量)与欧拉角实现三维空间坐标变换的方法以及两者之间的关系。这里以常见的相机坐标系转换到世界坐标系,也就是比较通用的 body 到世界坐标系间的转换为例。那么旋转的欧拉角按从世界坐标系转换到相机坐标系的过程,先按z轴旋转、之后y轴旋转、之后x轴旋转,最终得到相机坐标系,得到的角度分别是 yaw、pitch、roll,那么从相机坐标系到世界坐标系的旋转矩阵按如下方式定义。</div> </li> </ul><div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/lv2saFmt19hlTcH6pxlkT8ouM7iZ0xZMHFOXoiXr.png" alt="图片.png"></div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/7SroRJE6xos3JpxWqyployNQX4DgZFByy0PKMMPh.png" alt="图片.png"></div> <div>以上的矩阵算法,可以参考百度相关的资料,由于代码中由于立方体的 x,y 轴与传感器的x,y轴方向不一致,代码将Rx,Ry做了交换,以保证 OLED 的立方体的方向与传感器的方向一致,从而将姿态调整一致。由于要将立体的坐标点显示在二维平面上,故假如点 P(x0,y0,z0),需要将 P 点 XOY平面上投影,即 z0 = 0,即在平面上的 P1 坐标为(x0,y0)。基于以上的分析,则如果要显示立方体在平面上,那么只要将转换后的立方体八个坐标点,投影到 XOY 平面上,然后依次连接以上点,即可以得到一个立方体。本例程为了突出显示立方体姿态变化,故多连接了一个x型面。</div> </div> <h1> </h1> <div>五、软件设计流程</div> <h3> </h3> <div>5.1 软件流程图</div> <div>软件的初始化流程分为以下几个步骤:</div> <ul><li> <div>初始化:</div> <div>部分包括串口,硬件 IIC,GPIO 模拟 I2C,OLED,MPU6050 以及 DMP 初始化; -log_init():500000Bd, no parity, 8-bit data,1 stop bit。该接口可以收发数据以及 log 打印;-i2c_master_init ():为了提高 OLED 的刷新速度, IIC 速度设置为 400k,无 ACK 应答的方式;-oled_init():主要是 OLED 的寄存器参数配置,具体可以参考 SSD1306 控制器;-MPU_Init():配置 MPU6050 的寄存器参数配置,包括地址,采样率,加速度/陀螺仪满量程范围等参数的配置。-mpu_dmp_init():DMP 初始化,这里等待 DMP 的初始化完成.</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/jIR8dansNI45s0EmIOHHxF4Weukkz9UeZeYEdVzv.png" alt="图片.png"></div> </li> </ul><h1> </h1> <div>六、实物演示</div> <h3> </h3> <div>6.1 上电</div> <div> <div>上电复位之后,水平静止的模块姿态。</div> <div>静止时上位机显示画面。</div> <div><img src="//image.lceda.cn/pullimage/f4nA2rAoL8Zc02o82JatF5N6UUnpUOUCnavnVXOU.jpeg" alt="" width="363" height="484"></div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/bbsVHt5pC1BFDxFEJjwlxlQIZau5nwPMD3Mz53Xx.png" alt="图片.png"></div> </div> <h3> </h3> <div>6.2向右倾斜45度的模块姿态</div> <div> <div>向右倾斜 45 度的 OLED 显示画面。</div> <div><img src="//image.lceda.cn/pullimage/n26fIR2mwDepul8kQ0rHiP7RoIhNLuJeuj6NKGYr.jpeg" alt="" width="442" height="571"></div> <div>向右倾斜 45 度的上位机显示画面。</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/tf5W30jteQnHzZVWLmrfmlK1BxSErJe7VgA8sPyT.png" alt="图片.png"></div> </div> <h3> </h3> <div>6.3向左倾斜35度,向下倾斜21度的模块姿态</div> <div> <div>向左倾斜 35 度,向下倾斜 21 度的 OLED 显示画面。</div> <div><img src="//image.lceda.cn/pullimage/U43QtGWY7SBRG3LLLt0U9eZYzpdxQYY6YYveEMw7.jpeg" alt="" width="428" height="571"></div> <div>向左倾斜 35 度,向下倾斜 21 度的上位机显示画面</div> <div><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/9G9hLfspxONZiZzQYpydzZNYLWGXtQg5x38ZeUY3.png" alt="图片.png"></div> </div> <h1> </h1> <div>注意事项</div> <ul><li>复位后,一般要等3-4s,OLED上才正常显示。这个主要是因为在DMP初始化过程中,有MPU6050的自校准过程,因此为了用户的使用体验,可以考虑在OLED上显示“校准中”以做提示;</li> <li>复位之后必须将模块静止平放,等完成传感器校准后再移动模块;</li> <li>用户可以通过修改Set_Slaver_Address()函数配置PB2拉高拉低,实现MPU6050地址的修改。代码中是拉低PB2,那么MPU6050的地址为0x68。</li> <li>欧拉角Yaw放置一段时间,有明显漂移,这个是因为没有加入磁力传感器做算法融合导致的,属于正常现象。有兴趣的可以研究如何解决漂移问题。</li> </ul></div>

文档

BOM

附件

附件名 下载
QQ视频20220824055755.mp4
项目案例资料.zip
完全体.jpg

评论(6)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>logo验证处记得上传实物拍摄图哦</p>
风继续吹 回复
<p>可是我的板子没加logo咋办</p>
风继续吹 回复
<p>你看看我这没问题吧!差不多的话我就发表了。</p>
立创电赛 回复
<p>@signde 参加立创电赛:板子上是需要logo的</p>
风继续吹 回复
<p>我当时问的立创电赛的,他说参加电赛评比要logo,不参加电赛评比就不要logo。</p>
风继续吹 回复
<p>我这不参加立创电赛,第一次做,等下回再搞好点</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow