专业版
#第十届立创电赛#AI小智音箱

创建时间:11个月前

505 1

描述

<h2>视频链接:</h2> <p>[B站视频--功能演示及介绍]<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1TfYFzUEhF/?vd_source=5c756cde57850d988251e32afac2605b" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/BV1TfYFzUEhF/?vd_source=5c756cde57850d988251e32afac2605b</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>基于 立创开源蓝牙模组 制作的简易AI对话机器人,实现AI实时语音对话。它能够听懂你的情绪,解答你的疑惑,也能分享你的快乐。 PCB:61.21 x 41mm 带外壳:长:68.531 宽:48.148mm 厚:35mm 主控部分 [图片] 主控部分的电路 主控用的是 <a href="https://item.szlcsc.com/45024582.html" target="_blank">立创·开源SF32LB52模组</a>,一款蓝牙低功耗芯片,频率 240MHz,集成 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE 连接功耗(1S间隔)仅需 7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需 10μA,BLE + BT 双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低 60%。</p> <p>模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 30mA。</p> <p>在本项目中,直接让电池电源直连模组的电源输入引脚 VSYS。这里需要注意该模组电压范围要求 3.7V~4.7V。3.3V 和 5V 供电都不行。</p> <p>模组的 VDD33_VOUT2 是由软件控制输出的,需要芯片正常启动后才有输出3V3。</p> <p>模组与其他电路模块的连接情况 暂时无法在飞书文档外展示此内容 音频功放部分 [图片] 音频功放部分的电路 音频功放主要以上图的 U6 为主,它型号是 LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。 [图片] LM4871 的管脚定义说明图 关于该电路每一个器件为什么这么放,是参考手册中的典型应用电路。其数据手册上的典型应用电路如下: [图片] LM4871 典型应用电路 根据数据手册的典型应用电路的推荐和我们项目的实际情况,最后采用的是 差分输入模式的典型应用电路。</p> <p>这里有一个问题,虽然我们按照了典型应用电路放置了对应器件,但是器件的值跟典型电路是不一致的。为什么这么做?是为了低成本考虑,典型应用电路中,用到了 10K 20K 1UF 0.39UF 等器件,而我们为了购买器件少一点,让电路更简洁,将电阻统一改为 10K,电容改为常用的 100nF(0.1UF) 和 22UF。实测没有问题。</p> <p>器件的 1 脚 Shutdown 是芯片掉电控制引脚,为高电平时功放停止工作实现低功耗;为低电平时功放正常工作。在原理图中通过 R4 电阻让该引脚默认为高电平即芯片默认停止工作,当需要功放工作时,需要主控的 PA26 引脚输出低电平才能工作,这样只有需要用的时候才开,不用的时候默认关闭。 声音大小控制 通过实际测试发现,项目原理图中的 R7 和 R8 电阻跟声音大小成线性关系,两个电阻越大,声音越小;两个电阻越小,声音越大。但是声音的大小始终不会超过喇叭的实际可输出声音大小。毕竟该芯片只有 1W 的功放输出。 W 数越大,功率越高,耗电越大,声音越响。 噪声控制 通过实际测试发现,项目原理图中的 C2 和 C5 电容跟噪声消除有关,具体如何调整数值达到理想效果参考该芯片的数据手册说明。这里简洁为一句话:高频噪声放小电容滤除,低频噪声放大电容滤除。</p> <p>麦克风部分 [图片] 麦克风部分的电路 麦克风咪头(通常为驻极体话筒)的核心是一个可振动的极板(振膜)与固定背极板组成的电容。</p> <p>当声音振动波作用在振膜上时,会导致其与背极板的距离动态变化,从而改变电容值。当有声音时,器件内部电容发生变化,这一变化会引发电容两端的电荷移动,产生微弱的交流电信号(模拟信号)。</p> <p>但是虽然麦克风内部的驻极体材料自带永久电荷(无需外部供电维持电场),即使没有电源输入,麦克风也能够使用,但是为了确保麦克风能够正常稳定的工作,通常是需要提供一个基准电压(通常2~5V),使内部电容处于预充电状态,确保声音引起的电容变化能转换为有效电流信号。</p> <p>在原理图中,R3 电阻的作用就是给麦克风的正极输入一个基准电压MIC_BIAS,这个电压是由模组控制输出的,由模组控制则可以在要用时才输出,不用时关闭,实现低功耗。R3 的电阻值为 10K,测试效果能够接受,过低则采集的音频信号弱,过高则易引入噪声。</p> <p>在原理图中,U4 电容的作用就是对采集的信号进行滤波,滤除高频噪声,大多是滤除滋滋滋的声音或者声音沙哑问题。</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
b4614b6c4cbd2a4c18cce73b1c2525a5.mp4
c560584d1112e55b07cef10b22b774ba(1).jpg

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow