版本协议

CC BY-NC 3.0

标签
专业版
#第九届立创电赛#ESP32-C6墨水屏便携名片「Omamori」

创建时间:2年前

3099 0

视频

  • 立创电赛:ESP32-C6墨水屏便携名片「Omamori」- 项目功能介绍.mp4

  • 立创电赛:ESP32-C6墨水屏便携名片「Omamori」- 硬件组装流程与软件上位机演示.mp4

描述

<h2>目录</h2> <ul> <li>1、项目介绍 <ul> <li>1.1 项目核心功能</li> <li>1.2 应用场景</li> </ul></li> <li>2、项目属性</li> <li>3、开源协议</li> <li>4、硬件部分 <ul> <li>4.1、整体设计</li> <li>4.2、主控芯片</li> <li>4.3、墨水屏驱动及其连接器</li> <li>4.4、温湿度计</li> <li>4.5、超级电容电源</li> <li>4.6、其它外围电路</li> <li>4.7、整体电路设计</li> </ul></li> <li>5、软件部分</li> <li>6、BOM清单</li> <li>7、大赛LOGO验证</li> <li>8、演示您的项目并录制成视频上传</li> </ul> <h2>*1、项目介绍</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ThPQGxKisn0DUFiHXhglKFDzgoxMqqW9mSPsC3md.png" alt="Omamori-Title.png"> 线下面基不知道带什么?试试我们的“Omamori”吧! 在家里放着的时候,它可以是带温湿度计的时钟,也可以获取一些当下时事,当你想要外出的时候,只需要把它从底座上取下来,就能获得一个名片啦!</p> <h3>1.1、项目核心功能:</h3> <p><span class="size" style="font-size:24px;"><strong>双模式</strong></span> - 「Omamori」会根据是否接入外部供电自动切换两种模式:<span class="size" style="font-size:18px;"><strong>[底座模式]</strong></span> 与 <span class="size" style="font-size:18px;"><strong>[名片模式]</strong></span>。</p> <ul> <li>在 [底座模式] 下,经过简单的配网之后,「Omamori」会变身成为一个具有温湿度显示功能的时钟日历。当然,你也可以自由决定它显示的内容!</li> <li>在从底座上取出之后,「Omamori」会自动切换进去 [名片模式] !这时,「Omamori」会使用超级电容中储存的电量,刷新墨水屏为指定的画面,将其变成一个非常经典又耐看的名片!得益于墨水屏特殊的显示原理,即便是暴露在日光下也不怕看不清屏幕上的文字,实乃线下面基聚会的好帮手。</li> </ul> <h3>1.2、应用场景:</h3> <ul> <li>在 [底座模式] 下,「Omamori」可以作为温湿度计检测周围环境的适宜程度。由于其主控为ESP32-C6,在经过简单开发之后可以很便捷地接入ESPHome / Home Assistant作为智能家居传感器使用。</li> <li>在 [名片模式] 下,「Omamori」可以作为自定义的名片使用,在线下聚会、漫展面基等场景作为个人名片使用。并且,因为采用的墨水屏的缘故,你甚至可以每次都用不一样的风格来设计自己的名片!</li> </ul> <h2>*2、项目属性</h2> <p>本项目为首次公开;本项目是原创项目;本项目没有参加过其他比赛;本项目不涉及任何毕业设计。</p> <h2>*3、开源协议</h2> <p>CC-BY-NC 3.0,本项目是由团队的心血浇筑而成,原则上是不允许商用的,如果感兴趣的话您可以自己动手制作与使用,我们会非常开心!</p> <h2>*4、硬件部分</h2> <h3>4.1、整体设计:</h3> <p>本项目的主要硬件构成如下图所示: 本项目在设计之初选择的显示屏幕为2.13寸墨水屏。由于屏幕面积的限制,所有功能电路均集成在同一块PCB上,降低装配难度的同时提高紧凑度。 <span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/tVsci9auNyccOZQJyUr0Y64Cq0um5q4Do3YRhHBt.png" alt=""></span> 本项目主要由四个主要功能块构成,分别为:Wi-Fi主控,墨水屏驱动,温湿度计,超级电容电源。下面将分别展开介绍。</p> <h3>4.2、主控芯片</h3> <p><span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/8kbhIn397EHHehirqYXt5Hr5BkUAASKARngDLnDP.png" alt=""></span> 主控芯片为ESP32-C6,支持Wi-Fi 6 与蓝牙低功耗的无线射频MCU。为了降低开发难度与提高焊接良品率,本项目使用的是乐鑫官方ESP32-C6-WROOM-N8模块。该模块不仅自带8MB SPI-Flash,还具有CE/FCC/TELEC无线安全认证,节省认证费用。 附属的外围电路为一个用于显示工作状态的LED灯,以及两个用于切换启动模式(进入烧录模式)的按键。实际上由于使用了USB-CDC虚拟串口,ESP32-C6支持通过串口命令重启进入烧录模式,这两个按键留作备份使用,亦或者可以将BOOT脚的按键在启动之后作为用户自定义的功能按键进行使用。</p> <h3>4.3、墨水屏驱动及其连接器</h3> <p><span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/G4lJUYLEgHiR9Slgsort6g3LBuoHvjPOIyI3ypV6.png" alt=""></span> 本项目所使用的墨水屏为中景园电子的四色(黑白红黄)墨水屏,型号为ZJY122250-0213AJH-E5,驱动芯片型号为JD79661。与微雪的2.13inch e-Pape (G) 和大连佳显的GDEY0213F51/GDEY0213F52互相兼容。 驱动电路与接口参考规格书的“典型应用电路”与微雪的2.13inch e-Paper驱动板原理图绘制而成,墨水屏通过24Pin FPC排线与电路板连接,贴装在电路板背面。</p> <h3>4.4、温湿度计</h3> <p><span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/PhIUykXX6tVtxortQ1rjy6tCSDqXL4oR307kOt6G.png" alt=""></span> 温湿度传感器使用盛思锐的SHT40-AD1B,具有±0.2℃的温度误差与±2%的湿度误差,体积小巧方便集成,仅需少量的外围电路即可工作。</p> <h3>4.5、超级电容电源</h3> <p><span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/fLDAseuj08te7Ug2zEsxzkn8Ww4bTl3LQWLNCgz3.png" alt=""></span> 这是本项目的重点功能!本项目抛弃了传统的锂电池供电设计,采用了超级电容作为备用电源。当连接到外部电源时,CN3125会以99mA的充电电流逐渐将超级电容充满至截止电压(设定为4.52V)。 当外部电源断开时,这颗1.5F的超级电容会成为墨水屏刷新进入名片模式的电源,经过计算,一颗1.5F的超级电容从4.52V放电到2.8V,总共会放出大约9.4J的电能,可以让电路在3.3V 100mAh的工况下工作至少28秒。墨水屏刷新时间约为26秒,工作电流为3.3mA,ESP32-C6在Wi-Fi无发送/接收时的全速工作电流约为60~70mA。经过实际测试,这颗超级电容能在墨水屏刷新完毕后额外支撑ESP32-C6全速工作5s左右。经过优化功耗控制,可以持续工作更长时间。</p> <h3>4.6、其它外围电路</h3> <p><span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/vwtJdKaZf38gLWqhv9I69CfA9efRWL99K31yjkV4.png" alt=""></span> Type-C接口采用中国星坤(XKB)的优质接口,搭配三个ESD二极管实现外部充电/数据接口的静电防护。DN/DP直连到ESP32-C6的USB引脚,使用USB-CDC Serial虚拟串口进行调试。 <span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/L793sQ2OPlOTTDwpZZkhtizNuhQlZn5v1ZZjHdo5.png" alt=""></span> 供电部分选用的DC-DC降压转换器,相比于LDO,其在大电流工况下具有更高的转换效率,并且能够在低负载的时候切换至PFM模式进一步降低功耗。DC-DC电感部分选用谱罗德的2.2uH功率电感,具有闭磁结构,可以减少电磁泄露降低电磁干扰;并且其超小的体积也可以进一步降低电路面积。 <span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Sh67sPXbd75YmehM1Wcj43ln2bCTN9LL9I8bNRjC.png" alt=""></span></p> <ul> <li>电源路径部分由一颗PMOS,一颗肖特基二极管,一颗电阻构成。PMOS用于在USB+5V有输入时钳住超级电容的输出线路;电阻用于给PMOS提供偏置电压;肖特基二极管用于防止在超级电容供电时电流进入USB+5V线路倒灌。</li> </ul> <p><span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/oG8fR29vSnXz4jj1ALCuUR58BPDL6AXhrI8hMnBD.png" alt=""></span></p> <h3>4.7、整体电路设计:</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/P4Tw56TSDg236qJg5FBkPpjOnVcidjQujkXvFGMs.png" alt="OMAMORI-电路板正面.png"> 非常好3D渲染图,使我PCB旋转</p> <h2>*5、软件部分</h2> <p>本项目的源码(包含手机APP(制作中),电脑上位机,固件)均会在GitHub上开源,网址在下方。</p> <ul> <li><a href="https://github.com/RuaruaLab/ESP32_INK_Pad_Host" target="_blank">电脑上位机</a></li> <li><a href="https://github.com/RuaruaLab/ESP32_Ink_Pad_Arduino" target="_blank">墨水屏固件</a></li> </ul> <h3>5.1、软件流程示意图</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/jw1RZSRX8gPbEZcwutJ88hxiBGFtI5KetQtqPjfR.png" alt="软件流程图.png"> 「Omamori」的软件流程图如图所示,它主要通过一个配置为输入中断的GPIO引脚来切换对应状态。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/nbPHkzw3qhrZQUQSKqAVTcHkeDcRrYCn1O7D94S3.png" alt="主要逻辑.png"> [底座模式] 的逻辑如图所示,在接入电源时,MCU通过Wi-Fi获取时间,通过I2C总线连接SHT40获取温湿度数据,并以每10分钟为单位通过SPI刷写墨水屏。 上位机可以通过预先留好的串口命令向Flash中写入图片,以及传输Wi-Fi配置。</p> <ul> <li>更多功能正在开发中,具体更新日志请查看GitHub页面。</li> </ul> <h2>*6、BOM清单</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/USlyro7AuLlyU60sYw4iAgpDGtFDg0zv2LqvMjsv.png" alt="Omamori-BOM.png"> 除去PCB部分之外,本项目还需要3个3D打印部件与1个采用嘉立创面板打印的亚克力面板,相关文件均会上传到附件中。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/cJMQescLYzbrpnLRKynySxK8BjdkwJyd8w3fZHEZ.png" alt="OMAMORI-组装示意图-注释.png"></p> <h2>*7、大赛LOGO验证</h2> <p>大赛LOGO丝印放置在PCB背面,为了方便贴装墨水屏,PCB背面无任何元件,大赛LOGO一览无余,并且在组装的时候可以看到。</p> <h3>PCB设计图</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/1hQrg0KmT7UxILjyrKWR0177zmkYC1FfliL0cIWc.png" alt=""></p> <h3>PCB实物图</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/iv0BsmCmLV2fgVqlf0MTq2aaUDmOe6JfWyU8vobE.jpeg" alt="logo-实物.jpg"></p> <h2>* 8、演示您的项目并录制成视频上传</h2> <p>由于团队主创在国外,有些视频因为上传速度问题无法在截止日期之前正常上传,更多视频请参考<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ISPVUNIrnO3FK9NG5vHWFqMw1ruVV9Hk?usp=sharing" target="_blank">这个链接</a> *注:该链接为Google Drive分享链接,国内可能无法正常查看。</p> <p><span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);">视频要求:请横屏拍摄,分辨率不低于1280×720,格式Mp4/Mov,单个视频大小限100M内;</span> <span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);">视频标题:立创电赛:{项目名称}-{视频模块名称};如立创电赛:《自动驾驶》-团队介绍。</span><br> <br> <span class="colour" style="color:rgb(0,0,0);"><a href="/posts/de460543d4cf4dacb5f0326612455578" target="_blank">前往查看更多详情 ></a></span></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
外壳与面板打印文件.zip
(PC端上位机)ESP32_INK_Pad_Host-master.zip
(ESP32固件)ESP32_Ink_Pad_Arduino-main.zip

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>很有创意的作品,可以完善一下哦~</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的作品获得了“盛思锐传感器”第九届立创电子设计开源大赛优胜奖~奖金将在2025年1月31日前联系发放</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow