版本协议

CC BY-NC-SA 4.0

标签
专业版
#第11届立创电赛#降压模块-TPS54627-18V6A

创建时间:2个月前

982 0

描述

<h1><strong>项目归属:模块替代计划-降压模块-TPS54627</strong></h1> <h1>1、项目功能介绍</h1> <p>因为某宝充斥着劣质的升/降压模块,本系列项目将验证一系列不同耐压、电流的升/降压芯片并提供一个可以量产的评估板/模块,成本或高或低,用于替代成品模块</p> <p><strong>对于本项目</strong></p> <ul> <li>使用TPS54627</li> <li>成本较低</li> <li>最大6A输出</li> <li>适用于低压4.5-18V</li> <li><strong>注意!输出电压为0.76-5.5V</strong></li> <li>引出EN、PG引脚,支持二次开发</li> </ul> <h1>2、开源协议/项目属性</h1> <p>CC-BY-NC-SA 4.0,转载需署名,非商业用途,相同方式共享 <strong>商业用途需联系作者,保留对作品一切权利</strong> <strong>对未经允许的盈利行为必将追责到底!!</strong> 项目首次公开,未曾获奖</p> <h1>3、硬件介绍</h1> <p>使用TPS54627,一颗集成mos的同步降压转换器 拥有简单的外围和相对于小体积而言较大的电流,其较高的频率缩小了所需的电感和电容器体积,让小巧的模块化应用成为可能 德州仪器独有的D-CAP3控制模式在COT模式上做出优化,使其可以使用超低ESR的MLCC作为输出电容,获得极其良好的纹波 需要注意的是,<strong>其输出电压范围窄,仅为0.76-5.5V</strong></p> <p>对于体积敏感和追求覆盖芯片全应用场景的模块/评估板,本项目选用3.3uH 0850电感,搭配0805 MLCC,兼顾体积小巧、焊接便利和尽可能低的成本,同时保证在模块输出电流较大的前提下,有足够低的输出纹波</p> <p>引出EN重要引脚,便于二次开发</p> <h1>4、复刻注意/BOM表</h1> <p>QFN封装引脚密度高,<strong>注意连锡或虚焊</strong> 过孔量大,保证MLCC充分上锡 手册见附件,bom使用立创自动生成的即可</p> <p><strong>成本:6.5元</strong></p> <ul> <li>TPS54627 2.12元</li> <li>10V47uF 0805 1*3元</li> <li>50V10uF 0805 0.5*2元</li> <li>0850电感 0.5元 <h1>5、LOGO验证/视频演示</h1></li> </ul> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/2bc56f1f09964513a2cab737ade146a1.png" alt="顶部.png"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/233407a1c834495c943f1ef5e812810c.png" alt="底部LOGO.png"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/e518eb9cd0144321a677ef755718b79e.jpg" alt="IMG_7762.JPG"></p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/3f438c09e4dd4c37803ffcd053f725c3.jpg" alt="IMG_7761.JPG"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
IMG_7760.MP4

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow