版本协议

OpenAtom OHL 1.0

标签
专业版
#第11届立创电赛#USB电流检测

创建时间:2个月前

87 0

描述

<p>立创电赛:USB多路高精度电流检测装置<br> <br>1、项目功能介绍<br> <br>本项目为官方指定赛题复刻类电子设计项目,核心实现USB接口电压、电流实时监测功能,完整完成电路搭建、程序移植、外设模块适配工作,100%复现赛题全部基础要求功能,同时针对实测痛点做功能拓展与性能优化,解决传统检测设备精度不足、接口单一、无防护、无法适配快充等问题。<br> <br>基础复刻完成内容<br> <br>1. 电路搭建<br>依据赛题指标规范,完成USB输入回路、高精度电流采样、电压分压采集、系统稳压供电、按键交互、声光告警、显示驱动全套电路设计搭建;优化采样回路阻抗,改善电路温漂、带载干扰问题,硬件架构符合赛题设计标准。<br>2. 程序移植<br>基于主控芯片标准开发框架,完成ADC采样、数据运算、屏幕刷新、按键响应、阈值判断等底层逻辑程序移植;调试修正采样偏移、数据跳变问题,程序运行稳定,无死机、功能异常现象。<br>3. 模块适配<br>完成采样放大模块、OLED显示模块、按键模块、蜂鸣告警模块、串口通信模块硬件匹配与驱动适配,解决电平不兼容、通信时序冲突、数据漂移等适配故障,各外设协同工作正常。<br> <br>基础功能复现情况<br> <br>完全实现赛题规定基础功能:<br> <br>- 实时采集USB端口5V标准电压与回路工作电流<br>- 检测数值本地屏幕直观显示<br>- 档位切换、数据清零、手动参数校准<br>- 电流超限、电压异常声光报警提醒<br> <br>拓展升级与解决问题<br> <br>在基础功能之上自主拓展优化,弥补常规检测设备短板:<br> <br>1. 双路接口检测:同时支持USB-A、Type-C双路独立检测,可并行监测两台外设工况,解决单通道测试效率低的问题<br>2. 高精度算法优化:加入多点校准、数据滤波、温漂补偿算法,测量误差大幅降低,改善小电流检测不准、数值波动问题<br>3. 快充电压兼容:可识别5V/9V/12V快充档位,适配普通充电、PD/QC快充设备检测场景<br>4. 数据存储上传:本地留存历史检测数据,支持串口上传至上位机,方便数据复盘分析<br>5. 硬件防护升级:增加ESD静电防护、过流熔断保护、电源滤波电路,规避插拔冲击、静电损坏、供电纹波干扰故障<br> <br>2、项目属性<br> <br>本项目依托电子设计竞赛官方赛题完成复刻开发,复刻完成后自主开展功能升级、使用体验优化与创意功能拓展。<br> <br>1. 拓展功能为首次公开,未提前对外发布完整设计方案<br>2. 电路优化结构、采样校准算法、多路检测逻辑、快充识别代码均为原创设计<br>3. 项目未参与其他赛事评比,无对外获奖记录<br>4. 已完成校内项目答辩评审,通过功能演示与方案考核<br> <br>3、开源协议<br> <br>本项目采用 GPL 3.0 开源协议 对外开源<br> <br>1. 开源占比:项目核心检测功能开源比例超90%,包含硬件原理图、PCB工程、主控驱动源码、采样算法、交互逻辑等核心内容<br>2. 非核心内容:仅少量上位机数据解析辅助代码未完全开源,删减后不影响设备基础电流电压检测功能使用<br>3. 引用说明:仅引用官方标准库驱动、公开基础采样原理,无直接照搬第三方成品电路与源码;所有引用内容均标注来源,严格遵循原开源协议约束<br>4. 二次开发要求:任何个人与团队二次修改、分发项目,均需沿用GPL3.0协议保持开源,并标注原项目出处<br> <br>4、硬件部分<br> <br>硬件实现原理<br> <br>以STM32单片机作为主控核心,采用采样电阻采集+运放信号放大+ADC模数转换整体方案,硬件分为六大功能模块:<br> <br>1. USB接口模块:双规格母座适配通用外设,搭配保险丝、TVS管实现过流、静电防护<br>2. 电流采样模块:高精度低温漂采样电阻串联供电回路,将电流转为电压信号,运放放大微弱信号降低干扰<br>3. 电压采集模块:精密电阻分压降压,将端口电压适配至单片机采样量程,完成电压采集<br>4. 主控处理模块:利用片内ADC完成信号转换,通过算法换算真实电流电压数值,统筹整机逻辑控制<br>5. 人机交互模块:OLED屏幕展示检测数据与状态,按键实现功能切换、参数设定<br>6. 电源告警模块:双路稳压芯片提供稳定工作电压,蜂鸣器、指示灯实现异常告警提示<br> <br>硬件设计注意事项<br> <br>1. 电流采样选用低温漂合金电阻,避免普通电阻温漂造成测量偏差<br>2. 采样回路走线短直规整,分区布设模拟地与数字地,单点共地减少干扰<br>3. 信号采集、电源端口搭配滤波电容,抑制电压毛刺与电磁噪声<br>4. PCB预留空白区域,规范丝印大赛LOGO,保证标识完整清晰无遮挡<br> <br>调试与测试方法<br> <br>1. 空载调试:空载上电,核对静态电流趋近于0、空载电压标准,排查虚焊、电路偏移问题<br>2. 标准源校准:使用直流电源、电子负载输入多档位标准电流电压,完成设备参数校准<br>3. 实际带载测试:接入手机、风扇等日常USB设备,长时间运行验证数据稳定性<br>4. 快充适配测试:切换快充电源档位,检验不同电压下采集精度<br>5. 防护性能测试:模拟短路、过载工况,验证保护电路与告警功能正常触发<br> <br>设计文件<br> <br>原理图、PCB版图、3D效果图均已在嘉立创EDA完成绘制上传,工程DRC检测无报错,可直接用于制版生产。<br> <br>5、软件部分<br> <br>开发环境<br> <br>- 编译软件:Keil MDK5<br>- 主控芯片:STM32F103C8T6<br>- 编程语言:C语言<br>- 程序烧录:ST-Link下载器<br>- 底层库:STM32标准库<br> <br>软件整体架构<br> <br>采用分层模块化设计,层级清晰便于维护迭代<br> <br>1. 底层驱动层:ADC采集、OLED显示、按键、串口、告警外设驱动<br>2. 算法处理层:数据滤波、线性校准、温漂补偿、数值换算算法<br>3. 业务应用层:通道切换、数据存储、阈值判断、串口数据上传<br>4. 人机交互层:界面刷新、按键逻辑响应、状态提示<br> <br>软件运行流程<br> <br>1. 系统上电初始化外设、参数、中断与显示界面<br>2. 定时触发ADC采集,读取两路通道原始采样数据<br>3. 算法降噪处理,换算得到真实电流、电压数值<br>4. 实时刷新屏幕数据,同步判定是否触发异常阈值<br>5. 扫描按键指令,执行切换、校准、上传等操作<br>6. 循环往复,持续实时监测设备工况<br> <br>核心算法<br> <br>1. 滑动平均滤波:多次采样剔除极值后取均值,消除瞬时干扰毛刺<br>2. 多点线性校准:依托标准数值拟合修正系数,缩小系统测量误差<br>3. 快充电压识别:依据电压区间自动判定供电档位,适配多规格检测<br> <br>源码目录结构<br> <br>plaintext   <br>USB电流检测工程<br>├─ main        主程序与核心业务逻辑<br>├─ hardware    各类硬件外设驱动代码<br>├─ algorithm   数据处理与校准算法代码<br>└─ system      系统初始化、基础延时配置<br> <br> <br>编译烧录方式<br> <br>1. 工程打开后匹配对应芯片型号,一键编译生成烧录文件,排查消除报错警告<br>2. 连接下载器与单片机调试接口,在线烧录程序,重启设备即可运行<br>3. 可通过串口打印原始数据,在线调试优化采样精度<br> <br>附件说明<br> <br>完整可编译工程源码、配置文件已上传附件,代码注释齐全,文件完整无缺失。<br> <br>6、BOM清单<br> <br>序号 物料型号 品牌 物料名称 封装 采购渠道 数量 用途 <br>1 STM32F103C8T6 意法半导体 主控单片机 LQFP48 立创商城 1 数据处理与整机控制 <br>2 0.01Ω 1W 国巨 高精度采样电阻 2512 立创商城 2 电流信号采集转换 <br>3 LM358 圣邦微 运算放大器 SOP-8 立创商城 1 微弱采样信号放大 <br>4 AMS1117-5V AMS 5V稳压芯片 SOT-223 立创商城 1 外设供电稳压 <br>5 AMS1117-3.3V AMS 3.3V稳压芯片 SOT-223 立创商城 1 单片机核心供电 <br>6 0.96寸OLED 中景园 液晶显示屏 I2C 立创商城 1 检测数据状态显示 <br>7 USB-A母座 硕方 USB接口 直插 立创商城 1 A型设备接入检测 <br>8 Type-C母座 硕方 Type-C接口 直插 立创商城 1 C型设备接入检测 <br>9 4*4轻触按键 华直 功能按键 贴片 立创商城 4 参数设置功能切换 <br>10 有源蜂鸣器 普韵 告警蜂鸣器 直插 立创商城 1 异常声音报警 <br>11 通用电阻 国巨 分压限流电阻 0805 立创商城 若干 电路分压、电流限制 <br>12 104瓷片电容 风华 滤波电容 0805 立创商城 若干 电源信号去耦滤波 <br>13 10uF电解电容 风华 稳压电容 直插 立创商城 若干 供电稳压缓冲 <br>14 PESD5V0S1BA 力特 静电保护管 SOT-23 立创商城 2 USB口静电防护 <br>15 3A自恢复保险丝 集电通 过流保险 1206 立创商城 2 回路过载保护 <br>16 0805LED 瑞丰 状态指示灯 0805 立创商城 2 电源、故障指示 <br>17 排针排母 华通达 连接端子 直插 立创商城 若干 模块接线调试 <br> <br>7、大赛LOGO验证<br> <br>已将大赛官方LOGO以丝印形式印制在PCB空白板面,丝印图案比例正常、清晰无遮挡,已上传带LOGO实物照片,符合赛事验证要求。<br> <br>8、项目演示视频<br> <br>1. 视频标题:立创电赛:《USB多路高精度电流检测装置》-功能演示<br>2. 视频规格:横屏拍摄,分辨率1920×1080,MP4格式,文件大小控制在100M以内<br>3. 视频内容:硬件整体展示、上电自检、双路电流电压检测、负载实测、超限告警、快充适配、数据上传全功能演示<br>4. 人气冲榜:制作花絮、调试过程片段同步发布至短视频平台,参与赛事人气活动</p>

文档

BOM

附件

暂无

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow