版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛# 小智AI智能语音助手 824138A

创建时间:11个月前

353 0

描述

<p><a href="url" target="_blank">##</a> 视频链接: <a href="bilibili.com/video/BV1BQaozdEF8/?spm_id_from=333.1387.upload.video_card.click" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h2>项目简介</h2> <p>小智AI对话机器人是一款基于SF32LB52蓝牙芯片为核心开发的智能语音硬件项目。</p> <h2>项目功能</h2> <p>本设计是基于SF32LB52主控芯片开发的小智AI语音对话系统;集成语音识别与在线网络搜索功能,能实现智能问答、信息查询,当用户发出语音指令时,系统可通过语音合成反馈结果,并通过Wi-Fi模块实时获取云端数据;可应用于教育娱乐机器人、物联网信息终端等场景。</p> <h2>项目参数</h2> <ul> <li>本设计采用CR123A充电电池供电,电压3.7V非常规3.3V供电;</li> <li>本设计采用立创·开源SF32LB52模组,一款蓝牙低功耗芯片,频率 240MHz,集成 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE 连接功耗(1S间隔)仅需 7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需 10μA,BLE + BT 双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低 60%。;</li> <li>屏幕显示使用的是 1.69寸TFT屏幕, 金逸晨1.69寸TFT液晶屏ST7789小屏240x280显示器LCD圆角屏SPI彩屏,采用SPI接口,性价比高;</li> <li>下载是通过串口进行下载,使用CH340X模组。</li> </ul> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p>本项目由以下部分组成,电源部分、主控部分、音频功放与喇叭部分、麦克风部分、屏幕显示部分、按键部分、指示灯部分、下载部分。 本项目旨在构建一个能听会说、能思考会交互的智能AI语音终端。其核心功能是通过麦克风采集用户语音指令,由主控芯片进行云端计算,最终将结果通过语音、屏幕和灯光反馈给用户。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/67cc9c6536a94239869ef294ed1ab9dc.png" alt="电源部分.png"> 图1--电源电路: 采用CR123A电池(3.7V)供电,使用SW1拨码开关控制设备上电。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/14b00254b5f947f9acb2a16cd33e3a2e.png" alt="主控部分.png"> 图2--主控电路: 主控用的是 <a href="https://item.szlcsc.com/45024582.html" target="_blank">立创·开源SF32LB52模组</a>,一款蓝牙低功耗芯片,频率 240MHz,集成 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE 连接功耗(1S间隔)仅需 7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需 10μA,BLE + BT 双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低 60%。 在本项目中,直接让电池电源直连模组的电源输入引脚 VSYS。这里需要注意该模组电压范围要求 3.7V~4.7V。3.3V 和 5V 供电都不行。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/9b94c99af0084fbcab8734bbb876f5ab.png" alt="音频功放与喇叭部分.png"> 图3--音频功放与喇叭电路: 音频功放主要以上图的 U7 为主,它型号是 LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/16e01e5699be4d7882118755c474f10e.png" alt="麦克风部分.png"> 图4--麦克风电路: 麦克风咪头(通常为驻极体话筒)的核心是一个可振动的极板(振膜)与固定背极板组成的电容。当声音振动波作用在振膜上时,会导致其与背极板的距离动态变化,从而改变电容值。当有声音时,器件内部电容发生变化,这一变化会引发电容两端的电荷移动,产生微弱的交流电信号(模拟信号)。 但是虽然麦克风内部的驻极体材料自带永久电荷(无需外部供电维持电场),即使没有电源输入,麦克风也能够使用,但是为了确保麦克风能够正常稳定的工作,通常是需要提供一个基准电压(通常2~5V),使内部电容处于预充电状态,确保声音引起的电容变化能转换为有效电流信号。 在原理图中,R1 电阻的作用就是给麦克风的正极输入一个基准电压MIC_BIAS,这个电压是由模组控制输出的,由模组控制则可以在要用时才输出,不用时关闭,实现低功耗。R1 的电阻值为 10K,测试效果能够接受,过低则采集的音频信号弱,过高则易引入噪声。 在原理图中,U2 电容的作用就是对采集的信号进行滤波,滤除高频噪声,大多是滤除滋滋滋的声音或者声音沙哑问题。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/ea1899b062b545b9869304977d9d8444.png" alt="屏幕部分.png"> 图5--屏幕显示电路: 屏幕显示使用的是 1.69寸TFT屏幕,采购自 金逸晨1.69寸TFT液晶屏ST7789小屏240x280显示器LCD圆角屏SPI彩屏, 屏幕通过SPI协议控制,供电 3.3V。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a47808056b0b4f85a3eac768236db2d1.png" alt="按键部分.png"> 图6--按键电路: 每一个项目基本都需要有人机交互部分,本项目通过按键进行控制,U4 PA34_KEY 是唤醒键 + 语音输入键,按下 U4 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/f78d96ebde7d43829f652bdcbad0fdb6.png" alt="led部分.png"> 图7--指示灯电路: 用于指示模组状态。通过模组IO控制。IO输出低电平LED灯亮,IO输出高电平LED灯灭。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/c993959938c746d994b2a0038c8f6940.png" alt="串口下载部分.png"> 图8--下载电路: 模组的下载是通过串口进行下载的,必须使用 PA18 和 PA19 引脚下载。 本项目直接使用 CH340X 模块的接口作为下载器。</p> <h2>软件代码</h2> <p><a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases" target="_blank">github固件</a> 开发板对应固件:小汤圆直插版(立创训练营): sf32lb52-xty-ai-tht.zip</p> <h2>注意事项</h2> <ul> <li>主控模块焊接需要小心,背面gnd焊盘可以不焊接,实测不影响使用</li> <li>充电电池提前充好电,下载口没有供电,只有串口信号</li> <li>外壳容易裂,注意不要受力</li> </ul> <h2>组装流程</h2> <p>此处可放入实物组装的流程图</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/a646d23d87f349dbb69d2b1e63f9ba80.jpg" alt="IMG_20250825_104533.jpg"> 图1:PCB实物图</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/2b494c43ae8f40b39e053519582a5e5d.jpg" alt="IMG_20250825_221017.jpg"> 图2:焊接后PCB</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/0219320584a9459795aa7453cc4da355.jpg" alt="IMG_20250908_221041.jpg"> 图3:背面PCB图</p> <h2>实物图</h2> <p>此处可放入组装完成后完整实物图</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/b11cf9936b2742ae9d6039ce07724aa2.jpg" alt="IMG_20250908_221013(1).jpg"> 图1:实物组装完成图</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/16936834a55144e6ae71a4d932590ce4.jpg" alt="tu.jpg"> 图2:烧录完成开机图</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
3DShell_PCB1_B.stl
3DShell_PCB1_T.stl
按键帽.STL
Panel_Panel_1_2025-09-08.epanm

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow