版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第八届立创电赛#语音时钟

创建时间:3年前

1362 0

描述

<p>一、项目简介<br>  基于R7FA2E1A72DFL芯片的桌面电子时钟设计,通过四位0.56寸共阴极数码管进行时间、温度等显示,采用DHT11温湿度传感器采集环境温湿度,复位按键、串口电路、SWD下载电路全部引出,方便下载调试。<br>二、板载资源<br>1、主控芯片:R7FA2E1A72DFL;<br>2、电源接口:TYPE-C,2Pin插件;<br>3、LED:一路电源指示灯,一路充电状态指示灯一路充满状态指示灯;;<br>4、按键:一个复位按键,一个BOOT按键,四个功能按键;<br>5、调试接口:SWD下载调试接口、串口下载调试接口,均采用2.54排针接口进行引出;<br>6、外设:一个0.56寸共阴极数码管,一个DHT11温湿度传感器,一个无源蜂鸣器;<br>三、优势特点<br>1、板载外观小巧;<br>2、下载、调试接口齐全;<br>3、采用电源切换电路,断电也可以通过锂电池供电继续工作;<br>4、价格便宜,功能完善;<br>5、使用嘉立创优质PCB以及正品元器件,保障产品质量;</p> <p>四、原理图说明<br>4.1、电源电路<br>  电源电路主要由TYPE-C接口以及电源指示灯组成,采用2Pin的TYPE-C接口,简单方便,易于焊接,R1作为电源指示灯的限流电阻,LED1作为电源指示灯,闭合开关会点亮进行提示。<br>4.2、主控电路<br>  主控单片机使用的是R7FA2E1A72DFL,工作电压在1.6V到5.5V之间,最大时钟频率为48Mhz,最大支持128-KB的FLASH,16-KB的SRAM,12位的AD转换控制器。芯片内部集成有晶振,可以无需外部晶振,同时集成触摸功能,无需触摸芯片即可实现触摸功能。<br>  在电源输入部分加入100nf电容进行电源滤波,VCL引脚用于稳定内部电源的平滑电容,需要将该引脚连接应该4.7uf的电容到VSS引脚。<br>4.3、复位电路<br>  复位也叫重启,按键RST按键,主控的RST引脚被拉低,系统进入复位状态,松开RST按键,主控的RST引脚恢复高电平,系统重新进行工作状态,完成复位。<br>4.4、启动模式选择电路<br>  当BOOT1按键没有按下时,BOOT引脚为高电平,单片机进入Single-chip模式,也就是正常工作模式,当按下按键时,BOOT引脚低电平,单片机进入SCI-BOOT模式,也就是程序下载模式,所以我们可以通过这个按键控制单片机进行程序下载或者正常运行。<br>4.5、触摸控制电路<br>  R7FA2E1A72DFL主控芯片是带有触摸功能的,在触摸线上加入560欧的阻尼电容以及适当的电容来稳定触摸信号,其实足够灵敏和准确。<br>4.6、独立按键电路<br>  采用四个按键作为时钟控制或者其余功能使用。<br>4.7、DHT11温湿度传感器电路<br>  采用DHT11温湿度传感器检测环境温湿度,DHT11是单总线通信方式,需要在总线外接一个上拉电阻,当总线闲置时,其状态为高电平。<br>4.8、无源蜂鸣器驱动电路<br>  通过NPN三极管控制无源蜂鸣器的负极,R7为限流电阻,R8的作用是在芯片刚上电或断电的时候提供一个可靠的电位,防止干扰,这里的电磁无源蜂鸣器是感性负载,加入D1二极管作为续流二极管防止烧坏。<br>4.9、四位数码管驱动电路<br>  采用0.56寸共阴极数码管用于显示时间、温湿度等信息。<br>4.10、锂电池充放电部分<br>  首先是电源切换电路,通过一个P沟道的mos、一个下拉电阻以及一个二极管组成电源切换电路,当TYPE-C接口接入时,5V过来,MOS管G极电压为5V,经过一个1N5819肖特基二极管,此时VCC电压是4.4V,也就是S极4.4V,不满足导通条件,电池电源过不来。当TYPE-C接口断开,G极被下来到低,S极由于体二极管的存在,会有将近3.5V左右的电压,满足条件,此时MOS管导通,由电池来给后续电路进行供电,由于1N5819肖特基二极管的存在,电流不会反向倒灌回去。<br>  通过一个TP5056锂电池充电芯片给电池进行充电,当TYPE-C接口接入时,同时会给锂电池充电,确保电量充足。LED2作为充电状态指示灯,R11是充电电流反馈电阻,通过改变R11的阻值,可以改变整体的充电电流。<br>4.11、串口调试接口<br>  通过2.54*4P接口将串口引脚进行引出,用于串口下载与调试。<br>4.12、SWD调试接口<br>  通过2.54*4P接口将SWD引脚进行引出,用于SWD模式下载与调试。<br>4.13、M3铜柱接口<br>  通过四个M3的螺丝孔用于固定板子。</p> <p>五、按键功能说明</p> <p>1.1、按键说明</p> <p>  SW1:设置按键,SW2:加,SW3:减,SW4:确认/保存</p> <p>1.2、显示功能说明</p> <p>  正常显示时间,当第6秒时切换为温度显示,第11秒时切换为湿度显示,第16秒之后切换回时间显示;按下按键进行设置,不操作按键5秒后返回显示界面</p> <p>1.3、时间设置</p> <p>  按下设置按键,选择调整时间C0(闪烁),按下确认按键进入设置小时(闪烁),按键加/减调整大小,按下确认按键,切换为调整分钟(闪烁),按键加/减调整大小,按下确认按键,保存并返回正常显示</p> <p>1.4、闹钟设置</p> <p>  同上时间设置, 按下设置按键,按下按键加/减切换为闹钟A1(闪烁),一下操作同上</p> <p>1.5、蜂鸣器</p> <p>  闹钟与时间一致,蜂鸣器响3秒停止</p> <p> </p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
diy.hex
diy - 副本.zip
VID_20230804_025414.MP4

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow