版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第八届立创电赛#桌面电子时钟

创建时间:3年前

2645 0

描述

<ol> <li>项目介绍</li> </ol> <p>本项目旨在设计一款桌面电子时钟,采用R7FA2E1A72DFL芯片作为控制核心,实现时间和温度的显示功能,并且具备一定的美观性和实用性。该时钟将采用4位数码管显示屏,通过R7FA2E1A72DFL芯片控制,能够准确显示当前时间和当前温度,并支持24小时制和12小时制两种模式。同时,该时钟还将具备设置闹钟、定时提醒等功能,方便用户管理时间。</p> <ol> <li>板载资源</li> </ol> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/4sBq0TbqDK580ZLWfMu0wPfCqqn2XdIAjfr16Wj3.png" alt="4sBq0TbqDK580ZLWfMu0wPfCqqn2XdIAjfr16Wj3.png"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Gng9DTYRltTwJ1vqNLvaz1JF5J9HlNIzNA2qoaA6.png" alt="电子游戏的截图 中度可信度描述已自动生成"></p> <p>1、主控芯片:R7FA2E1A72DFL;</p> <p>2、电源接口:TYPE-C,2Pin插件;</p> <p>3、LED:一路电源指示灯,一路充电状态指示灯;</p> <p>4、按键:一个复位按键,一个BOOT按键,四个功能按键;</p> <p>5、调试接口:SWD下载调试接口、串口下载调试接口,均采用2.54排针接口进行引出;</p> <p>6、外设:一个0.56寸共阴极数码管,一个DHT11温湿度传感器,一个无源蜂鸣器;</p> <p>4位数码管显示屏,同时显示当前时间和当前温度</p> <p>通过R7FA2E1A72DFL芯片控制,实现时间和温度的显示功能;</p> <p>具备闹钟提醒等功能,方便用户管理时间;</p> <p>通过按键和旋钮等方式实现对时钟的设置和操作;</p> <p>具备低功耗设计,延长电池寿命;</p> <p>具备美观性和实用性,适合放置于桌面上使用。</p> <ol> <li>优势特点</li> </ol> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/vacoMN5dIgzhyzhojBvoTy2ph32q7FaL22aAhvug.png" alt="电子游戏截图 中度可信度描述已自动生成"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/xkFUGhYz18Zo69Vqgtq6XmmzXnTb3V1eQuSbORM7.png" alt="电子设备的屏幕 描述已自动生成"></p> <p>1、板载外观小巧,尺寸仅为70mm*35mm(2755.906mil*1377.953mil);</p> <p>2、下载、调试接口齐全;</p> <p>3、采用电源切换电路,断电也可以通过锂电池供电继续工作;</p> <p>4、价格便宜,功能完善;</p> <p>5、使用嘉立创优质PCB以及正品元器件,保障产品质量;</p> <ol> <li>电路解析</li> </ol> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/M0OFFgAIJHO4XhGx2gRtLzdcVo6rTLotVmn2Yt5B.png" alt="图示, 示意图 描述已自动生成"></p> <p>4.1、电源电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/qWigrvALlFBWhV97jYDohGjKDdprcj0KpoOD1e8E.png" alt="图示, 示意图 描述已自动生成"></p> <p>电源电路主要由TYPE-C接口以及电源指示灯组成,采用2Pin的TYPE-C接口,简单方便,易于焊接,R1作为电源指示灯的限流电阻,LED1作为电源指示灯,闭合开关会点亮进行提示。其中R1的电阻大小,是根据VIN的电压大小和LED1的额定电流和导通压降计算而来的</p> <p>4.2、主控电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/6qDiNr0BE6DYVKS80OwOG3GNBzVuw48KtcArIAx4.png" alt="图示, 示意图 中度可信度描述已自动生成"></p> <p>主控单片机使用的是R7FA2E1A72DFL,工作电压在1.6V到5.5V之间,最大时钟频率为48Mhz,最大支持128-KB的FLASH,16-KB的SRAM,12位的AD转换控制器。芯片内部集成有晶振,可以无需外部晶振,同时集成触摸功能,无需触摸芯片即可实现触摸功能。</p> <p>在电源输入部分加入100nf电容进行电源滤波,VCL引脚用于稳定内部电源的平滑电容,需要将该引脚连接应该4.7uf的电容到VSS引脚。</p> <p>4.3、复位电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/AJiftZpHR0mPRcuoDzIx81JBFSEIJoUSsQh9IXZs.png" alt="图示, 示意图 描述已自动生成"></p> <p>复位也叫重启,按键RST按键,主控的RST引脚被拉低,系统进入复位状态,松开RST按键,主控的RST引脚恢复高电平,系统重新进行工作状态,完成复位。</p> <p>其原理是:当按键没有按下的时候,电容通过电阻R5充电,因为没有放电回路,所以一直充电到VCC,所以RST引脚为高;当按键按下的时候,电容被短路,同时提供了放电回路,RST引脚接地,所以RST引脚为低</p> <p>4.4、启动模式选择电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/mrrFlXLu0EMCsymczFMU9D4dCQfXn9GXW9SBErm2.png" alt="图表 描述已自动生成"></p> <p>当BOOT1按键没有按下时,BOOT引脚为高电平,单片机进入Single-chip模式,也就是正常工作模式,当按下按键时,BOOT引脚低电平,单片机进入SCI-BOOT模式,也就是程序下载模式,所以我们可以通过这个按键控制单片机进行程序下载或者正常运行。</p> <p>其原理是:按键没有按下的时候,BOOT引脚通过R7上拉到VCC,此时BOOT引脚为高电平;当按键按下的时候,电阻R6和R7分压,BOOT采集低端电压,其中R6的电阻小,所以分压小,电压值在低电平的范围内,所以此时BOOT引脚为低电平</p> <p>4.5、触摸控制电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/EnD9fltF1JvSmIcFvJX0ol1HxULeRcuoOcRhY0Zr.png" alt="图示, 示意图 描述已自动生成"></p> <p>R7FA2E1A72DFL主控芯片是带有触摸功能的,在触摸线上加入560欧的阻尼电容以及适当的电容来稳定触摸信号,其实足够灵敏和准确。</p> <p>其原理是:没有触摸的时候,芯片通过电阻在一定充电时间内对电容充电至高电平,当触摸的时候,由于人体和大地之间存在电容,所以两个电容并联之后总电容变大,电路时间常数变大,也即是充电时间变长。通过充电时间的长短判断按键有无按下。</p> <p>其中,电阻是起提供充电支路的作用,电容C3是为了减小PCB之间的杂散电容的作用(相比C3来说小,并联可以忽略),每次触摸检测时,IO口的引脚都需要先配置为推挽输出放电,后配置为浮空输入,进而充电,检测充电时间</p> <p>4.6、独立按键电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/j7Vsb6VH0bS1KuTmuUeM7F4FIAP8Pr3a376Ab0O0.png" alt="图示, 示意图 描述已自动生成"></p> <p>本项目中添加的独立按键,作用可以是:</p> <p>设置闹钟:通过独立按键设置闹钟时间和闹铃模式,方便用户管理时间和生活。</p> <p>切换显示模式:通过独立按键切换24小时制和12小时制显示模式,满足用户不同的显示需求。</p> <p>调整亮度:通过独立按键调整LED数码管的亮度,适应不同环境下的使用需求。</p> <p>调整温度单位:通过独立按键切换温度的显示单位(摄氏度或华氏度),满足用户不同的需求。</p> <p>定时开关机:通过设置定时开关机功能,实现定时开关机的自动化操作。</p> <p>显示天气信息:通过连接互联网获取天气信息,并通过独立按键显示当前天气信息。</p> <p>语音控制:通过添加语音识别模块和独立按键,实现语音控制时钟的功能。</p> <p>根据需求,还可以拓展其他的功能,比如倒计时、计算器等。</p> <p>4.7、DHT11温湿度传感器电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/rka0Qqq8wSOZ9p6YEbuxTuUuuEG5hxgaSSq47XYk.png" alt="图示, 示意图 描述已自动生成"></p> <p>采用DHT11温湿度传感器检测环境温湿度,DHT11是单总线通信方式,需要在总线外接一个上拉电阻,当总线闲置时,其状态为高电平。</p> <p>4.8、无源蜂鸣器驱动电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/W7O1Xl8gyGLnYOJlhj1RRhkST63eVMT3d0134yjh.png" alt="图示, 示意图 描述已自动生成"></p> <p>通过NPN三极管控制无源蜂鸣器的负极,R7为限流电阻,R8的作用是在芯片刚上电或断电的时候提供一个可靠的电位,防止干扰,这里的电磁无源蜂鸣器是感性负载,加入D1二极管作为续流二极管防止烧坏。</p> <p>其原理是:R10和R11构成分压电路,当BUZZER悬空的时候,电阻R8上的压降为零,则基级的电压为零,BJT截止,形成可靠的关闭</p> <p>同时因为R7和R8的分压,所以门槛电压不再是0.7V,而是大于1.4V,这样就不容易误触</p> <p>4.9、四位数码管驱动电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ZirWzFOVpty8f37XIpqaLAGKDSddoBFGhqhyO7ba.png" alt="图示, 示意图 描述已自动生成"></p> <p>采用0.56寸共阴极数码管用于显示时间、温湿度等信息。</p> <p>4.10、锂电池充放电部分</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/8siZbHwcktDMb3fCf6sJtle5XEzXRvOgTFK8hyOv.png" alt="图示 描述已自动生成"></p> <p>首先是电源切换电路,通过一个P沟道的mos、一个下拉电阻以及一个二极管组成电源切换电路,当TYPE-C接口接入时,5V过来,MOS管G极电压为5V,经过一个1N5819肖特基二极管,压降约为0.6V左右,此时VCC电压是4.4V,也就是S极4.4V,对于增强型PMOS,当Vs-Vg>Vgs(th),即S极和G极的压差大于一定的值,MOS就会导通,所以此时不满足导通条件,电池电源过不来,系统电源由TypeC供电。当TYPE-C接口断开,G极被下来到低,S极由于体二极管的存在(漏极和源极之间的二极管),压降约为0.6V,此时VCC会有将近3.5V左右的电压,其中VBAT为4.2V,MOS管满足条件,此时MOS管导通,由电池来给后续电路进行供电,由于1N5819肖特基二极管的存在,电流不会反向倒灌回去。</p> <p>通过一个TP5056锂电池充电芯片给电池进行充电,当TYPE-C接口接入时,同时会给锂电池充电,确保电量充足。LED2作为充电状态指示灯,R11是充电电流反馈电阻,通过改变R11的阻值,可以改变整体的充电电流。其中芯片的稳定电压是4.2V</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/JPaumSpbtnxbIeeYnF2zF5SnEF4qee9Qn8DlRwxi.png" alt="图表, 散点图 描述已自动生成"></p> <p>4.11、串口调试接口</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/RR3wHOO5PHarKnfC4z0RT4LyPGLmHvPE2fHiVBX5.png" alt="图示 中度可信度描述已自动生成"></p> <p>通过2.54*4P接口将串口引脚进行引出,用于串口下载与调试。</p> <p>4.12、SWD调试接口</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/PB9LR4hKG0XU9zDlkqRIc1OWZdPL72DbAJ1dEwPY.png" alt="图片包含 日程表 描述已自动生成"></p> <p>通过2.54*4P接口将SWD引脚进行引出,用于SWD模式下载与调试。</p> <p>4.13、M3铜柱接口</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/uxW8k27KrABu2AMWs87BW6K8N3NEJElUukctKZov.png" alt="蓝色的门 中度可信度描述已自动生成"></p> <p>通过四个M3的螺丝孔用于固定板子。</p> <ol> <li>注意事项</li> </ol> <p>5.1、在绘制原理图中应注意:</p> <p>1、按模块电路划分进行绘制,注明电路功能;</p> <p>2、在图纸属性上填写刚才名称等信息;</p> <p>5.2、在采购物料中应注意:</p> <p>1、先筛选有库存物料,再筛选价格排序进行购买;</p> <p>2、尽量购买同一仓库物料,选择靠近的货仓,缩短交货时间;</p> <p>3、购买有多个订单时,可以通过绑定订单方式,节省运费;</p> <p>5.3、在PCB Layout中应注意:</p> <p>1、走线优先走直角,需要拐弯的地方以钝角或圆弧为主;</p> <p>2、添加丝印标识,注释说明接口功能;</p> <p>3、JLCJLCJLCJLC指定客编丝印可藏在器件下,成板美观;</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/UHoQsNwPCnzW2bddaCKV0x9lkeOxRCJcKdO0HbPf.png" alt="图形用户界面 描述已自动生成"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/UV0hY54S1PWKJd3rt3OCwLht4OJEiRfSfHQ14FjQ.png" alt="图形用户界面 描述已自动生成"></p> <p>5.4、在焊接中应注意:</p> <p>5.5、在调试中应注意:</p> <p>六、3D外壳设计</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/vb5SFqQJE3voGE6a9cQmD9IPELptVo7e7rAhyXR2.png" alt="电子设备的屏幕 描述已自动生成"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/y0FbpgCatSl6pcZWTjkLb9HMlcSTSG8uQ5xR6d1z.png" alt="图形用户界面, 应用程序 描述已自动生成"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/xJk08Kjb8CzHgrSK1lKE4teaJFF9epSmzPk3sDZu.png" alt="图形用户界面 描述已自动生成"></p> <ol> <li>面板设计</li> </ol> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/L4HWEgVeuVtK6oJLs2kvgwEkgMwwDhoGYc5ndowV.png" alt="电子设备的屏幕 中度可信度描述已自动生成"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/j7u3F7ni0vAYumNmTwPrXeQFeAY8qrtgHzq0euzM.png" alt="图形用户界面, 文本, 应用程序 描述已自动生成"></p> <p>八、现象演示</p> <p>九、代码思路</p>

文档

BOM

附件

暂无

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow