标准版
#第四届立创大赛#基于STC8A的WAV播放器

创建时间:7年前

项目主题:IoT(物联网)

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 *  简要介绍作品:       基于STC8A单片机有限的资源实现了TF卡FAT16文件系统文件的实时读取并播放。      使用IO模拟的I2S协议播放44.1K  双声道 16bit音频文件做到了流畅播放,不断流。        1、实现了自读的FAT16文件系统        2、音频DA选用了高品质的ES9023P。        3、实现了IO模拟I2S接口。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 *  一、作品详情;              本制作的PCB设计100%使用立创EDA编辑器,软件使用Keil3编译。              在百度上可以搜到用STM32F7驱动ES9023P的例子,我在本制作中使用8位8051内核的单片机(最低主频27MHz)上实现相同的工作。              在使用内嵌汇编代码等方法的多次优化后实现了I2S协议播放44.1K  双声道 16bit音频文件做到了流畅播放,不断流。几乎榨干了STC8A8K单片机的性能。 音频DA的选择:               制作WAV音频文件的播放器,在音频的DA上先后尝试过 8位的PWM,10位的PWM,TDA1543、STA339BW、ES9023P,多长听音后选定为ES9023P。              该音频DA具备优异的性能(The <em>ES9023</em> is a 24-bit stereo audio DAC with an integrated 2Vrms op-amp driver,Zero detect output),自带负压发送器可以对地直接输出音频(省去的音频输出耦合电容,耳机听音时效果非常好)。 音量控制的选择:              尝试过用I2C控制专业的音量控制芯片 PT2259,PWM 驱动发光LED照射线性光耦、单片机实时处理数据实现,效果均不能令人满意。              最终使用了双联的音频电位器(放弃了音量的自动控制)实现音量的手动调节,找到了最高的性价比。 文件系统的选择:              在尝试FATFS不能满足速度要求后,自己安装标准的FAT16文件系统实现了只读的驱动(放弃了长文件名支持的功能)。 整个制作从准备、原件选型、PCB多次改版、优化性能到最终定稿历时了大半年的时间。              最终ROM、RAM 占用非常的低(STC8A8K 有 64KB的ROM,8K的RAM),后续有时间可以考虑增加功能。              Program Size: data=49.6 xdata=2638 const=2496 code=6544</p> <p>注:在调试时使用了128<em>32的OLED显示,在最终的版本中硬件已删除OLED,软件上仍保留了OLED的驱动部分。 </em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;             使用低价、低性能的8位单片机实现FAT16文件系统的高效读取,同时使用普通IO软件模拟I2S协议播放44.1K  双声道 16bit音频文件做到了流畅播放,不断流。             播放频率44.1KHz的稳定性、准确度。             最低使用 27MHz的主频可实现上述功能,通过嵌入汇编优化后,几乎榨干了STC8A8K单片机的性能。 <em>  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点;            1、使用SPI驱动TF卡,实现了自编写的FAT16只读文件系统                  尝试过使用FATFS,无法实现不断流,自己实现了专用的自读FAT16文件系统。            2、使用普通IO软件模拟实现了I2S接口(44.1K  双声道 16bit)            3、使用了软件中断技术(软件触发未使用的硬件低压中断LVD在中断服务程序中填充播放的数据流)。            4、单片机、DA分别使用独立的LOD供电同时使用了固态电容。 </em>  四、作品材料清单;            见附件《BOM_立创电子设计大赛(基于STC8A的WAV播放器)_20190907140659》   五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛)           <img src="//image.lceda.cn/pullimage/zQjDiC7ZpvYuKL0ypsRPLlPbmkPiEYr8yqHKvuwt.jpeg" alt="基于STC8A的WAV播放器实物照片.jpg">   六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)             见附件《WAV播放器讲解V2_rotated》   七、开源文档。            见附件《wavplayer_20190608es9023p_v4_tiny》</p>

文档

BOM

暂无

附件

附件名 下载
Gerber_基于STC8A的WAV播放器_20190907141029.zip
BOM_立创电子设计大赛(基于STC8A的WAV播放器)_20190907140659.csv
Schematic_立创电子设计大赛(基于STC8A的WAV播放器)_20190907140722.pdf
PickAndPlace_简易NB信号测试仪_V3_20190907141317.csv
WAV播放器讲解V2_rotated.mp4
wavplayer_20190608es9023p_v4_tiny.rar

评论(9)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有13天,记得完善作品上传哟!</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
jixin001 回复
<p>厉害!我当年也做过类似的项目,可玩性很高。</p>
jixin001 回复
<p>另外问一下,这个项目的EDA公开链接在哪里?</p>
wangjian_Eda2017 回复
<p>@jixin001 EDA没有公开,这个小项目是软件复杂。<br/>布线是自动完成的,太难看。<br/>原理图、Gerber公开了。</p>
jopey 回复
<p>楼主,这个厉害啊,真会玩,又便宜</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的项目获得第四届立创电子设计大赛优秀奖,点击查看获奖名单:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92</a></p>
Zachary86 回复
<p>这个项目软件需要下很多功夫优化,做好会学到很多新的东西,但不明白何处会使用到这个设备?</p>
Chirpy 回复
<p>太厉害了。在51上模拟出了i2s音频总线,佩服</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow