版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#高频频率测量装置

创建时间:7年前

项目主题:自拟主题

1965 5

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 <em>  简要介绍作品: 本作品需设计一个整形模块、测量模块和显示模块所构成的系统。利用FPGA作为核心处理器,输入信号通过整形模块变成FPGA可检测到的时钟信号,经FGPA测量频率值后,将数据发送给单片机,显示数字和对应的单位。 【请在竞赛阶段填写 ↓】 </em>  一、作品详情; 本作品需设计一个整形模块、测量模块和显示模块所构成的系统。利用FPGA作为核心处理器,输入信号通过整形模块变成FPGA可检测到的时钟信号,经FGPA测量频率值后,将数据发送给单片机,显示数字和对应的单位。</p> <p>*  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题; 1、频率测量核心处理模块     方案一:采用单片机实现频率测量。虽然理论上单片机可以实现频率测量,但是实际上测量较低频和较高频时,其测量精度不够,误差较大,测量结果不稳定。     方案二:采用FPGA作为频率测量。FPGA核心频率可达到几百兆赫兹,最大的优点是并行处理能力强,适合测量较低频和较高频的信号。     综上比较以上方案,选择方案二。 2、放大模块     方案一:采用TI公司的运放THS3201。THS3201是低噪音、宽带、高速电流反馈放大器,具有1.8GHz的极宽带宽、6700V/µs高压摆率,其单位增益带宽满足条件,且转换速度快。但是电流反馈型运放工作时不确定性因素过多,并且实际测量时其在较高频率时衰减明显。     方案二:采用TI公司的运放OPA847。OPA847是宽带、极低噪声电压反馈运算放大器,具有3.9GHz的极宽带宽、950V/µs压摆率、的超低输入噪声,理论上可实现对于有效值为10mV、频率为100MHz信号的放大,并且噪声低,稳定性高。     综上比较以上方案,选择方案二。 3、整形模块     方案一:使用三路放大器MC10116,输出接三极管推挽电路,使用场效应管构成无源滤波电路。可整形信号频率可达400MHz以上,但电路设计方案比较复杂。     方案二:选用TI公司的高速比较器TLV3501。TLV3501可将100MHz内的正弦波经比较器转化为方波,效果较好。     综上比较以上方案,选用方案二。 4、显示模块     方案一:采用FPGA控制数码管或者LCD1602显示。FPGA并不适合作显示,且数码管和1602在单位转化上难以实现。     方案二:采用单片机控制液晶显示屏显示。STM32控制显示屏较为简单, 同时FPGA与STM32采用SPI通信,简单易实现。     综上比较以上方案,选用方案二。</p> <p>*  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点;     根据设计要求被测信号为电压有效值为50mV~1V的正弦波,对于几十毫伏的信号,需对其进行放大后才可以让FPGA识别出其频率变化;通过FPGA与单片机通信,单片机控制显示屏显示数据以及单位。 综上,输入信号经过宽带放大器OPA847和TLV3501整形成方波输入FPGA进行处理,并通过与单片机通信,使液晶显示屏显示待测信号的频率。系统结构流程图如图1所示。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/PMwVdzHMYa6yOJSFziqFtGjZctnFxqbjTBnVKN0Y.png" alt="image.png"> 1、宽带放大器OPA847     根据多次试验测试和经验,OPA847同相放大不易自激。根据官方手册,OPA847同相放大增益大于12dB才能稳定工作;根据手册中的典型电路,Rf取750Ω,Rg取39Ω,可以实现最高增益26dB、带宽150MHz的宽带放大,达到题目带宽要求。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/eXbvDCyEOrTx00uDlYsamAfv3J53PMc0Ah065KWr.png" alt="image.png"> 2、高速比较器TLV3501 信号输入到比较器同相端,差模电压为输入电压,与0V比较输出。最高可以将300MHz的正弦信号整形成FPGA可以处理的方波信号。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ER5ONuBPPgEC4PcI73MCw45BC9IkEP3fKIJD8twL.png" alt="image.png"></p> <p><em>  四、作品材料清单;     见boom表 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/eeWfuBsR5nJPu2ONDbJEuyR3L4Wh1hEFiBbZPuMZ.png" alt="image.png"> </em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/oMKQhkaIp0lI28NDmJe4FrzCcgqPVGqzWgw4Dx8Y.png" alt="image.png"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/MYb2qlNIbZlcrtLAw2Bvf0lsO29ToCXE7oUZbh5O.png" alt="image.png"> *  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)文档。</p>

文档

TLV3501

TLV3501

放大器

放大器

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 OPA227U U1 SOIC-8 1
2 Female header1*2P P7,P9 HDR-2X1/2.0 2
3 51 R5,R6 0805 2
4 210-1S-1*3Ppin Gold-plated H1 210-1S-1X3 1
5 Female header1*2P P1,P3,P4 HDR-2X1/2.0 3
6 TLV3501AIDR P2 SOP-8_L5.00-W6.20-PITCH1.27-BL 1
7 51 R1,R2 0805 2

附件

附件名 下载
频率计.mp4

评论(3)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交还有23天,记得完善项目上传哟!期待期待~</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的项目获得第四届立创电子设计大赛参与奖,点击查看获奖名单:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92</a></p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow