版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第九届立创电赛#基于ESP32-S3的迷你平衡小车

创建时间:2年前

3277 2

视频

描述

<h3>* 1、项目功能介绍</h3> <hr> <p>本项目是基于ESP32-S3的迷你平衡小车,采用ESP32-S3作为主控制器,开发微信小程序作为上位机,小程序与ESP32-S3利用蓝牙进行通信,利用小程序进行平衡小车PID参数的调节。</p> <h3>* 2、项目属性</h3> <hr> <p>首次公开</p> <h3>* 3、开源协议</h3> <hr> <p><span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">Public Domain</span><br> <br></p> <h3>* 4、硬件部分</h3> <hr> <p><span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">1、主控电路</span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">主控是ESP32S3单片机,为了电路设计和焊接方便,采用了ESP32S3模组,具体型号为</span>ESP32-S3-WROOM-1-N8。 <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/WhqJC88yEjv9iOMN5uzXoyFnMK7iu7281C3LVUYC.png" alt="image.png"></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">2、电机驱动电路</span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">电机采用了两个N20编码器电机,电机驱动采用DRV8833芯片。</span> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ZIDHZGpnTroAqGyUYiDnnp6X8S0lCSsTDdwlgLYk.png" alt="image.png"> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">3、电源电路</span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">电池采用了一个11.1V的小体积锂电池,降压电路采用DC-DC加LDO降压的形式,DC-DC电路先将电池的11.1V降压至5V,再由LDO将5V降至3.3V。DC-DC电路采用MP2359芯片,LDO采用了一颗AMS1117芯片。</span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/PmJTQHRJjyYXSX3t1t1Dpymv82V2Er4OzGsa7Yo3.png" alt="image.png"></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/yGIob9QORbVZIEGhgQgLOMwtkY3uBuq8s3zEGh5n.png" alt="image.png"></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">4、加速度计电路</span></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">加速度计采用的是MOU6050,考虑到整体PCB较小,且MPU6050芯片焊接不便,于是采用了MPU6050模块。</span></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/IL3duBfOfgXR2njXdbLBoIYldrwwS0cmb9UHprBp.png" alt="image.png"></span></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">5、按键电路</span></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">包括复位按键和BOOT按键,在系统稳定运行后,BOOT按键可以当作普通按键使用。</span></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/4qeGlWFtqXypD7w6ZvMGVW3EvGWMqX8BDK1UOMT4.png" alt="image.png"></span></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);">6、</span></span>Type-C接口电路 type-c接口主要用于程序下载和软件调试。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/6tHEibw9OHGFOCYXbOXQ9Tn2CMuyoLDxY2czKQeR.png" alt="image.png"> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/aEx33lFGDYPIycH4H5JNFwmcmPBGnkQPnhAV7W6V.jpeg" alt="7cff13b5e69993439c5b04f76df8b0da.jpg"></span> <span class="colour" style="color:rgb(102,102,102);"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/BDWxd7PF1gv6F15a6XeHmqt36nQseUSyVfFlRCPH.jpeg" alt="de0a261022a7873922acbd106dfd873f.jpg"></span><br> <br></p> <h3>* 5、软件部分</h3> <hr> <p>软件部分包括单片机的程序部分和微信小程序部分,源码放在附件了。 (1)单片机程序 开发环境采用乐鑫官方的ESP-IDF开发框架,程序主要包括蓝牙通信部分,电机和编码器驱动部分,MPU6050驱动部分,PID算法部分。 (2)微信小程序 采用微信开发者工具进行开发,微信小程序主要负责进行PID调参,用户在小程序输入PID参数,之后小程序通过蓝牙将PID参数发送给ESP32S3单片机。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/YvW24mFsDuenbbuNmnEA7etXuxx4dl2qtm1YvP31.png" alt="image.png"></p> <h3>* 6、BOM清单</h3> <hr> <h3>* 7、大赛LOGO验证</h3> <hr> <p><span class="colour" style="color:rgb(149,165,166);"><span class="size" style="font-size:14px;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/H3Nx838vuIpo1PsNFvqykwomfARFowwUG8bxwsd8.jpeg" alt="721f455f7f4bf97e16159d423a90e80f.jpg"></span></span><br> <br></p> <h3>* 8、演示您的项目并录制成视频上传</h3> <hr> <p><br> <br></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
esp32s3.rar
微信小程序.rar

成员

评论(2)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
哈儿骑自行车 回复
<p>你就是一等奖,太牛了</p>
mfdfhkjhkh 回复
<p>很精巧的小车</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow