版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#小智Ai

创建时间:11个月前

338 1

描述

<div> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">* 1、项目功能介绍</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">本项目基于 SF32LB52 模组开发,构建了一个“小智AI”语音交互系统。系统主要功能包括语音识别、语音控制和语音反馈。通过麦克风采集用户的语音指令,经模组处理后能够识别常用指令并执行相应操作,如开关灯光、调整音量或播放提示音。除了基础的指令控制,系统还能与外设结合,例如读取传感器数据并通过语音播报出来,增强了互动性。整个系统设计紧凑,运行稳定,支持低功耗模式。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*2、项目属性</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">小智AI项目基于SF32LB52模组开发,属于嵌入式语音交互应用的实践型项目。它既是一项教学与研究性质的实验设计,也具有一定的实际应用价值。项目通过软硬件结合的方式,实现了语音采集、语音识别、命令解析、外设控制以及反馈输出等功能,能够完整地展示一个小型语音助手的工作流程。与一般的软件仿真不同,该项目更强调硬件平台上的实际运行效果,因此具有较强的实验性和可验证性。在教学与学习层面,本项目能够帮助学生理解语音信号处理的基本流程,掌握嵌入式系统中语音控制的实现方法,培养软硬件结合的开发能力。在应用层面,小智AI具备一定的实用性,能够通过语音指令直接控制外部设备,适合用于智能家居演示、语音控制玩具、实验室语音互动平台等场景,展示了语音交互在物联网领域的应用潜力。同时,系统预留了扩展接口,可以根据需求接入温度、湿度、光照等传感器,实现语音播报和环境监测等功能,从而提升项目的可扩展性和开放性。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*3、硬件部分</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">本项目的硬件以 SF32LB52 模组为核心控制单元,承担语音采集处理、外设驱动与整体功耗管理。电源路径采用“电池/USB 双源”思路:电池经拨动开关送入 VSYS,USB 端经自恢复保险丝与ESD防护后提供 +5V,再由 AMS1117-3.3 LDO 生成系统 3.3 V 轨。这样既能离线供电,也便于联机调试。3.3 V 轨在模组与敏感模拟器件附近布置去耦电容,降低数字开关干扰。<br>音频输入采用带偏置的麦克风电路,MIC_BIAS 通过电阻与小电容形成稳态偏置与高频去耦,麦克风信号送入模组的 MIC_ADC_IN,由内部ADC完成采样。偏置/耦合网络构成一个高通环节,可抑制直流与超低频扰动,提高语音特征信噪比。音频输出由模组的 AU_DAC 输出,经耦合与限流 RC 网络送入功放芯片(如 LM487x 一类BTL功放),再驱动外接 8 Ω 扬声器;功放的 SHUTDOWN/BYPASS 引脚通过上拉/去耦实现软启动与点击声抑制。<br>显示与人机交互方面,SPI 接口屏幕采用 SCK/MOSI/CS/DC/RES/BL 标准引脚连接,指示灯与独立按键分别提供可视与触觉反馈;按键与接口侧加入小型ESD阵列与上/下拉电阻,提升抗静电与抗抖动能力。<br>调试下载通过 USB-to-UART 模块完成,板上引出 TX/RX/RTS 等信号,既可烧录固件,也支持日志输出;Type-C 口前级加入 TVS/串阻与自恢复保险丝以提升接口可靠性。机械上预留 M3 固定孔,便于整机装配与减振。整体布局遵循“模拟/数字相对独立、短回路回流、就近去耦”的原则,保证语音链路的噪声与功放电流互不干扰,为算法侧的识别稳定性提供硬件基础。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*4、软件部分</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;">软件部分采用飞书文档,按照CH340X烧入程序,烧入成功即可使用。</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*5、BOM清单</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#95a5a6;font-size:14px;">请输入内容…</span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"><span style="color:#95a5a6;font-size:14px;">注:项目涉及的BOM清单。在<span style="text-decoration:underline;"><a href="https://lceda.cn/editor" target="_blank">嘉立创EDA</a> </span>生成/上传设计文件后,BOM将自动生成至项目详情;建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。 </span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*6、大赛LOGO验证</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/54334c1824274b25be31e2337098f001.png" alt="54334c1824274b25be31e2337098f001.png"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/b8666edcf1cf4995bfaeeb0a37c5de94.png" alt="b8666edcf1cf4995bfaeeb0a37c5de94.png"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/2c63b2267fd54b079899e64f2b7c23a5.png" alt="2c63b2267fd54b079899e64f2b7c23a5.png"></p> <p style="line-height:1.8;"><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/97421396c11d46d88431426c296b8d27.png" alt="97421396c11d46d88431426c296b8d27.png"></p> </div>

文档

BOM

附件

附件名 下载
8e6584b0467b71cf1370ec7ba7dffdd3.mp4

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>logo验证需要上传实物图哦</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow