专业版
#第十届立创电赛#9028395A

创建时间:11个月前

275 0

描述

<p>立创小智项目描述</p> <p>项目简介</p> <p>立创小智是一款基于ESP32开发的开源智能语音助手,它为用户提供了丰富且便捷的语音交互体验,融合了硬件开发与人工智能技术,旨在为广大爱好者和开发者提供一个易于上手且功能强大的智能语音项目平台。通过立创小智,用户可以轻松实现语音控制、智能问答、信息查询等功能,广泛应用于智能家居控制、智能办公助手、教育学习辅助等场景 。</p> <p>功能参数</p> <p>1. 语音交互功能:支持国语、粤语、英语、日语、韩语等5种语言的语音识别,能准确理解不同语言的指令;配备声纹识别技术,可精准识别说话者身份,实现个性化交互;具备高质量语音合成输出,提供多种音色选择,声音自然流畅,如同真人对话 。 2. 对话能力:搭载如Qwen2.5等大语言模型,知识储备丰富,能对各类问题进行准确回答;支持上下文理解和对话记忆,交流更加连贯,可根据之前的对话内容进行智能回应;用户还能自定义对话风格和人设,打造专属的AI交流伙伴,满足不同场景下的交流需求 。 3. 硬件功能:具备Wi-Fi和4G双网络接入功能,适应不同网络环境,无论是在家中还是外出都能稳定连接;配备OLED/LCD屏幕,清晰显示交互内容,如对话记录、操作状态等,方便用户查看;设有按键唤醒和打断功能,操作高效便捷,能快速响应指令;支持多款主流开发板,扩展性强,方便开发者根据需求进行硬件拓展 。 4. 拓展与定制功能:拥有开放的插件系统,用户可根据自身需求添加插件,拓展立创小智的功能,如增加智能家居控制插件、学习辅助插件等;支持自定义提示词和对话模板,让交互更加符合个人使用习惯;还支持脚本化任务处理,满足特定复杂任务的需求,实现个性化定制 。</p> <p>原理解析</p> <p>1. 语音采集与处理:通过MEMS麦克风采集语音信号,这种麦克风具有体积小、抗干扰能力强等优点,能精准捕捉用户的声音。采集到的语音信号经过ES8311音频芯片进行模数转换,将模拟信号转换为数字信号,以便后续处理。音频芯片支持24bit/96kHz的音频采样率,确保语音信号的高质量采集 。 2. 语音识别与语义理解:数字语音信号通过ESP32-S3 N16R8模组传输到搭载的大语言模型进行语音识别和语义理解。ESP32-S3 N16R8基于Xtensa® 32-bit LX7双核处理器,主频最高可达240MHz ,拥有强大的计算能力,能快速处理语音信号。大语言模型利用深度学习算法对语音内容进行分析,将语音转换为文字,并理解其中的语义 。 3. 对话生成与语音合成:在理解语义后,大语言模型根据对话历史和知识库生成回复内容。回复内容再经过语音合成模块,通过火山引擎或CosyVoice等技术将文字转换为语音信号,然后经过ES8311音频芯片的数模转换和NS4150B功放芯片的功率放大,驱动扬声器播放出声音 。 4. 硬件控制与通信:ESP32-S3 N16R8模组负责整个硬件系统的控制和通信。它通过Wi-Fi或4G模块连接网络,获取云端的语言模型服务和其他信息;同时,它还控制着屏幕显示、按键响应等硬件功能,实现用户与设备的交互 。</p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
31399d52062279cf4721b5957e0b5bcb.mp4

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow