专业版
#第九届立创电赛#墨水屏温湿度检测仪7368819A

创建时间:2年前

1410 0

描述

<h2>一、介绍</h2> <p><span class="colour" style="color:#999AAA"> 桌面温湿度检测仪通过SHT40检测室内温湿度,通过两个3位共阴极数码管显示数据,整体使用两节5号电池进行供电,非触发时处于休眠状态,预计使用时长6个月。 桌面温湿度仪项目使用STM32G030K6T6芯片作为主控芯片,该芯片使用ARM-Cortex-M0+内核;最大主频64Mhz;具有32KB的FLash和8K的SRAM,供电电压在2.0V~3.6V之间,用来作为桌面温湿度检测仪是绰绰有余的。 本项目所有代码均使用STM32CubeMx软件生成,简单易用。</p> <h2>二、STN32CubeMx软件安装</h2> <p><span class="colour" style="color:#999AAA"> 考虑到学习该项目的同学均是新手,且G0系列大家平时接触较少,在网上相关资料也不如传统的C8T6多,这里直接使用STM32CubeMx软件进行基础代码生成与配置,图形化的方式可以减少大家学习的时间,快速上手。</p> <h2>三、安装软件</h2> <p><span class="colour" style="color:#999AAA"> STM32CubeMx软件可以前往ST官方网站或ST中文官网进行下载与安装,这样下载下来的是最新的版本https://www.stmcu.com.cn/Designresource/detail/software/711298</p> <h2>四、资料下载</h2> <p><span class="colour" style="color:#999AAA">代码见:<a href="https://gitee.com/chen11232/desktop_humiture" target="_blank">https://gitee.com/chen11232/desktop_humiture</a> (注意: 需要下载stm32g0xx支持包,下载有些慢 如果用stlink:魔法棒——debug——use——STlinker Debugger )</p> <p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
Project.7z

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow