版本协议

Public Domain

专业版
#第十届立创电赛#小智AI设计

创建时间:11个月前

255 0

描述

<h2>项目简介</h2> <p>本项目基于超性价比的立创SF32LB52开源模组,打造了一个可实时语音对话的AI伙伴。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/55027f50ec90475eaf2a77062af33dee.jpg" alt="微信图片_20250918225544_9_11.jpg"></p> <h2>项目功能</h2> <p>可以通过语言聊天,解决生活中的问题,是一个贴心的小助手。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/e6ef4d176602428d8e0d30f2ed23646a.jpg" alt="微信图片_20250918225545_10_11.jpg"></p> <h2>原理解析(硬件说明)</h2> <p><strong>主控</strong> <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/c3d823f4869643d8b487e0580f356536.png" alt="image.png"> 主控用的是 <a href="https://item.szlcsc.com/45024582.html" target="_blank">立创·开源SF32LB52模组</a>,一款蓝牙低功耗芯片,频率 240MHz,集成 8MB PSRAM 和 16MB Flash,支持锂电池直接供电。BLE 连接功耗(1S间隔)仅需 7μA,BT连接功耗(1S间隔)仅需 10μA,BLE + BT 双连接功耗比同行单BT连接功耗还能降低 60%。</p> <p>模组支持 BT PAN 功能可以直接连接手机上网,相比 WIFI 功耗更低,更加适合电池场景,带屏连接功耗仅 30mA。</p> <p>在本项目中,直接让电池电源直连模组的电源输入引脚 VSYS。这里需要注意该模组电压范围要求 3.7V~4.7V。3.3V 和 5V 供电都不行。</p> <p>模组的 VDD33_VOUT2 是由软件控制输出的,需要芯片正常启动后才有输出3V3。</p> <p><strong>电池和开关</strong> <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/fa5d6271e5004fe18819e81ab4e247e2.png" alt="image.png"></p> <p><strong>按键和LED</strong> <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/51db3c634d994a189d8442e78536834e.png" alt="image.png"> 每一个项目基本都需要有人机交互部分,本项目通过按键进行控制,U2 PA34_KEY 是唤醒键 + 语音输入键,按下 U2 按键可以让主控从低功耗睡眠状态唤醒,当主控正在工作时,按下按键进行语音输入。 用于指示模组状态。通过模组IO控制。IO输出低电平LED灯亮,IO输出高电平LED灯灭。</p> <p><strong>麦克风和屏幕</strong> <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/8c1d4f086091485da91dae8b5ae4d012.png" alt="image.png"> 麦克风咪头(通常为驻极体话筒)的核心是一个可振动的极板(振膜)与固定背极板组成的电容。 屏幕显示使用的是 1.69寸TFT屏幕,采购自 金逸晨1.69寸TFT液晶屏ST7789小240x280显示器LCD圆角屏SPI彩屏, 屏幕通过SPI协议控制,供电 3.3V。</p> <p><strong>音频和喇叭</strong> <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/c1276e9f2c0249de93f65503e791a38f.png" alt="image.png"> 音频功放主要以上图的 U6 为主,它型号是 LM4871,是一款 3W、单声道 AB 类音频功率放大器,工作电压 1.9 - 5.5V。</p> <p><strong>串口电路</strong> <img src="https://image.lceda.cn/oshwhub/pullImage/2f260b5c57d14460a092d6342b2e400c.png" alt="image.png"> 模组的下载是通过串口进行下载的,必须使用 PA18 和 PA19 引脚下载。 ......</p> <h2>软件代码</h2> <pre><code>此处可将代码嵌入</code></pre> <ol> <li>sftool: 用于SF32系列SoC芯片的烧录</li> <li>下载固件: 开发板的固件位于 <a href="https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%9C%80%E6%96%B0release%E7%89%88%E6%9C%AC%E7%9A%84%E5%8E%8B%E7%BC%A9%E5%8C%85%E3%80%82%E9%9C%80%E8%A6%81%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%9A%84%E6%98%AF%EF%BC%8C%E6%88%91%E4%BB%AC%E4%B8%80%E5%85%B1%E9%9C%80%E8%A6%81bootloader.bin%E3%80%81ER_IROM2.bin%E3%80%81ER_IROM3.bin%E3%80%81ab.bin%E8%BF%99%E4%BA%94%E4%B8%AA%E6%96%87%E4%BB%B6" target="_blank">https://github.com/78/xiaozhi-sf32/releases,我们下载最新release版本的压缩包。需要注意的是,我们一共需要bootloader.bin、ER_IROM2.bin、ER_IROM3.bin、ab.bin这五个文件</a>。 建议先下载sftool工具,下载完成后将这些文件放在sftool文件夹中,与sftool.exe同一路径。</li> <li>开发板对应固件:小汤圆直插版(立创训练营): sf32lb52-xty-ai-tht.zip</li> </ol> <h1>演示视频</h1>

文档

BOM

附件

附件名 下载
123.mp4
【附件1-1.3.2】sf32lb52-xty-ai-tht.zip

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow