版本协议

GPL 3.0

标签
专业版
#第七届立创电赛#电子设计-USB电流表

创建时间:3年前

1774 0

描述

<div> <p>* 1、项目功能介绍</p> <p>基于国民技术N32G430C8L7 MCU的USB功率计,通过电流采样实时检测并显示通过该表的电流,电源两端电压,以及功率,支持TYPE-C-5V供电,同时引出了MCU的引脚,方便后期扩展不同的功能模块。问题较多,勉强点亮,第一次学习,图一乐吧!</p> <p> </p> <p><br>*2、项目属性</p> <p>第一次尝试开源设计,也是第一次做真正实用的东西,参考官方原理图与国民技术N32G430C8L7 MCU的开发板,项目肯定还有不足及值得完善的地方,有时间,我会尽力完善它。(是首次公开,是为原创,未获奖,无答辩)</p> <p> </p> <p><br>* 3、开源协议</p> <p>GPL 3.0 开源协议</p> <p> </p> <p>*4、硬件部分</p> <p>(1)主控电路</p> <p> </p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/vkTTZH5sY1frtDLv4xRiptvwa8vXmaUOdQfGbNDH.png" alt="" width="600" height="433"></p> <p>(2)复位、晶振、BOOT、调试、3.3降压电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Pp6uyUSzwvSL1BKsZax2Sv5GM70nvwN2RQxze8sz.png" alt="" width="600" height="395"></p> <p> </p> <p>(3)电流采样、KEY、LED、引脚电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/w2mu561GI5VphEMIXrLgF2mLFxJbgubuVgxdjU1J.png" alt="" width="600" height="127"></p> <p>(4)电压采样、OLED屏电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/i7jwwBhkWqglefDEgdjKPKuQzhOZnjrM7JS4d0S3.png" alt="" width="600" height="238"></p> <p> </p> <h3>*5、软件部分</h3> <p>软件使用KEIL编译,使用PWLINK进行调试,使用的官方例程!调试中4块板子5颗MCU,其中4颗MCU均只能连接一次串口,其中2颗刷了群友给的官方HEX代码,其中2颗没刷,之后串口不能连接,一直连接失败。SDW口用PWLINK连接,提示接口不可用,或者报错。且其中有一块板子是专门焊接的最小系统直接接串口测试:焊接好后,直接CH340G串口连接,成功刷写,断电,断开BOOT0,上电,稍后接上BOOT0再次连接串口,提示失败,无法再次连接!原因未知,且没做其它任务操作!</p> <p>感谢群友:大眼镜  Ilikara 云溪  茅时雨  邻座的坏同学 严森-研发 Mn猪猪 国民技术李蒙蒙(虽然最后李工被我逼的让我百度)等等大佬的帮助!</p> <p>最后没有办法用最后一板材料焊接好后,直接连接PWLINK烧录官方案例下的最新代码程序,成功点亮屏幕。</p> <p> </p> <h3>*6、BOM清单</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/aw10iFeOkmY6sPQ4UuXVTwVQPxhPyii14osPemyU.png" alt="" width="1000" height="289"></p> <p> </p> <h3>*7、大赛LOGO验证</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/wAnPZ5CkTvDhWC8YpPrpsYz5B5PRqsaVH7vnIuFH.jpeg" alt="" width="600" height="450"></p> <h3>* 8、实物验证</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/aSu45dee3DRDHifiFvHdX519IiS0d1hOTrR7hjQE.jpeg" alt="" width="600" height="800"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/xUAq7rl7d9Zsq1xREpOzTVSFe7LaVYqZWirSY0ce.jpeg" alt="" width="600" height="800"></p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/V3RgObWTlfncPUG5z2FKWpowBO11nlg7jSVFAsrh.jpeg" alt="" width="600" height="800"></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </div>

文档

BOM

附件

附件名 下载
video_20220907_150510.mp4

成员

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p><span class="colour" style="color:rgb(85,85,85);">项目进度怎么样啦,板子上记得打立创电赛logo哦</span></p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow