版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第十届立创电赛#核心板制作

创建时间:11个月前

208 0

描述

<h2>视频链接:</h2> <p><a href="https://www.bilibili.com/video/BV1BrvAzyEvC/" target="_blank">B站视频--功能演示及介绍</a></p> <h2>项目简介</h2> <h3>功能介绍</h3> <p>本项目是基于小智ai开发的一款交互式聊天助手,可实时与用户进行聊天,并且通过接入如豆包、DeepSeek 等在线大模型平台,开发板具备了强大的自然语言处理能力。能够理解并响应用户使用中文、英文、日语、韩语等多种语言发出的指令,真正打破了语言障碍,满足了不同地区、不同语言背景用户的交互需求,可广泛应用于跨国交流、多语言学习等场景。以下为控制台截图: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/oH7Inyfp2J1AeIzcuGbP8WqLr4uOaUUZ6QEoteO9.png" alt="图片.png"></p> <h3>原理图介绍</h3> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Q1w1WdHGQTHPWlzUilCL6mAZgq4cixVAzLjGQv3F.png" alt="图片.png"> 本项目共分为九个模块,分别是主控、麦克风、开关、激活按钮、指示灯、充电模块、TFT显示屏、喇叭模块。</p> <h4>充电模块</h4> <p>在充电模块中,使用了一块TP4056芯片,该芯片的1号引脚为保护引脚,需要使用热敏电阻进行保护,当该引脚电压不处于40%-70%VCC时,会停止充电。</p> <h4>喇叭模块</h4> <p>对于LM4871N芯片,为了更省事的控制音量(让小智改音量有时候不行),选择了两个可变电阻,这两个电阻的阻值需要在10KΩ附近,阻值越小声音越大,但不宜过小。 PS:如果声音不响或者说话没声音记得查LM4871的供电,我的供电焊的有点问题,就飞了根线</p> <h3>注意事项</h3> <p>*本项目共计两个版本,一个纯电池供电版本,一个带有充电功能 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/AtJAJzXEs3I4x6W2Co01YlUMcBvwi7RfFCFbgR5r.png" alt="图片.png"> 在基础版中,利用16340电池进行供电,但并没有充电功能,只能利用换电池的方法进行维护;在带充电功能版中,使用18650供电,同时添加了一块充电管理芯片,对电池进行充电。</p> <h2>实物图</h2> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/ClP5G6dej0yMZbQPMQrg0fJevj3sKIQhBvGcU6ox.webp" alt="2d7c7a2378de478bba86ef8d930f6aa0.webp"></p>

文档

BOM

附件

附件名 下载
BOM_Board1_PCB1_2025-08-24.xlsx
【附件1】sf32lb52-xty-ai-tht.zip
【附件2】sftool_1.0.1_windows_x64.zip
用这个能直接下单PCB.zip

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow