版本协议

Public Domain

标签
专业版
#第八届立创电赛#电子钟

创建时间:3年前

3341 1

描述

<div> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">* 1、项目介绍</h3> <p>基于R7FA2E1A72DFL芯片的桌面电子时钟设计,通过四位0.56寸共阴极数码管进行时间、温度等显示,采用DHT11温湿度传感器采集环境温湿度</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*2、项目功能</h3> <hr> <p>1、主控芯片:R7FA2E1A72DFL;</p> <p>2、程序下载BOOT端口采用了短接的方法</p> <p>3、LED:一路电源指示灯,一路充电状态指示灯;</p> <p>4、按键:一个复位按键,三个功能按键;</p> <p>6、外设:一个0.56寸共阴极数码管,一个DHT11温湿度传感器,一个无源蜂鸣器;</p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3>*3、硬件部分</h3> <hr> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/y1w3hG4zoq9azpZJMuwlzAAMvije9PKnOgfUv8y2.png" alt="y1w3hG4zoq9azpZJMuwlzAAMvije9PKnOgfUv8y2.png"></p> <p>4.1电源跟串口下载电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/h1wEb24bON56otkhU2i8HMUKmyX2vicx4gUSUH5N.png" alt="h1wEb24bON56otkhU2i8HMUKmyX2vicx4gUSUH5N.png"></p> <p>4.2、主控电路</p> <p>      主控单片机使用的是R7FA2E1A72DFL,工作电压在1.6V到5.5V之间,最大时钟频率为48Mhz,最大支持128-KB的FLASH,16-KB的SRAM,12位的AD转换控制器。芯片内部集成有晶振,可以无需外部晶振,同时集成触摸功能,无需触摸芯片即可实现触摸功能。</p> <p>      在电源输入部分加入电容进行电源滤波,VCL引脚用于稳定内部电源的平滑电容</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/rxjrpAag0j5TdTREmUv7CQGCwvpFBwk3sxEEjMzh.jpeg" alt="" width="500"></p> <p>4.3、复位电路和启动选择电路</p> <p>         复位也叫重启,按键RST按键,主控的RST引脚被拉低,系统进入复位状态,松开RST按键,主控的RST引脚恢复高电平,系统重新进行工作状态,完成复位。</p> <p>         当BOOT1短接没有短接时,BOOT引脚为高电平,单片机进入Single-chip模式,也就是正常工作模式,当按下按键时,BOOT引脚低电平,单片机进入SCI-BOOT模式,也就是程序下载模式,所以我们可以通过这个按键控制单片机进行程序下载或者正常运行。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/tJQUeGSa4aqAONUiPqDNwQlnt3k63rGcapVMQ6i3.png" alt="tJQUeGSa4aqAONUiPqDNwQlnt3k63rGcapVMQ6i3.png"></p> <p>4.4、触摸控制电路</p> <p>    R7FA2E1A72DFL主控芯片是带有触摸功能的,在触摸线上加入560欧的阻尼电容以及适当的电容来稳定触摸信号,其实足够灵敏和准确。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/4NbRdO4gdODvyf4feVCBVWIRQmINssNvhukfOdAc.png" alt="4NbRdO4gdODvyf4feVCBVWIRQmINssNvhukfOdAc.png"></p> <p>4.5、独立按键电路</p> <p> 采用四个按键作为时钟控制或者其余功能使用。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/TioFY7bgKia9f3CVZ8gGQ6zIqhoBOCImq1AQ8rWE.png" alt="TioFY7bgKia9f3CVZ8gGQ6zIqhoBOCImq1AQ8rWE.png"></p> <p>4.6、DHT11温湿度传感器电路</p> <p>     采用DHT11温湿度传感器检测环境温湿度,DHT11是单总线通信方式,需要在总线外接一个上拉电阻,当总线闲置时,其状态为高电平。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/aGSr156t0LxF9linCCEWUYTeUpEaO2ewHk7n5pEB.png" alt="aGSr156t0LxF9linCCEWUYTeUpEaO2ewHk7n5pEB.png"></p> <p>4.7、无源蜂鸣器驱动电路</p> <p>       通过NPN三极管控制无源蜂鸣器的负极,这里的电磁无源蜂鸣器是感性负载,加入D3二极管作为续流二极管防止烧坏。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/93uOWUjiGVoUIRFE08CULYm2dLNTaZGiNZCA4jBe.png" alt="93uOWUjiGVoUIRFE08CULYm2dLNTaZGiNZCA4jBe.png"></p> <p>4.8、四位数码管驱动电路</p> <p>      采用0.56寸共阴极数码管用于显示时间、温湿度等信息。</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/41MxnvgkXbnGI9xdKSKk4QdDAWunkO4yCaaUiEz7.png" alt="41MxnvgkXbnGI9xdKSKk4QdDAWunkO4yCaaUiEz7.png"></p> <p>4.9、锂电池充放电路</p> <p><img src="//image.lceda.cn/pullimage/SwOc2gJkOvfDahzL5U50miE6mTd9cT557xCJPeQe.png" alt="SwOc2gJkOvfDahzL5U50miE6mTd9cT557xCJPeQe.png"></p> <p>4.12、M3铜柱接口</p> <p>      通过四个M3的螺丝孔用于固定板子。</p> <p><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/CgOwNsHfpX6C9ICnrq1OLGSz0vf3qhHOa96Yz8Fq.jpeg" alt="" width="337"></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"> </p> <h3 style="line-height:1.8;">*6、BOM清单</h3> <hr> <p style="line-height:1.8;"><img src="//image.lceda.cn/pullimage/Ey1ghNLelFfuhAa7B9U1jStFxF8vEpz8NlouiOzh.png" alt="Ey1ghNLelFfuhAa7B9U1jStFxF8vEpz8NlouiOzh.png"></p> <h3 style="line-height:1.8;">* 8、演示项目视频</h3> <p style="line-height:1.8;"> </p> <p style="line-height:1.8;"><span style="font-size:14px;">更多详情:<a href="/posts/15a52db9fd7d40c492eb505280278e45" target="_blank">https://diy.szlcsc.com/posts/15a52db9fd7d40c492eb505280278e45</a></span></p> <p style="line-height:1.8;"> </p> </div>

文档

BOM

附件

附件名 下载
WeChat_20230726115129.mp4
BOM_#第八届立创电赛#电子钟.xlsx

成员

评论(0)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow