版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#基于物联网的智能管家

创建时间:6年前

项目主题:IoT(物联网)

1702 0

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>【请在报名阶段填写 ↓】 *  简要介绍作品:这是一套基于物联网的智能家居生态体系,以智能锁作为中枢结点,配合其他物联网结点进行统一的控制。人们可以通过手机端的app对家中的各种电器进行远程控制并且调整。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 <em>  一、作品详情; 我们推出一种基于物联网的智能管家:它包括主控板、一个高清高灵敏度TFT彩色屏、音频模块、指纹模块、视频传输模块,高速wifi模块。它的创新点有: (1)、采用在线和离线两种开锁方式,在线模式通过wifi进行远程通信,方便快捷;离线模式通过gsm短信模块进行ETA算法加密,安全可靠。 (2)、屏幕操作界面使用GUI的设计优美简洁,操作简便。 (3)、独特智能防偷窥密码输入,在屏幕输入的正确的解锁密码前后可以附加任意多位数字,可以防止密码泄露。 (4)、在解锁方式中采用多种验证模式开锁,在验证从屏幕输入密码时还同时使用指纹识别与人脸识别来进行多重识别模式,当所有验证均通过时锁才会打开,这相比于市面上传统电子锁而言安全系数有非常大的提高。 (5)、当主人外出时,有访客到来,访客可以通过操作该锁来给主人语音留言或者通过该锁与主人进行视频互交,主人可以通过手机APP远程开锁。 (6)、当有人试图通过非正常手段强行开锁时,安全锁将通知用户并自动报警,同时通过摄像头纪录犯罪分子的外貌信息。 </em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;  市面上的智能锁已经基本成型,开发一款和以前功能一样的用途不大,所以我们从市面上的智能锁存在的问题着手,发现目前市面上的智能锁存在以下缺点    1.对于能远程交互的智能锁其基本都是通过wifi进行远程通信,职业小偷可以通过破解路由器以达到开锁的目的,最后横扫一空,损失巨大;二是当家里断网时主人就不能通过远程终端进行对智能锁的操作了。    2.对于不能进行远程交互的智能锁缺点更大,其一小偷可以通过采集主人的指纹或者偷窥密码达到开锁的目的,安全隐患十分严重       其二不能与主人进行信息交互,有客人来访也不能记录并通知主人,极大的不方便主人的生活       其三当有人撬门时也不能及时的通知主人,小偷可以光明正大的拿走里面的财物。 *  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点;    硬件部分:     采用的是自己设计的板子,并交由立创商场打印,里面的主板芯片是STM32作为竹主板,采用GSM短信模块进行离线信息交互,采用AS608指纹模块来进行指纹输入,以实现指纹识别的功能;采用VS1053音频模块来进行语音输入,实现语音留言功能;采用TFT彩屏作为锁体的操作界面与显示界面;采用视频模块进行视频的拍摄与传输,实现人脸识别及访客与主人视频互交功能;采用烟雾气敏传感器来实现检测用户家中是否失火的功能。所有这些都是保证整个系统高安全性与实现其功能的必备因素。   软件部分:     所使用的传输协议主要是两种(http协议和mqt协议)主要采用的是消息中间件技术(消息中间件技术是基于主题订阅和发布进行实现的, 一个发布的主题信息将会发送给所有订阅它的客户端),使用的是mosquitto中间件, 使用的是mqtt协议进行数据交互,一旦交互发生异常, 我们则将进行重连,使得信息不会丢失, 而且在信息交互的过程中,我们极大限度的保证了信息同步, 在交互的过程中使用的是我们自定义的数据格式,服务器和android以及锁的交互均为mqtt协议, 其中服务器和摄像头的wifi进行交互使用的是http协议, 使用的是java爬虫技术,进行图片信息的爬取并保存成指定格式的视频格式供后期使用。  硬件端代码采取C语言编程,开发环境为KEIL5.  安卓端代码采用JAVA语言编程,开发环境为  android studio算法的代码采用C++编程,开发环境为visual studio code  后台采用的是Java语言编程,开发环境为idea</p> <p><em>  四、作品材料清单; <img src="//image.lceda.cn/pullimage/D3kBmgL2nf0bAi3hJeDtwmvGgiBnjVi18ZmugegZ.png" alt="image.png"> </em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/0dWnVRMMRWW4YoEE8oN3He5LaQ5Hk7NKwq1rpORc.png" alt="image.png"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/32TfclZnbTmMypmPhOUX9qxrA02VZccIs1dv2Vd7.png" alt="image.png"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/RgOKz3BXMVulCW0iVwi0pri3jA0BgGJjVq6dNfiZ.png" alt="image.png">     *  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)     <a href="https://www.bilibili.com/video/av68660799/" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/av68660799/</a>    七、开源文档。</p>

文档

BOM

暂无

附件

附件名 下载
基于物联网的智能管家.docx

评论(1)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
jixin001 回复
<p>看了你这个视频,感觉交互体验这一块敢进的空间还很大。我直接联想到了我们小区的智慧锁,广大业主无不吐槽反人类设计。提出几个疑问哈。1,如何联网?2,人脸识别是基于云端还是本地处理?3,功耗问题。</p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow