版本协议

BSD

标签
标准版
#第四届立创大赛#低成本电容式输液监控装置

创建时间:7年前

项目主题:自拟主题

3234 0

描述

<p>注:*为必填项。</p> <p>注:<em>为必填项。</em> <em>【请在报名阶段填写 ↓】</em> *  简要介绍作品:使用近程电容传感器检测吊瓶的液体的液位,当超过警戒值,则灯光闪烁,语音报警,能及时、正确地向医院护理人员和患者发出输液即将滴完的警告,以使医护人员及时作进一步处理,减少其工作负担。现行的检测多采用激光等探测手段,成本较高。本团队设计的检测装置采用低成本的电容传感器及控制电路,具有结构简单、方便安全、效果明显等优点,可以减少患者的医疗成本,有利于医院的推广与使用。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】* 一、作品详情; 1.1 研究背景与意义 输液是医院治疗护理的常用手段之一。通常,需要患者或家属及医护人员随时观察液位变化,及时更换输液瓶或者拔针。也会常常出现拔针不及时造成患者回血的现象。这样势必对患者的身体带来一些不良的影响。同时,从患者及家属、医护人员及医院三方角度考虑,都有必要对输液过程进行监测。 • 减轻患者及其家属的精神负担 输液时需要留意输液瓶的液位。特别是晚上输液时,病人想睡不敢睡,家属想走走不开,421家庭结构的人员更是不能两头兼顾,无法休息。给病人和家属带来了烦恼和精神负担。 • 减轻医护人员的工作量 输液监控可以避免医护人员频繁查房,同时有效地避免交接班时烦琐,提高医疗机构效益和服务水平。 • 医院信息化、标准化和现代化的要求 应用现代物联网技术,可降低人员工作量重叠提高工作效率,为医院的智能化、网络化、规范化的管理提供极大地保障。 市面上有多种输液监测设备问世,可实时检测液面精确变化,输液的速度等。这些输液信息虽然有利于护理人员了解病房情况,但信息的过度冗余,功能大于需求,也在一定程度增加设计成本,造成设计浪费。因此,本团队提出低成本的电容传感器的输液监控装置,可以极大降低产品成本,价格成本控制在几元,便于患者接收范围内,更加有利于产品推广。</p> <p>1.2 系统简介 本作品方案架构图如图1.1所示。终端检测到输液瓶内液体即将滴完,触发声光报警,并同时通过无线网络,像云平台发送节点号(对应病床号)、报警信号,云平台根据信号解析,下发至上位机(护理监测平台)。系统均进行UI闪烁提醒和声音的警示提醒。方便医护人员第一时间知晓并及时进行处理。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/kKmEq4JY6KhTTsfK0gWDNEd4Q1l9PujrGehDbFFg.jpeg" alt="方案.jpg"> 图1.1 方案架构</p> <p>*  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;  2.1 面临的挑战与问题 (1)当今市场的智能输液监测系统,功能盖过于需求。其实能满足在输液瓶液体流完前1-5分钟发出报警即可。功能过多,监测过于细致,成本高,增加患者经济压力,离普通大众距离尚远,难以推广。 (2)监测精度高,功能能多,使得终端设备功耗大。。</p> <p>2.2 需要解决的关键问题 (1)如何选用最简单的硬件电路,实现功能齐全及指标合格的电路,包含选择合理低廉的传感器、功耗最低与成本最低廉的接口电路。 (2)如何配置传感器结构及在输液瓶上选择最佳安装位置,使得传感器性能最佳,检测效果最好。</p> <p>*  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点; 3.1 硬件描述及关键点 硬件设计如下: (1)近程电容传感器及其接口电路:完成输液瓶内液位监测。当液位达到阈值时,接口电路的输出端输出触发信号至MCU;接口电路选用触摸芯片TTP233D-BA6,单价1.73元,无需其他调理电路。使得检测电路成本在3元左右,批量化后在1.5元以内,成本低廉。 (2)Esp8266模块:内嵌WIFI模块与MCU。接收到传感器接口电路的触发信号后,驱动声光报警(LED灯与蜂鸣器),同时通过WIFI芯片像云端定时发送节点信息,包含节点号,液位状态。此外,MCU单元控制着USB转UART单元,用于调试阶段的数据传输; (3) LED灯与蜂鸣器驱动电路:通过三极管驱动实现声光报警; (4)电源单元:系统采用3节干电池供电。通过DC/DC模块转换需要的3.3V电压; (5)USB转UART单元:用于调试阶段的数据通信,通过软件读取硬件的数据。 设计关键点在于,选用低成本、可靠性高的接口电路,并设计出配套检测性能的近程电容传感器。电容传感器的尺寸、屏蔽层选择及接口电路的反馈电容大小,这些器件的性能参数将直接影响监测的灵敏度、可靠性等。 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/E2PP94weDJcCdf7q4xl2H9s1NWIf9hhR0KIjUb61.png" alt="传感器.png">  图3.1 传感器及其接口电路<img src="https://image.lceda.cn/pullimage/QnPF2ZcCKLm8Qp6k2gjpiilUsPtx4GOjQTgtq8ay.png" alt="WIFI.png">  图3.2 Esp8266模块 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/spdI9KLQ0pSozwt1YH2PVmBDCgtY8avJVIyTKGLE.png" alt="蜂鸣器.png"> 图3.3 报警电路 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/oRYEHFycMOExJwAB2gdPmge5DpQ32bNMnArDKiyK.png" alt="电源.png">  图3.5 电源单元 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/iXcAqPQbTabPUSu0csPB2h5qMrDFqkwpa5PrNOgl.png" alt="USB.png">  图3.4 USB转UART电路 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/ZrhzlDe0dXLCjY70FrSSVwxM6CsSOufQF8O1K5Ms.png" alt="PCB.png"> 图3.5 PCB图 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/KMRgyhymyK0bLoFAUfbUcqRtE00dNnEvCYB4ruVP.png" alt="3D1.png">  图3.6 3D图-正面 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/TPQA9moMW4OtMXzuHZRr4GJGP9cwUu8MVS2cGuAK.png" alt="3D2.png">  图3.7 3D图-反面</p> <p>3.2软件描述及关键点 3.2.1 软件整体架构 整个作品通过MCU完成数据处理、无线传输等,利用WIFI模块上传至云端。云端将采用阿里云服务平台开发,利用集成的可视化平台,大大降低开发周期与成本。系统流程图如下图所示。 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/W0lUZ76d4Kq8VR9Tc5R8O5Mvs0HOjrKafLbcEnz3.jpeg" alt="流程图.jpg"> 图3.8 流程图</p> <p>3.2.3 上位机界面 (1)监测界面 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/FhEmAwTO7ju7kirtUqUZVq6RAtuSRjkBiVfuMqUU.png" alt="监测1.png">  图3.9 输液实时监测界面 (2)物联网平台界面 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/F1nB4Fhx7Y62jlycVQleHczk3Bu5QmhSIWZHbhaB.png" alt="监测2.png">  图3.10 输液监测设备管理(设备列表)界面 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/TSlvNdvtkNqGGKkegtcto2qFglMqV0w8YcLuCHGj.png" alt="监测3.png">  图3.11输液监测设备管理(运行状态)界面</p> <p>3.3 原创点 (1)采用近程电容传感器进行液位监测,可靠性高、成本低廉、安装便携。无需设计与制作配套的安装工件,只需要将电极片用胶带等粘贴至输液瓶即可,使用便捷。 (2)选用低成本、灵敏度高且功耗低的触摸开关芯片作为传感器的接口电路。利用成熟的触摸开关芯片,无需增加外围的调理电路,使得前端的监测模块成本不足1元,功耗仅为10mW,且可靠性高,推广市场将具有强大竞争力。</p> <p><em>  四、作品材料清单; </em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/rZPokHU3o0UgbdshdbbmiOg93OdDlY7RRuyK9LLG.jpeg" alt="实物1.jpg"> 图5.1 作品正面1 <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/9ZsrVrhF7EAsxcF4izdH0UO6AM8Jj2IVte1aZsyi.png" alt="作品1.png">  图5.2 作品正面2</p> <ul> <li><img src="https://image.lceda.cn/pullimage/voNydZJXRWNoJxa15gnVgd9xqCwbC0OCugyeijNN.png" alt="作品2.png"></li> </ul> <p>图5.3 作品反面 *  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛)</p> <p>七、开源文档。 硬件源代码 Esp8266源代码是在arduino环境中进行开发的,代码如下: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/JcU4MpcRwBCSNszn9afdz3NiNPw7KsdieEmTTUFV.png" alt="cx1.png"> <img src="https://image.lceda.cn/pullimage/0xYSRm3l8zctDixj9guqBi55PtfJVMgCLlWUbjGF.png" alt="cx2.png"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/iBUhYDLEFDI1LzDBEHWRmah1X9H3hiDTLAC620ey.png" alt="cx3.png"></p>

文档

Capacitive

Capacitive

BOM

ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part
1 HND-1407B BUZZER1 DIP-BUZZER-14.1X7 1
2 100n C1,C4,C6 RAD-0.1 3
3 100u C2 CAP-D3.0XF1.5 1
4 10u C3,C5,C7,C8,C9 RAD-0.1 5
5 Capacitive sensor CAP1 CAP 1
6 1u CS1 RAD-0.1 1
7 MBR0520LT1G D1 SOD-123 1
8 210S-1*15P L=11.6MMGold-plated black J1,J2 210S-1X15P 2
9 204-10SURD/S530-A3 LED1 LED-3MM/2.54 1
10 0603 LED2 LED-3MM/2.54 1
11 68000-102HLF POWER1 68000-102HLF 1
12 S8050 Q1,Q2,VT1,VT2 TO-92(TO-92-3) 4
13 470 R1,R9,R11,R12 AXIAL-0.3 4
14 12K R2,R3,R4,R5,R6 AXIAL-0.3 5
15 12k R7,R8 AXIAL-0.3 2
16 0 R10 AXIAL-0.3 1
17 220k R13 AXIAL-0.3 1
18 100k R14 AXIAL-0.3 1
19 1k R15,R16,R17,R18 AXIAL-0.3 4
20 SKQMBAE010 S1,S2 SKQMBAE010 2
21 LM1117IMP-3.3/NOPB U1 SOT-223 1
22 ESP-12E U2 ESP-12E 1
23 TTP233D-BA6 U3 SOT-23-6 1
24 CP2102N-A01-GQFN28 U4 QFN-28_5X5X05P 1
25 USB_Micro_5S_B U5 USB_MICRO_5S_B 1
26 STC80C52 U6 DIP40 1

附件

附件名 下载
视频.mp4

评论(6)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交还有23天,记得完善项目上传哟!期待期待~</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
yongye1988 回复
<p>硬件源代码<br/>Esp8266源代码是在arduino环境中进行开发的,代码如下:</p><br/><h1>include \</h1><br/><p>/<em> 依赖 PubSubClient 2.4.0 </em>/</p><br/><h1>include \</h1><br/><p>/<em> 依赖 ArduinoJson 5.13.4 </em>/</p><br/><h1>include \</h1><br/><p> </p><br/><h1>define SENSOR_PIN    13</h1><br/><h1>define LED_PIN       12</h1><br/><h1>define BEEP_PIN      14</h1><br/><p>/<em> WIFI SSID和密码 </em>/</p><br/><h1>define WIFI_SSID         "*************"</h1><br/><h1>define WIFI_PASSWD       "*************"</h1><br/><p> <br/>/<em> 设备证书信息</em>/</p><br/><h1>define PRODUCT_KEY       "a1o0996fIRb"</h1><br/><h1>define DEVICE_NAME       "InfusionMonitor002"</h1><br/><h1>define DEVICE_SECRET     "**********************************"</h1><br/><h1>define REGION_ID         "cn-shanghai"</h1><br/><p> <br/>/<em> 线上环境域名和端口号,不需要改 </em>/<br/>#define MQTT_SERVER       PRODUCT_KEY ".iot-as-mqtt." REGION_ID ".aliyuncs.com"</p><br/><h1>define MQTT_PORT         1883</h1><br/><p>#define MQTT_USRNAME      DEVICE_NAME "&amp;" PRODUCT_KEY<br/> <br/>#define CLIENT_ID         "esp8266|securemode=3\,signmethod=hmacsha1\,timestamp=1567702390914|"<br/>// 加密明文是参数和对应的值(clientIdesp8266deviceName${deviceName}productKey${productKey}timestamp1234567890)按字典顺序拼接<br/>// 密钥是设备的DeviceSecret</p><br/><h1>define MQTT_PASSWD       "*****************************************"</h1><br/><p>#define ALINK_BODY_FORMAT         "{\"id\":\"123\"\,\"version\":\"1.0\"\,\"method\":\"thing.event.property.post\"\,\"params\":%s}"<br/>#define ALINK_TOPIC_PROP_POST     "/sys/" PRODUCT_KEY "/" DEVICE_NAME "/thing/event/property/post"<br/> <br/>unsigned long lastMs = 0;<br/>WiFiClient espClient;<br/>PubSubClient  client(espClient);<br/> <br/>char ledbeepMode=0;<br/>char i=0;<br/> <br/>void callback(char <em>topic, byte </em>payload, unsigned int length)<br/>{<br/>    Serial.print("Message arrived [");<br/>    Serial.print(topic);<br/>    Serial.print("] ");<br/>    payload[length] = '\0';<br/>    Serial.println((char <em>)payload);<br/>}<br/> <br/>void wifiInit()<br/>{<br/>    WiFi.mode(WIFI_STA);<br/>    WiFi.begin(WIFI_SSID\, WIFI_PASSWD);<br/>    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)<br/>    {<br/>        delay(1000);<br/>        Serial.println("WiFi not Connect");<br/>    }<br/> <br/>    Serial.println("Connected to AP");<br/>    Serial.println("IP address: ");<br/>    Serial.println(WiFi.localIP());<br/> <br/>Serial.print("espClient [");<br/> <br/>    client.setServer(MQTT_SERVER\, MQTT_PORT);   /* 连接WiFi之后,连接MQTT服务器 */<br/>    client.setCallback(callback);<br/>}<br/> <br/> <br/>void mqttCheckConnect()<br/>{<br/>    while (!client.connected())<br/>    {<br/>        Serial.println("Connecting to MQTT Server ...");<br/>        if (client.connect(CLIENT_ID\, MQTT_USRNAME\, MQTT_PASSWD))<br/>        {<br/>            Serial.println("MQTT Connected!");<br/>        }<br/>        else<br/>        {<br/>            Serial.print("MQTT Connect err:");<br/>            Serial.println(client.state());<br/>            delay(5000);<br/>        }<br/>    }<br/>}<br/> <br/> <br/>void mqttIntervalPost()<br/>{<br/>    char param[32];<br/>    char jsonBuf[128];<br/> <br/>    sprintf(param, "{\"idle\":%d}", digitalRead(13));<br/>    sprintf(jsonBuf\, ALINK_BODY_FORMAT\, param);<br/>    Serial.println(jsonBuf);<br/>    boolean d = client.publish(ALINK_TOPIC_PROP_POST\, jsonBuf);<br/>    Serial.print("publish:0 失败;1成功");<br/>    Serial.println(d);<br/>}<br/> <br/>void setup()<br/>{<br/>    pinMode(SENSOR_PIN,  INPUT);<br/>    pinMode(LED_PIN,    OUTPUT);<br/>    pinMode(BEEP_PIN,   OUTPUT);<br/>    /</em> initialize serial for debugging <em>/<br/>    Serial.begin(115200);<br/>    Serial.println("Demo Start");<br/> <br/>    wifiInit();<br/>}<br/> <br/>// the loop function runs over and over again forever<br/>void loop()<br/>{<br/>    if (millis() - lastMs &gt;= 5000)<br/>    {<br/>        lastMs = millis();<br/>        mqttCheckConnect();<br/> <br/>        /</em> 上报消息心跳周期 */<br/>        mqttIntervalPost();<br/>    }<br/> <br/>    client.loop();<br/>    if (digitalRead(SENSOR_PIN) == HIGH){<br/>      Serial.println("Motion detected!");<br/>      ledbeepMode=0;<br/>      digitalWrite(LED_PIN,ledbeepMode);<br/>      digitalWrite(BEEP_PIN,ledbeepMode);<br/>      delay(2000);<br/>    }<br/>    else {<br/>      Serial.println("Motion absent!");<br/>      for(i=0;i</p>
hangegegege 回复
<p>赞一个!赞一个!赞一个!</p>
jixin001 回复
<p>建议修改成纽扣电池供电,小巧玲珑一点。去掉WIFI,改成2.4G的SOC。我记得南京沁恒有一款SOC带有电容检测带有2.4G,可以试一下。</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的项目获得第四届立创电子设计大赛参与奖,点击查看获奖名单:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92</a></p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow