标准版
#第四届立创大赛#智能垃圾桶

创建时间:7年前

项目主题:IoT(物联网)

6841 4

描述

<p>*  简要介绍作品:         上海目前正如火如荼的进行垃圾分类。生活在上海区域的人每天扔垃圾都是无比焦虑,要想一想手头的垃圾属于哪一类,如果无法分辨还需要进行上网百度,否则投错不仅会惹来收垃圾的大爷大妈嫌弃有可能还会被罚款。故我想要设计一款智能垃圾桶来减轻人们工作之余的生活负担。         该智能垃圾桶主要的功能有语音识别,只要朝垃圾桶说出要扔的垃圾名字(比如易拉罐),那么相应的垃圾桶(比如可回收类垃圾桶)就会打开,待通过红外检测垃圾扔入后,执行关门动作。如果垃圾投满了,垃圾桶会发出相应的语音进行提示,需要进行垃圾袋更换及垃圾处理。         此次设计主要是想做一个单机版,不用通过网络即可以进行语音识别;后期产品的设计方向将会是联网化,这样便能够支持更多的垃圾进行分类提示,同时还可以在垃圾桶里装烟雾等传感器进行垃圾桶内部环境监测。</p> <p>【请在竞赛阶段填写 ↓】 <em>  一、作品详情;     作品功能:         功能1:在垃圾桶周边,说出要扔的垃圾名字,垃圾桶自动识别,并打开相应的垃圾桶盖,投递(扔)完毕后,红外对射识别到垃圾进垃圾桶了就会自动关闭。         功能2:垃圾投递完毕后,如果垃圾桶满了则会通过语音告诉主人垃圾桶满了,需要及时进行清理。         功能3:当强制投错垃圾桶时,会有语音告诉投递人,扔的垃圾桶不对。         功能4:可以做有趣的小对话,用一个垃圾桶俘获老婆的心。         功能5:当说出垃圾名称时,10S没有投递垃圾,垃圾桶自动关闭,并会谴责你。     作品研发背景:         背景1:方便人们进行垃圾分类,保护环境。     作品应用前景:         前景1:各大城市已经陆续开始垃圾分类,前期各种奇奇怪怪的垃圾分类把人搞得晕头转向,有了这个智能垃圾桶便可以轻而易举解决这个问题。         前景2:在公众场合,有些人胡乱扔垃圾,有了智能垃圾桶,就能够解决公众场合不垃圾分类的情况。     作品卖相: 详见以下作品展示     作品实现原理:            语音识别原理:单机版使用LD3320内置50个垃圾名称,LD3320内部会将语音识别成相应的垃圾编号传给单片机;联机版:通过语音收集压缩芯片收集语音数据,通过WiFi模块将语音数据发送到后台,后台进行解析回传给单片机。            垃圾桶传动机构原理:垃圾桶开盖和关盖的两个位置有两个限位开关,当触碰到便会有相应的信号停止电机或开启电机。            垃圾桶投递垃圾及垃圾满原理:垃圾桶内有红外对射,当垃圾桶满时会将垃圾桶的红外对射遮挡住,超多一定时间后就判别为垃圾桶满;当红外被遮挡1S后又恢复,说明是进行正常的垃圾投递动作;如果长时间红外没有被遮挡便说明没有垃圾投入,进行超时关盖。 </em>  二、描述作品所面临的挑战及所解决的问题;     挑战1:垃圾桶播放自身声音时,会将声音重新输入到语音识别芯片中,造成误触发。     解决1:             方案一:通过结构使声音尽可能少的回传到语音识别芯片的mic里,(喇叭和MIC的朝向不一致即可),减小声音,降低语言识别灵敏度;             方案二:识别结束后,播放语音时关闭语音识别,播放结束后开启语音识别。             选择方案一,因为实现较为简单,目前工作较忙,先解决从无到有的问题,之后有空的在进行优化。     挑战2:电机控制可自动翻盖的垃圾桶(并固定红外对射和限位开关)的制作对于一个手残党来说是什么困难的     解决1:             方案一:使用模拟的方式,通过手动按限位开关来替代翻盖触碰限位开关来模拟关盖子,开盖子也是同理;使用电机的正转反转来模拟开门和关门。             方案二:使用纸盒和粘贴的方式做一个简陋版的垃圾桶。             选择方案二,实际的成品应该是要有4个垃圾桶的,分别是干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾,但是由于手残就只做了两个垃圾桶,暂时用于演示,后续补全。</p> <p>*  三、描述作品硬件、软件部分涉及到的关键点;     硬件关键点             关键点1:总体设计框图及选型 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/3JSvQEOOVIYOPg9Pcj7840IavAr8lleOlLgc6ZdS.jpeg" alt="360截图20190919185815975.jpg">         关键点2:SYN6288串口电路(之前做过相关电路,觉得很熟了,没看手册,结果栽了) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/hHhtqciYeLWrv57QWdpzOLX9RT6axo8MuQpAebWo.jpeg" alt="1.jpg">         SYN6288很特殊,需要将正常的数据经过反相才行。         规格书图片 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/zsRc08mw848klwvkbfDy14RhndjUiBxPOZwa64I1.jpeg" alt="2.jpg">      软件关键点         关键点1:LD3320程序移植不经要修改IO引脚,还需要根据硬件电路进行修改LD3320的始终输入频率。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ovus0lMIuYjr56rqvQGeq1jPxl11k1jIIVHODZX4.jpeg" alt="3.jpg">         以上是LD3320官方参考程序,上面红框官方参考程序使用的是22好像,这里我使用的硬件是8MHz有源晶振,故更改为8.     关键点2:SYN6288的声音控制         声音的控制需要大小合适,否则容易串到语音识别咪头里,我这里使用的是固定声音大小。 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/bgTebydi8q0ISkOja3ZyT9KAnpfRx8k9CIdzOqFB.jpeg" alt="21.jpg">     关键点3:SYN6288的播放忙闲判断来开启和关闭语音识别,         此次方案没有使用判忙来做开启和关闭,是使用控制声音大小来做。         判忙:手册查询 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/I14rv0orVKafZalb1ERxFzK2PPycW2rJuqux396k.jpeg" alt="22.jpg"></p> <p><em>  四、作品材料清单;     板卡BOM清单(主要器件,其余阻容省略,参考原理图)         <img src="//image.lceda.cn/pullimage/OjFWTffBUD40eFZlw9wh7P8VkXJNsO2rgDXIm6yu.jpeg" alt="4.jpg"> 垃圾桶其余清单:         喇叭:3W 4R(3瓦4欧)喇叭 迷你功放专用,可以通过调整功放电路选择功率更大的喇叭         电机:玩具车电机,无参数,选择电机注意要符合TB6612的参数         限位开关:20*6.4*11 行程限位开关 (每个桶2个 X 4个桶)         红外对射:vmc_led_0420_V1.1(P) 4对 </em>  五、作品图片上传;(PCB上须有大赛logo标识并拍照上传,若无视为放弃参赛)         PCB裸板: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/y8dLKs79o9rRia44G22Ea5s7dZfy5f72FF2XV5u4.jpeg" alt="10.jpg">         PCB焊接成板: <img src="//image.lceda.cn/pullimage/9vfjQ527n428gI8GzOXviXEZ4lgoLLeMoFbDykPd.jpeg" alt="805bcccbc5d1f2160ea7ac05a273292.jpg"> 垃圾桶整体:本来应该要设计4个垃圾桶的,但是对于我这个手残党来说困难太大了,所以就只做了两个垃圾桶,暂时用来演示 <img src="//image.lceda.cn/pullimage/ThaB1dizT1hrDHITiVL8G0TJSiIAiGYJUnzb9xs6.jpeg" alt="9826fa89d5d2939f9b28a8d7ffce0d4.jpg"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/rH069h5tHDpsewoLXZFWXFEZMuN07DyNqiDqc5tM.jpeg" alt="a9653b166c2ab36d7d499fee9b127ac.jpg"> <img src="//image.lceda.cn/pullimage/4T1d3eAgHCeg0ojUcZBIgb5eD2q1JRdcovlY2V9P.jpeg" alt="d4ec15dd9a76f3a7d5e02b02b61c091.jpg"> *  六、演示您的作品并录制成视频上传;(视频内容须包含:作品介绍;功能演示;性能测试;PCB上大赛logo标识特写镜头,若无视为放弃参赛) 功能介绍:<a href="https://www.bilibili.com/video/av68454810" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/av68454810</a> 智能垃圾桶之垃圾回收及彩蛋功能:<a href="https://www.bilibili.com/video/av68456218" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/av68456218</a> 智能垃圾桶之超时投放垃圾:<a href="https://www.bilibili.com/video/av68456509" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/av68456509</a> 智能垃圾桶之垃圾桶满识别功能:<a href="https://www.bilibili.com/video/av68455962" target="_blank">https://www.bilibili.com/video/av68455962</a></p> <p>七、开源文档。         LD3320相关资料:<a href="http://www.waveshare.net/wiki/LD3320_Board" target="_blank">http://www.waveshare.net/wiki/LD3320_Board</a>         原理图:详见项目附件   smartbin_v0.71_190919.pdf         PCB:PCB为0.70版本  TOP(截图显示可能不够清晰,可见附件TOP 和 BOTTOM文件) <img src="//image.lceda.cn/pullimage/dYKQ8R0lT0w96Z5t1uTt24DvKgYcDyBARrE7QeCV.jpeg" alt="5.jpg"> BOTTOM <img src="//image.lceda.cn/pullimage/R0J4AdaRnOgdQpaB5jGg3gxI2LMYHLwAWktQCV67.jpeg" alt="6.jpg"></p>

文档

BOM

暂无

附件

附件名 下载
SMARTBIN_V0.71_190919_BOM.xlsx
smartbin_v0.71_190919.pdf
top.jpg
bottom.jpg

成员

评论(3)

  • 表情
    emoji
    小嘉工作篇
    小嘉日常篇
  • 图片
成功
工程所有者当前已关闭评论
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交还有23天,记得完善项目上传哟!期待期待~</p>
立创电赛 回复
<p>温馨提示:距项目提交截止还有11天,记得完善作品上传哟!</p>
立创电赛 回复
<p>恭喜您的项目获得第四届立创电子设计大赛参与奖,点击查看获奖名单:<a href="https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://diy.szlcsc.com/posts/7b78bd99e53745588a4f2d81cc11af92</a></p>
goToTop
svg-battery svg-battery-wifi svg-books svg-more svg-paste svg-pencil svg-plant svg-ruler svg-share svg-user svg-logo-cn svg-double-arrow